Loading
案例研究
Recent ActivityRecent Activity

罗克韦尔自动化帮助 Mead Johnson Nijmegen 未来适应婴儿配方奶粉工厂的就地清洗厨房

美赞臣荷兰工厂部署了新的 CIP 厨房和控制解决方案,以取代过时的传统硬件和软件。可扩展的集成架构使其为未来做好了准备。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
从荷兰奈梅亨的美赞臣工厂看去

全球大型工业自动化和数字化转型公司罗克韦尔自动化有限公司(纽约证券交易所代码:ROK)今日宣布,公司已与 Actemium 和 Milkron 紧密合作,在领先的婴幼儿营养品公司 Mead Johnson Nijmegen 部署了新的面向未来的原位清洗 (CIP) 厨房和架构。

公司位于荷兰的工厂的现有基础设施即将达到使用寿命,一些组件已经过时,因此美赞臣奈梅亨工厂正在寻求用现代化解决方案进行替换。

该工厂生产超高端婴儿营养品,供应全球最大的市场——大中华区。与所有食品一样,清洁和卫生至关重要,因此清洁指南非常严格,确保卫生实践极为彻底。

除了提供控制解决方案外,罗克韦尔自动化还负责硬件工程、电气原理图、控制面板的供应以及起草功能设计软件 (FDS),随后进行测试、调试和售后服务。

Milkron 是德国克朗斯集团的子公司,根据用户需求规范 (URS) 设计了新的 CIP 过程,同时考虑到这些过程装置必须无缝集成到现有生产过程中。

罗克韦尔自动化中欧区销售副总裁 Pierre Teszner 表示:“清洁程序,尤其是婴儿营养品的清洁程序,必须非常精确地控制、记录和分析。只有通过由强大软件解决方案控制的紧密集成的自动化系统,才能真正实现这种对细节的关注。公司和该工厂都采用罗克韦尔自动化的标准,因此与其他系统的无缝集成从来都不是问题。”

Actemium 是 Vinci 的一部分,也是罗克韦尔自动化 PartnerNetwork™ 在荷兰的金级系统集成商,与罗克韦尔自动化密切合作,有效地实现了预期目标。

Actemium 客户经理 Adriaan van de Ven 解释说:“任何以食品为基础的环境都需要特别注意卫生,因此我们设计和调试的 CIP 工厂必须具备专业的机械特性和操作功能,包括部署先进的控制系统。在这种情况下,还需要尽可能减少中断,我们通过部署预验证的库代码解决了这个问题,这大大加快了设计、安装、调试和集成的速度。”

Milkron 国际销售经理 Olaf Drewelowsky 补充道:“从规划到安装再到交接:整个项目的重点是根据最新的标准和要求将旧的 CIP 转换为新的 CIP,并让操作员熟悉其外观和感觉。另一个重大挑战是切换到新的 CIP 系统时可用的停机时间有限。但这一切都得益于所有相关方的良好团队合作,以及切换和重新调试前的全面准备工作。”

Mead Johnson Nijmegen 项目经理 Levi Pattiasina 总结道:“我们的主要任务是解决过时问题。虽然取得了一些小的性能提升,但我们的目标是确保我们的设施为未来做好准备。所有工程团队都很好地协作,我们得到了 Milkron 和 Actemium 的大力支持,他们的工程师团队知识渊博。我们对新安装设备非常满意。”

在此处了解有关罗克韦尔自动化提供的集成架构解决方案的更多信息:点击此处。

关于 Actemium

Actemium 是 Vinci Energies 旗下的一个强大的全球网络,100% 专注于工业过程。它由 400 个业务单位组成,分布在全球 42 个国家。该品牌网络是一个多学科网络,能够提供定制的多技术、多站点或多国家服务。

Actemium 拥有 22,000 名专家,致力于在整个工业生命周期内提供一系列安全且可持续的解决方案和服务。在日常运营中,Actemium 利用其在各个流程中的强大网络系统专业知识,提供交钥匙解决方案。

关于 Milkron

Milkron 是 Krones AG 的一部分,专注于乳制品和液态食品行业,与其专业员工合作,提供加工和利用宝贵原材料的解决方案。Milkron 是大型 Krones 处理集团的一部分,拥有遍布全球的过程工程公司网络和食品行业的标准组件制造商。从工厂规划到设计所有组件、单元和生产线,再到交付和安装、自动化和调试,Milkron 可以从单一来源提供您所需的一切。Milkron 自视为系统集成商,能够使用自己的设备甚至第三方设备构建生产线,以满足个别客户的要求。

发布时间 2023年3月27日

主题: Integrated Architecture Food & Beverage

About Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.

订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 罗克韦尔自动化硬件推动婴儿配方奶粉厂的 CIP