Loading
案例研究
Recent ActivityRecent Activity

地铁安全运营再添关键保障

罗克韦尔自动化DySC解决方案为地铁安全运行保驾护航

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
地铁安全运营再添关键保障 hero image

保证地铁安全可靠运营是地铁运营单位头等大事。数字化浪潮中,城市轨道交通中最重要的一环,地铁,也在紧跟数字化技术的创新步伐,不断探索,力求地铁运营更安全、更节能、更环保、更高效。

 

城市地铁运营存在的隐患

中国某地城市地铁系统已拥有十多条运营轨道交通线路,运营里程总计超过500公里,日均客运量达到400万人次以上,最高单日客流量达700万人次。地铁的运营安全对地铁运营集团公司而言至关重要。

地铁中千式百样的设备,对地铁的安全稳定运行,都非常重要。TVF隧道风机作为防范地铁火灾的关键设备,是保障地铁运营安全的关键防线。在地铁发生火灾时,TVF风机需要迅速启动,完成排烟工作。此时,若TVF隧道风机未能正常启动,将对地铁运营安全带来重大影响。

该地铁运营集团在设备维护中发现,TVF隧道风机在启动时,曾出现因供电电压暂降、导致风机线路电压过低, 风机不能正常启动的情况。该集团希望寻求到合适的解决方案,消除这一重大安全隐患。

High speed train in motion on the railway station at sunset. Modern intercity passenger train with motion blur effect on the railway platform. Industrial. Railroad in Europe. Commercial transportation

罗克韦尔自动化DySC解决方案,成功消除这一隐患

凭借不断创新的技术和多年来丰富的应用经验,罗克韦尔自动化的隧道风机电压暂降解决方案获得了该地铁集团的认可和青睐。罗克韦尔自动化的项目团队通过概念验证(POC)方法,成功展示了罗克韦尔自动化MiniDySC动态电压骤降补偿装置对TVF风机控制回路的电压补偿效果,确保TVF风机在电压暂降情况下可以正常启动。该地铁集团决定采用这一隧道风机电压暂降解决方案, 对该城市地铁隧道风机设备进行升级改造,提升风机设备的运行可靠性,从而进一步保障地铁运营的安全性。

罗克韦尔自动化的MiniDySC动态电压暂降补偿装置是一种在电压暂降时优化剩余电力的自适应电源,具有体积小、安装灵活等特点,可以广泛应用于改造项目以及新系统中,是的无电池系工业用电压暂降治理、 电压骤降保护、电压凹陷补偿和电网闪断保护的革新性产品。

MiniDySC动态电压暂降补偿装置采用的DySC专利逆变技术为因电压暂降而引起的非计划停机事故提供了完善的解决方法。由于DySC 无电池、无运动机械部件,因此维修需求非常低,用户无需考虑电池的更换与环境污染问题,可大大减少维修费用与维修时间,并提高电力系统的可靠性。DySC友好的可维护性使其成为具有低运营成本的电压暂降保护系统。

 

探索不止,保障安全的城市地铁出行

罗克韦尔自动化提供的MiniDySC解决方案,解决了TVF隧道风机启动时引起的电压暂降问题,确保风机能够及时正常启动,大大提升该城市地铁运营的安全性和维护效率。

MiniDySC的电压暂降补偿方案应用灵活,无论是带有软启动器的风机,或者是直接启动的风机,都可以成功补偿电压,确保风机正常启动。除了MiniDySC以外,针对不同的设备和应用场景,DySC系列还有ProDySC及MegaDySC等多种电压暂降补偿解决方案。目前,基于DySC的电压暂降补偿方案也已经在纽约地铁、香港地铁等城市地铁大量应用,实现对控制系统和信号系统的有效保障。

未来,罗克韦尔自动化将继续依托IT/OT融合创新的数字化解决方案,加速推动城市轨道交通行业的数字化管理转型,助力城市地铁实现安全、节能、环保、高效的运营维护目标,为人们创造更加安全、可靠、舒适的出行体验。

发布时间 2021年11月14日

订阅

订阅罗克韦尔自动化快讯,从收件箱中直接获取最新消息、思想领导力和信息。

订阅
Recommended for You
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 罗克韦尔自动化DySC解决方案为地铁安全运行保驾护航