Loading
案例研究 | 互联企业
Recent ActivityRecent Activity

Alewijnse 为海上设施实施新控制概念

ThinManager 是一种维护友好型解决方案,可将硬件和布线成本降低 75%

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Alewijnse 为海上设施实施新控制概念 hero image

挑战

  • 更快、更高效地开发和维护船舶和海上设施上的 IT 系统

解决方案

  • 一个中央虚拟服务器,带有用于控制船上系统的应用程序和数据
  • VersaView® 瘦客户端用于工作站,通过以太网逐一连接到虚拟服务器,由罗克韦尔自动化的 ThinManager® 软件进行管理

结果

  • 不再需要本地 PC。
  • 可以通过虚拟服务器为每个员工和每个工作场所定制应用程序和数据
  • 硬件和布线数量减少了约 75%。
  • 安装和 IT 维护可以更快、更高效、更便宜地执行
  • 虚拟服务器的硬件独立模板可以轻松复制

Alewijnse Marine 与罗克韦尔自动化和世界上最大的疏浚公司之一合作,开发了一种基于虚拟平台的创新控制概念。通过 Alewijnse 虚拟化和可视化 (AlViVi) 平台,船上的所有疏浚过程相关系统都被集中和集成。此外,这些系统可以在船上的所有屏幕上进行可视化和操作。

Alewijnse 拖船和海上作业产品经理 Johan van Rikxoort 解释道:“拖船和其他海上设施的控制解决方案需要满足高标准要求。硬件老化速度较快,因为它们持续暴露在振动和盐雾环境中。这就是为什么船上完整的 PC 基础设施通常每五年更换一次的原因。这不仅仅是硬件和布线的更换问题。由于操作系统的不断发展,用户软件也必须定期升级和更新。这种定期更换是一项艰巨且耗时的工作,涉及数十个系统。客户希望简化和加快船上 IT 系统的维护。”

虚拟服务器解决方案

Alewijnse Marine 自 1997 年起与罗克韦尔自动化合作,于 2017 年底向疏浚客户介绍了一个概念,该公司已将其以略有不同的形式应用于多个工业客户。该解决方案的关键特征是,应用程序和过程信息不再位于船上单独的 PC 上,而是在中央服务器上虚拟化。借助“零客户端”,信息和应用程序可供船上工作流程中的所有角色使用。该疏浚公司拥有现代化的疏浚船和拖吸式挖泥船舰队,对该解决方案非常感兴趣。客户在概念验证测试之前一直积极参与开发工作,并已成功在多艘船上安装了该系统。

这一新理念使船员能够轻松获取与其相关的信息,从而加快船上工作流程并提高效率。该理念的一个关键组成部分是罗克韦尔自动化的 ThinManager 内容交付软件,它取代了该解决方案中成本高昂的 KVM 交换机,使用户能够访问物理和虚拟服务器环境中的信息。

挖泥船控制系统

挖泥船配备了许多专门的系统来执行主要过程。Alewijnse 在挖泥船上安装了吃水和装载系统,用于持续测量和调节装载、吃水和料斗容积,以及吸管系统,用于计算、监测和控制吸管的位置。这些系统集成到挖泥控制系统中,监测和控制所有挖泥设备和系统。除了这些与过程相关的功能外,电力系统、推进系统以及雷达和导航设备在船上也同样至关重要。通过将所有关键业务信息和系统集中并放置在虚拟服务器上,不再需要本地 PC,信息可以在每个工作场所供每位员工访问。

可视化

Van Rikxoort 解释说:“在开发过程中出现的一个新挑战是信息可视化。显然,所有系统的所有信息都必须在驾驶台上可用。对于船上的大多数其他位置,监控和控制特定的子过程和系统就足够了。从技术上讲,从中央系统同时操作显示终端很困难,因为屏幕信息通常会在网络中的所有监视器上同时重复显示。然而,对于 AlViVi 平台,每个显示屏都应该能够独立显示信息,而在其他监视器上则应同时显示多个应用程序。”

技术解决方案

Alewijnse 开发的 AlViVi 平台的概念设计非常简单。新平台的基础是一个容错虚拟服务器,而不是一系列各自运行应用程序的 PC。应用程序在该服务器上运行,该服务器还充当虚拟存储区域网络。虚拟服务器的所有部分都进行了复制。如果服务器的某个部分发生故障,另一部分会立即接管工作,且不会中断。

在以前的设计中,通常选择 KVM 交换机(键盘、视频和鼠标)进行操作,但对于这一新解决方案,使用了 VersaView® 瘦客户端和罗克韦尔自动化的 ThinManager® 软件。内容交付系统与瘦客户端配合使用,后者通过以太网与虚拟服务器一对一连接。该解决方案节省了大量硬件和布线,因此购买成本更低。原则上,服务器的所有信息都可以在所有工作场所提供,但授权系统决定了谁可以访问哪些信息以及谁可以执行哪些活动。对于声纳和雷达图像的传输,选择了不同的解决方案,因为不允许对这些系统进行虚拟化。相反,视频输出被转换为流媒体视频,并通过 ThinManager 分发到各个工作场所。

测试和安装

Alewijnse 在荷兰奈梅亨的测试中心构建并广泛测试了 ALViVi 平台的整个安装和基础设施。“这个概念本身可能是新的,”IT 团队负责人 Anton Evens 说,“但我们只使用在海上经过验证并获得相应应用认证的组件。一旦硬件和平台经过测试,整个安装就会被打包并安装在船上。因为最终需要构建的组件更少,所以与传统的替换相比,安装速度要快得多。这可以节省大量的时间和成本。”

新概念的另一个巨大优势是,我们使用与硬件无关的模板来配置虚拟服务器。这使得核心能够非常灵活地适应船上的特定应用程序和工作流程。Alewijnse 会存储每个环境的备份,以便在紧急情况下将原始配置在几分钟内完全复制到船上。Van Rikxoort 表示,这为下一步实现每台服务器的数字孪生体奠定了基础。然后可以模拟场景和事件来解决问题或测试新应用程序。这可能是一个有趣的选择,因为工作船通常没有专门的 IT 人员在船上。

优势

除了由于新 IT 系统的快速开发、构建和安装而节省的时间外,硬件的大幅减少尤其引人注目。使用虚拟服务器和瘦客户端解决方案可将硬件和布线数量减少约 75%。现在,船桥上只需一个半服务器机柜,而不需要几个 19 英寸机架。虽然硬件的采购成本较低,但每艘船上 AlViVi 平台的总构建和安装成本最初并不比传统 IT 环境便宜多少。

Van Rikxoort 表示,最大的节省在于系统维护。显然,硬件越少,维护工作就越少,但由于应用程序实际上与硬件断开连接,因此可以在不关闭系统的情况下更换硬件组件。当更换 VersaView 零客户端时,新固件会自动下载,新终端在几分钟内即可重新投入使用。此外,操作系统和应用程序不再依赖于硬件,因此平台上使用的软件不必在每次更换硬件时进行调整,因此使用寿命更长。所有软件都可以简单地复制到新的硬件环境中。

发布时间 2021年4月18日

主题: The Connected Enterprise Marine ThinManager
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 罗克韦尔自动化在船舶、疏浚和海上行业的应用