为您推荐
- 存量设备多且需要升级换代
- 运维任务重
- 新运维人员需要持续培训
- 非计划停机、排故周期长
- 原综合监控系统未实现预测性维护
- Rockii Master智能运维解决方案
- 实现IOT数据融合共享
- 降低50%维护人员工作量
- 提高50%运维效率
- 树立更智能、高效和节能的行业标杆"
近年来,以“云、大、智、物、移”为代表的新一代信息技术,推动着城市轨道交通行业完成从“高速”向“高质量”发展的蜕变。在这其中,充分利用底层OT设备的海量数据,并打通OT与IT系统间的信息孤岛,是打造更智能高效的城市轨道系统的基石所在。
近年来,以打造“智慧城轨”为目标,国内某地铁建设领域的领先企业正积极探索数字化技术的创新应用和实践。
智能运维——智慧城轨发展的突破
现如今,随着轨道运营网络的不断扩张,地铁行业的存量设备也在逐年增多,长期服役的老旧设备和升级换代的新设备间数据共享困难、流动性差是地铁运营企业常面临的痛点。即便许多企业进行了顶层信息化规划,但现场OT层各子系统间仍缺少互联互通的平台,会存在运维任务繁重、非计划停机排障周期长等难题。
对于该企业,其原有的综合监控系统未能实现预测性维护功能,且无法对底层数据进行高效收集、分析、呈现和管理,运营的智慧化水平有待提升。此外,在地铁行业数字化转型的大浪潮下,新生代的运维人员亟需持续的培训支持,以提升对设备故障事件的应对处理能力,保障高水准的运维效率。
多年来,罗克韦尔自动化备受用户青睐的地铁行业解决方案,在综合监控系统和环控系统的电气设备中有着大量应用,为保障国内轨道交通平稳运行贡献了巨大力量。作为国内轨道交通行业的龙头企业,该企业决定与罗克韦尔自动化携手,期望通过基于微服务架构的Rockii Master系统,绘制地铁“智慧运维”的蓝图。
Rockii Master助力全线环控预测性维护
罗克韦尔自动化Rockii Master智能运维系统自推出以来,就凭借轻量化、快部署、功能全及可拓展等优势备受好评。在本项目中,Rockii Master覆盖了环控系统中所有配电、变频器、网络通讯设备的状态检测和故障处理功能(包括BAS交换机、智能MCC网关、PLC控制器等),进一步帮助客户确保全线车站设备能时刻处于安全、可靠、高效、节能的最佳运行状态。
借助Rockii Master系统内置的全新“无监督”机器学习算法,该企业无需依赖事先提供的输出信息,就能通过集成多种Edge AI APP,轻松实现无传感器预测性维护功能。除了能降低企业投入成本和环控设备的潜在停机风险外,Rockii Master系统还有着友好的操作界面,非常易于运维工程师操作和使用。
现在,Rockii Master将该企业原本的监控系统性能,提升到了全新的高度。以变频器设备管理为例,在系统自动生成的设备健康报告中,企业运维人员可以实时监控并随时调取设备历史故障、报警次数和运行时间等数据,设备寿命预测、故障根因分析和解决策略等皆一目了然,和传统的运维模式相比,大幅降低了人员的工作负担,向智慧城轨迈出了一大步。
挖掘数据资产,铸就智慧城规标杆
现如今,Rockii Master已在多条线路中实现部署,依托BAS和智能MCC为设备基础,该企业成功实现了IoT数据的融合共享,加速向更智能、更高效、更节能的运营模式的转型升级。
值得一提的是,整套解决方案充分利用了该企业现有的数据资产,系统统一采用EtherNet标准通讯,实现了IT信息化系统、工艺控制设备、CIP工业以太网的高效和无缝连接,打通了信息孤岛,软硬件的一体化为数据的质量、可追溯性和网络安全提供了保障。
如今在Rockii Master系统的帮助下,地铁原本线路中已装机的智能马达控制中心设备,得到了更高效的监控和管理。综合来看,可降低维护人员的工作负荷高达50%,提高维护人员的运维效率50%左右,在全国地铁轨道交通行业中起到了模范作用。
多年来,该企业始终以建设世界一流的现代轨道交通体系为目标,为实现这一目标,客户一直期望通过高水平的智慧运维体系,提升车站设备运维管理能力,探索车站设备智慧管理的新高地。基于本项目的成功经验,罗克韦尔自动化也将继续携手该客户,深入探索数智技术与城轨行业转型的无限可能。
发布时间 2025年8月28日