Loading
案例研究 | 冶金
Recent ActivityRecent Activity

Rockii Master为铝业关键设备实现无忧运维

罗克韦尔自动化助力中国西北地区铝产业企业从生产运维中挖掘智慧“金矿”,从精益化转型中收获持续改善。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Symmetrical composition of aluminum and stainless steel bars showcasing industrial elegance
挑战
  • 中压变频器关键设备停机损失巨大
  • 新生代运维人员需要持续培训
  • 非计划停机排障周期长
  • 原监控系统不具备预测性维护功能
解决方案
  • Rockii Master 智能运维系统
成果
  • 降低能耗15%,实现年节省电费633万元
  • 延长设备寿命,降低日常维护难度和费用,减少人力
  • 通过优化工艺进一步挖掘节能潜力
  • 提供自动日志功能,增强监视能力

挑战

受益于西北地区丰富的能源优势和地处“丝绸之路经济带”的区位优势、物流优势,中国西北地区铝产业龙头企业与铝的上下游关联企业广泛合作,促进发展,实现产业链协同发展。近年来,为应对日益激烈的竞争,该企业开始着力在运维环节算起“精益账”。

例如,净化风机传动系统中采用的中压变频器,对设备运维提出了很高的要求,一旦发生非计划停机,过长的排障时间往往造成很大损失。由于企业新生代的运维人员需要持续培训才能满足要求,进一步增加了挑战。

解决方案

面对这样的挑战,这家企业选择了使用罗克韦尔的 Rockii Master 智能运维系统对电解铝关键生产设备进行管理。这一基于Web的智能运维解决方案采用了全新的机器学习算法,实时掌握电解铝设备运行情况和自身健康情况。这一举措,帮助该企业得以充分发掘OT 数据自身价值,高效监控和管理已装机中压变频设备,实现了无忧运维。

在这一项目中,罗克韦尔充分利用了客户在OT层设备的底层数据,为预测性维护等功能提供了丰富的数据基础。Rockii Master运维系统实现了IT 信息化系统和工艺控制设备的高效连接,并通过CIP 工业以太网为OT数据质量、可追溯性和网络安全带来了保障。而且,该运维系统还集成了多种 Edge AI APP 内置的无监督机器学习算法,实现了无传感器预测性维护功能。

面对客户改善能效的长期需求,Rockii Master 内嵌的能源管理和碳盘查模块为企业“范围二”内的节能增效以及未来的碳足迹追踪打下坚实基础。其方便友好的界面,也更易于年轻的运维工程师使用,有效解决了资深运维人员缺乏的挑战。

成果

作为智能运维的一件“利器”,Rockii Master 运维系统实现了环控系统中所有配电,变频器,网络通讯设备的状态检测以及故障处理功能,大大降低了客户前期投入成本和关键设备的潜在停机风险。

采用变频调速和智能运维管理系统带来的工艺优化,在风机传动系统改造的节能基础上,额外提供了 8%-10%的节能增量。

解决了运维的“后顾之忧”,变频器得以在用户的风机传动系统上大显身手。其不仅消除了作用于轴承上的应力负载,还延长了轴承的寿命,使运行维护费用得到了有效降低。

对此,该企业负责人表示:“通过现场实际运行,罗克韦尔的Rockii Master 运维系统不仅助力实现了关键设备的智能化无忧运维,大大降低了运维的强度和难度,减少了人工作业,同时还助力实现了整个净化系统的能耗优化,有效提升了企业在各个方面的竞争力,也让我们切身体会到了智能运维包含的价值。”

发布时间 2025年6月13日

主题: Accelerate Digital Transformation Digital Transformation Metals FactoryTalk MaintenanceSuite
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

为您推荐

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left Rockii Master为铝业关键设备实现无忧运维