Loading
案例研究 | 汽车和轮胎
Recent ActivityRecent Activity

Volga 将控制面板接线时间缩短 66%

Rockwell Automation 系统集成商合作伙伴通过新发布的 EtherNet/IP™ 柜内解决方案简化面板设计和部署。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
男工程师控制面板接线 个人防护装备
volga 徽标

Volga 制造符合全球质量标准的中低压配电盘、铠装母排、自动化设备、电气化中心以及中高压变电站。该公司的使命是使生活更便捷,整合技术、基础设施和能源,并为巴西和世界各地的客户推动数字化转型。Volga 以率先将技术创新推向市场而闻名,这些创新能够提供卓越的客户价值,并大幅削减能源和材料的使用。

Carlos Leopoldo
Carlos Leopoldo
Volga 商务总监
挑战

  • 面板的手动接线耗时费力,且对技能的要求较高
  • 复杂的接线容易出错,还可能导致故障
  • 复杂性导致最终用户不得不耗费更多时间来排查故障和进行维护
  • 传统面板使用大量塑料和铜组件
  • 系统集成商在面板交付时间方面展开竞争
解决方案

  • EtherNet/IP™ 柜内解决方案
成果

  • 接线时间缩短 66%
  • 面板尺寸缩小 36%,重量减轻 32%
  • 显著缩短项目工程设计和测试时间
  • 使用的电线和铜大幅减少
挑战

要手动对控制面板进行硬接线,需要有充足的时间和熟练的技术人员,而像 Volga 这样的系统集成商及其客户并不具备这两种资源。即便如此,他们也必须确保每条电线都正确敷设并牢固连接,以避免故障并满足安全和操作标准。但手动接线往往很慢,容易出现人为错误,并且效率低下。对于盘柜制造商而言,这是优化生产和缩短客户交期所面临的主要障碍,尤其是在订单量大的情况下。

Volga 商业总监 Carlos Leopoldo 表示:“在巴西,客户通常先观望再决定投资设备,因此交货日期对他们来说变得非常重要。如果拥有的技术解决方案能够缩短交货日期,且易于安装和维护,将有助于达成交易。”

Rockwell 旨在通过创新的 EtherNet/IP 柜内解决方案消除这些挑战,该解决方案将减少控制项目工程、测试和面板接线所需的时间和资源。为了验证解决方案的性能和价值,Rockwell 要求美国和日本的系统集成商合作伙伴协助进行省时证明测试。在巴西,Rockwell Automation 系统集成商合作伙伴 Volga 接受了时间研究任务。

解决方案

Volga 的团队在其现场测试区域进行了为期三天的时间研究。为比较不同接线方法所需的时间,该团队首先组装了一个硬接线面板,该面板由六个直接在线电机起动器、PLC 和 I/O 模块,以及 800F 操作器组成,所有这些都与 1492 端子块相连。在测试之前,该团队已经使用 CAD 软件敷设电缆,剪断电缆并剥除端部,并将评分系统插入面板 1,因此测试仅限于对控制电路进行接线。

然后,Volga 团队使用新的 EtherNet/IP 柜内解决方案组装了具有相同组件的面板 2。在面板 2 的时间测试期间,该团队安装了单对扁平电缆和连接器、剩余的控制电路接线、预接线并进行了细节处理工作。

根据时钟时间戳跟踪时间,并记录视频和图像。在进行了时间研究后,Volga 的团队还被问到了对此过程和解决方案的印象。

成果

根据 Volga 时间研究,面板 1 的控制电路硬接线需要 20 小时 5 分钟。使用 EtherNet/IP 柜内解决方案完成面板 2 的控制电路接线则只需要 6 小时 39 分钟。接线时间缩短了 66%。这些结果与在美国和日本进行的其他时间研究一致,这表明接线时间缩短了高达 80%。

Leopoldo 表示:“EtherNet/IP 柜内解决方案将提高我们的生产率。当您将这一概念扩展到大型电机控制中心或带大量电缆的面板时,它将对装配过程产生巨大影响。”

Leopoldo 补充道:“我们团队的反馈非常积极。他们说这项技术易于使用,不需要很多材料。更重要的是,他们认为这种连接非常牢固。”

连接更具可持续性

Leopoldo 表示:“对于我们的一些客户来说,首要的一点是可持续性。我们将与客户讨论这项技术,该技术可减少接线和铜,并减少对环境的影响。”

通过选择使用 EtherNet/IP 柜内解决方案而不是传统的硬接线来构建面板,系统集成商可以提供

  • 尺寸减小 36%,重量减轻 32%(面板尺寸从 30 英寸 x 30 英寸 x 10 英寸减小至 24 英寸 x 24 英寸 x 10 英寸)的产品
  • 使用的电线和铜少得多

EtherNet/IP 柜内解决方案还具有其他重要优势:

  • 提高盘柜制造商的生产率
  • 缩短工程时间
  • 降低控制接线复杂性
  • 减少故障处理和接线错误

我们对客户的承诺是让使人们生活更便捷,这是 Volga 价值观的一部分,明确载于我们的网站。我们希望率先采用这项新技术,因为它将这一承诺付诸实践。

Leopoldo - 沃尔加商业总监

发布时间 2025年5月20日

主题: Build Resilience Automotive & Tire Chemical Household & Personal Care Food & Beverage Life Sciences Mining Metals Oil & Gas Pulp & Paper Water Wastewater Power Generation EtherNet IP Network
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left Volga 将控制面板接线时间缩短 66%