一家飞机制造商需要一个复杂的多方面系统来升级其飞机喷漆车间。罗克韦尔自动化解决方案合作伙伴 Concept Systems Inc. 利用其创新软件 OnGuard 帮助一家航空航天制造商减少事故并提高系统效率。
OnGuard 是 Concept Systems 的防碰撞软件。为了实现更高的效率,喷漆工必须快速接近飞机,但他们的移动必须受到限制,以避免撞到飞机。OnGuard 使用 3D 建模、多台 PC、PLC 接口和经纬仪测量设备,预测和防止代价高昂的碰撞,同时为操作员提供用户友好的体验。
最终的结果是一个既能灵活停放飞机,又能保证高精度的系统;操作起重机可以快速到达距离飞机 4 英寸或更近的位置,而不会有接触飞机的风险。
过程空气系统是该项目的另一个关键部分。指定的 Concept Systems 过程控制工程师仅使用一个 ControlLogix 处理器,通过功能块编程管理整个空气处理系统。尽管空气处理系统的机械组件存在显著差异,但通过该软件,工程师能够更准确地控制剧烈的温度变化。
在这个复杂项目中,为所有子系统提供易于维护的系统至关重要。Concept System 的工程师在同一个 RSLogix 5000 平台上进行编程,使用一致的编程结构和命名方案。现在,客户的维护人员只需了解一个平台即可进行系统故障排除和修改。
在机库中使用的各种子系统中,均采用了同一款 Allen-Bradley PowerFlex® 商用变频器,确保了整个机库的一致性。即使变频器的用途大相径庭,也会以类似的方式进行编程。Concept Systems 的标准化做法提高了维护能力。
编码器系统是喷漆车间的另一个重大系统改进。为起重机选择的线性编码器提供了极高的精度和可重复性。起重机上使用的绝对编码器不需要像旧系统那样在断电或维护停机后进行耗时的重新定位/重新校准。
机翼支架上的低价防爆编码器提供了精确的平台高度和角度。机库的所有编码器都提供了关键操作所需的紧密公差、高精度和可重复性。
这个复杂的项目涉及 Concept 的多名工程师,他们在不同的子系统上工作。 他们一致的专业编程使得飞机喷漆控制系统比以前更准确、更高效、更易于维护。