Loading
案例研究
Recent ActivityRecent Activity

Pulsar 部署 FactoryTalk 软件,以构建整体设备效率测量解决方案

将开放且可扩展的软件解决方案与技术开发方面的有效联系相结合,解决纸巾行业面临的挑战

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Pulsar 部署 FactoryTalk 软件,以构建整体设备效率测量解决方案 hero image

挑战

  • Pulsar 需要为纸巾行业开发一种整体设备效率测量平台,因此它需要一个便于修改和易于集成的现成平台

解决方案

  • FactoryTalk View
  • FactoryTalk Metrics
  • FactoryTalk VantagePoint EMI
  • FactoryTalk Transaction Manager

成果

  • 来自行业领先者的开放且可扩展的软件平台
  • 更易于与领先的自动化解决方案进行集成
  • 提供全球支持
  • 现代哲学理念(包括互联企业和工业物联网 (IIoT))都是相通的
  • 现有的 Rockwell Automation 工业合作伙伴(例如思科)可帮助提供额外的特性和功能

Pulsar Srl 创办于 1989 年,总部位于博洛尼亚附近的 Castelmaggiore,地处欧洲“包装谷”的核心区域。

其主营业务是设计、生产和创造传输解决法案。此外,它还生产专门用于纸巾行业的自动化机器,包括卷装和袋装厕纸、擦手纸的进料、包装和分拣,以及专门用于加工和包装折叠纸制品及产品移动装置的机器。

在短短的几年时间里,Pulsar 已经为主要的纸巾制造商建造了 230 多个系统和 18 个完整的厂房。

它不断研究生产线管理的改进措施,创造最优的软硬件组合,以管理和优化将机器与传输系统合而为一的整个业务线。

该公司的创新型“Layout Simulator”软件可通过自动对比市场上现有的加工机器并模拟其生产能力来设计新的系统。

为此,用户可以实时查看针对特定生产需求提供的各种选项,然后评估其投资的实际价值。

在最近的开发项目中,Pulsar 创造了一种用于 SCADA 系统的平台 -“Reds Platinum System”。它专为测量纸巾制造业的整体设备效率 (OEE) 而设计,采用了 Rockwell Automation 的 FactoryTalk® 软件套件中的多种元素。

挑战

Pulsar 总经理 Angelo Bertini 表示:“在消费品制造行业,测量生产线效率是提高竞争力的重要因素。

纸巾行业也不例外。因此,提供一个专门用于制造行业的平台可以让用户用便捷的方法对这些至关重要的整体设备效率数据进行测量。”

系统可根据这些测得的变量计算出效率值,例如:生产批次之间或意外停机和停工等事件之间的基本机器可用性、产品质量与总产量的对比、机器停机时间和过渡时间等。

Bertini 说:“纸巾行业所面临的主要问题是其业务的利基性质决定的 - 制造商和机器与服务供应商的数量都很有限。从事该行业的公司要想实现高效的平台,就必须寻求行业专家的帮助,然后应用标准平台,逐步开发所需的数据采集和分析体系。反过来,制造商必须告诉专家需要监测哪些参数,它们来自哪里以及如何记录它们。”

“构建这种平台的过程需要一系列的跨职能技能。”他接着说,“但开发这类平台的软件公司通常不具备这些技能,更不用说与纸巾行业独特方面有关的特定技能和知识了。除了 IT 和数据分析技能,开发人员还需要具备过程、自动化和 IT 基础设施方面的知识。除了知道要监测的数据以外,开发人员还要能够确定此类数据在生产线中的可用性,如何提取数据以及如何将数据传送到分析平台。”

解决方案

Pulsar 综合运用了自己在纸巾生产过程、自动化方面积累的知识和专业技能,并对这些生产线上目前使用的各种机器和设备加以梳理,最终开发出了一种可对纸巾生产线进行监控的专用整体设备效率测量平台。这给系统集成商带来了巨大的便利,他们只需要根据特定的应用对该平台加以调整即可。

“Reds Platinum System”涵盖了计算生产线整体设备效率的方方面面,例如要控制的过程步骤、涉及到的机器、必须采集和监控的参数等。

出于多方面的考虑,“Reds Platinum System”采用了 Rockwell Automation 的 FactoryTalk View、FactoryTalk Metrics、FactoryTalk VantagePoint® EMI 和 FactoryTalk Transaction Manager 软件,因此受益良多。Bertini 解释说:“首先,Rockwell Automation 是工业自动化领域的领导品牌。

这是一家全球化的大企业,不管我们位于世界的哪个角落,它都能为我们提供强有力的支持。特别重要的一点是,我们使用的所有 FactoryTalk 软件平台都是针对其各自不同的用途而专门开发的:FactoryTalk View 用于 HMI 开发、FactoryTalk Metrics 用于整体设备效率测量、FactoryTalk VantagePoint 用于信息传输和报告、FactoryTalk Transaction Manager 用于事务集成和管理。”

此外,Pulsar 还发现了软硬件紧密结合所带来的效益。

Bertini 说:“我们发现,管理平台可以非常方便地与 Rockwell Automation 的自动化组件集成,不必使用转换卡或转换软件。能与思科这样已经跟 Rockwell Automation 建立合作关系的公司携手配置通信系统和安全协议,或与它的其他合作伙伴一同搭建网络或提供服务极具吸引力。”

成果

通过开发和部署了基于 Rockwell Automation FactoryTalk 套件的系统,Pulsar 创造出一种极具吸引力的业务改进平台。

FactoryTalk 软件与 Allen-Bradley 控制产品紧密集成,使用该软件可简化解决方案的安装,并在部署后立即开始提供数据。该系统能够访问来自其他供应商的硬件,但这需要添加额外的通信硬件和软件,极大地提高了复杂性和成本。

Bertini 补充道:“在这次开发过程中,我们制定了智能机器和工具领域的战略,见证了工业物联网领域的急速发展。我们坚信这一变革必将成真,这也是我们开发这个系统的原因所在。在获得 Rockwell Automation 的帮助并感受到其致力于实现互联企业的决心后,我们意识到数据的采集和后续的信息收发愿景是触手可及的。”

Bertini 总结说:“与 Rockwell Automation 合作的另一个原因是,我们在意大利遇到了一批专业人士,后来与他们成了朋友。我们获得了全面的支持,他们甚至‘出借’工具和技术来帮助我们开发应用程序。不管是在意大利还是在欧盟,我们都得到了 Rockwell Automation 的大力支持。现在,我们正打算进军美国。他们的方法不同于其他供应商,因为他们真心实意地去支持项目的发展。他们不止提供有用的工具,还提供很多的帮助。这是他们的一些竞争对手所没有做到的。”

 

上述结果是 Pulsar Srl 将 Rockwell Automation 产品和服务与其他产品配合使用实现的。具体结果可能因客户而异。

发布时间 2016年1月19日

主题: Household & Personal Care
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left Pulsar 部署 FactoryTalk 软件,以构建整体设备效率测量解决方案