冠状病毒 (COVID-19) 是由新发现的冠状病毒引起的传染病。作为一场全球性健康大流行,世界上许多国家都在努力应对激增的冠状病毒病例。
医护人员依靠个人防护设备来保护自己和患者免受感染和传染他人。
世界卫生组织 (WHO) 警告说,由于需求上升、恐慌性购买、囤积和滥用,全球个人防护设备 (PPE) 供应严重中断,且中断情况日益严重,这正在危及生命。
为了解决这一问题,世卫组织呼吁工业界和政府将制造量提高 40%,以满足全球日益增长的需求。
澳大利亚政府最近委托澳大利亚唯一的外科口罩制造商 Med-Con 增加产量,以帮助满足这一需求。由于他们的三台 40 年历史的原始机器中只有两台在运行,他们意识到他们将迫切需要更多的口罩制造机器。
位于维多利亚州埃楚卡的 Foodmach 是一家先进的工程定制业务,被选中协助完成该项目。在澳大利亚政府的帮助下,Foodmach 获得了 60 天的期限,以设计和建造七台救命机器中的第一台,以满足紧急供应需求,目标是在 2020 年 11 月生产 6000 万个口罩,持续的年产能为 1.6 亿个口罩。