对于许多公司来说,远程支持的过程大致如此:技术人员发现问题后,会打电话给同事,讨论解决方案。几个小时的电话沟通可能会带来快速的解决方案,否则工厂可能会面临长时间的停产。
Polpharma 位于波兰斯塔罗加德格但斯基的制药厂对此情景非常熟悉。该厂是波兰唯一一家生产大规模活性药物成分 (API) 的 Polpharma 工厂,API 是制造成品药物的活性物质。
他们的年产能为 39 亿片药片和胶囊,以及 1.18 亿单位液体(聚乙烯包装和玻璃安瓿中的注射制剂,以及用于外用的输液和液体)。年 API 产量为 600 吨。
他们广泛多样的产品组合和多年的经验使 Polpharma 能够为全球制药公司提供现代化的产品和解决方案。他们生产的约 20% 的物质用于生产自己的成品药物。其余的则供外部公司使用,其中 95% 用于出口,主要出口到其他欧盟国家、北美、拉丁美洲、北非、韩国和日本。他们的业务遍布六大洲,市场地位不断提升。
因此,一旦出现问题,停产可能会影响数百万人。