Loading
案例研究 | 化工
Recent ActivityRecent Activity

Precision Coating 通过 Plex 实现全厂范围的协调

Precision Coating 通过 Plex 的数据驱动洞察力,实现了制造效率的提升和公司内部更紧密的协作。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
银色机器喷洒化学品
精密涂层

Precision Coating 的工程师设计了创新的表面改性解决方案,以提高医疗线材、设备和仪器的价值和性能。该公司的杰出工艺和技术实现了突破性的性能特性,并达到了行业内的最高一次合格率。该团队与客户密切合作,创建了能够提供功能性性能、质量和法规合规性以及外观完整性的定制应用。凭借 65 年以上的经验以及在美国和哥斯达黎加的运营地点,Precision Coating 提供了无缝的供应链体验。该公司致力于满足所有主要地理中心的医疗制造业的严格要求。

Liam Clegg
哈德逊工厂精密涂布质量经理
挑战
  • 三个地点的系统各不相同,且高度定制化,无法支持未来的公司增长
  • 基于 Excel 和纸质的记录,没有数字化轨迹或单一的真实来源
  • 需要更精简、更可持续的流程
解决方案
  • Plex ERP
  • Plex MES
  • Plex QMS
结果
  • 全公司范围的标准化和沟通
  • 由于有了单一的真实数据源和强大的报告功能,员工之间的协调性得到了提高
  • 100% 的库存准确率

挑战

不同系统无法跟上业务的快速发展

经过多年的扩张,Precision Coating 依赖多个高度定制化的系统来运营业务。虽然多系统策略在一段时间内奏效,但团队知道,随着公司通过有机增长和收购不断发展,这种策略无法满足他们的长期需求。例如,公司在三个地点使用了六个不同的系统,需要进行大量的手动对账。Excel 和纸质记录也被用来记录流程数据,这些数据并未存储在公司当前的任何软件中。

Precision Coating 需要一个能够在所有地点提供单一真实数据源并支持其未来增长的系统。具体来说,团队希望提高业务数据和关键绩效指标的可见性,并促进更可靠的决策。通过实施新的可扩展解决方案,Precision Coating 不再需要那些已经过时的不同系统,而是可以升级到智能制造。

解决方案

严格的选择流程,内置终端用户洞察

Precision Coating 组建了一个跨职能的选择委员会,对潜在的软件解决方案进行了为期十五个月的评估。在评估期间,审查了八个选项,最终缩小到四个领先者。选择委员会就主要优先事项达成一致,例如易用性、文档和培训、支持 ISO 认证的质量合规性等。

公司一致投票认为,Plex 是最适合其需求的系统,其核心是制造执行。具体而言,基于云的 Plex 智能制造平台™ 提供了一个真实的单一来源,可以实时查看所有工厂的生产生命周期。一个企业级系统将使 Precision Coating 能够推动绩效、增加收入并降低成本。

Precision Coating 于 2021 年 8 月在其位于马萨诸塞州哈德逊的总部启动了 Plex。公司首先在新系统中提出订单和过程表,并与员工一起遵循程序。定期的沟通节奏帮助所有团队成员从头到尾了解实施过程。2022 年 7 月在总部上线后,Precision Coating 随后在哥斯达黎加和美国的其他地点上线。

结果

通过数据驱动的洞察力赋能工厂车间

通过在一个系统中查看所有工厂位置的整个生产生命周期,Precision Coating 现在可以实时了解利润和制造成本。在使用 Plex 之前,当出现生产问题时,员工必须手动查看每个过程表。现在,可以在 Plex 制造执行系统中快速搜索信息,这有助于缓解代价高昂的质量问题,这对于一家为医疗行业服务的 ISO 认证公司来说是一个关键重点。

此外,Precision Coating 正在努力实现适当的库存管理和 100% 的库存准确率。在使用 Plex 之前,团队在许多步骤中使用笔和纸,例如过程表和工作表,这为人为错误和质量问题打开了大门。现在,一切都实现了数字化。

通过沟通和可见性赋能员工

Plex 的云端特性有助于提高透明度,促进美国和哥斯达黎加各地的标准化和沟通。Plex 提供的单一真实来源和强大的报告功能使每个人都能在同一系统中更高效地协作,并协调优先事项和目标。

正如哈德逊精密涂层工厂质量经理 Liam Clegg 所说:“Plex 使团队能够在工程、制造、质量等方面进行协作时保持信息同步。Plex 还可以创建报告,供质量和制造部门日常沟通使用,也可在月度和季度层面向高级领导层报告。”

Precision Coating 团队知道他们尚未充分利用 Plex 解决方案套件中的所有效率。他们相信 Plex 是他们的正确选择,潜力无限。

本案例研究为复制版本,原版可在 Plex 网站上获取。要访问原版,请点击 此处。

发布时间 2024年12月11日

主题: Accelerate Digital Transformation Digital Transformation Chemical Plex ERP Plex MES Plex Quality Management
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left Precision Coating 通过 Plex 实现全厂范围的协调