您可能还对以下内容感兴趣
NKP Pharma 是制药机械制造领域的领导者,致力于创新并提供满足制药行业不断变化需求的先进解决方案。
- 寻找经济实用的解决方案,以保持 21 CFR 第 11 部分的合规性。
- 为客户提供更多访问其数据的途径。
- 与 IPC-SCADA 系统相比,降低了成本,并提高了 NKP Pharma 及其客户对 21 CFR 第 11 部分的合规性
- 增强了可视化、批次数据管理和客户满意度
- 通过自动化注射药品机械的计划,扩大了 NKP Pharma 的市场影响力
整个行业都需要更好的制药合规解决方案
NKP Pharma 是印度领先的制药机械制造商和出口商,正在成为全球值得信赖的品牌。作为罗克韦尔自动化的金级 OEM 合作伙伴已有 20 多年,NKP Pharma 在将自动化和合作伙伴产品集成到其机器中方面表现出色。然而,该公司面临着一项重大挑战:遵守制药行业的严格法规,特别是遵守美国食品药品监督管理局 21 CFR 第 11 部分。这些法规管理电子记录和签名,保护制药制造中的数据完整性和可追溯性。
为实现 21 CFR 第 11 部分合规性而设计的传统 IPC-SCADA 系统已变得成本高昂。对于 NKP Pharma 来说,在其所有机器上实施 IPC-SCADA 解决方案会给预算带来压力,并将高昂的成本转嫁给客户。此外,当前的设置使 NKP Pharma 实现了数据管理的集中化,客户无法直接访问其运营数据。这种缺乏可访问性给客户满意度和运营效率带来了障碍。
为了解决这些挑战,NKP 寻求一种经济实用的解决方案,既支持遵守 21 CFR 第 11 部分,又允许客户访问更多自己的数据。NKP Pharma 寻求罗克韦尔自动化的帮助,希望在不影响质量或合规性的情况下实现系统现代化。
测试 FactoryTalk® Optix™ 以实现制药合规性
罗克韦尔自动化推荐使用 FactoryTalk® Optix™,这是一款为高级可视化和无缝数据集成而设计的下一代 HMI 解决方案。FactoryTalk® Optix™ 简化了自动化过程,并实现了对机器操作的实时洞察。其灵活性和以用户为中心的设计使其成为需要合规性和强大数据管理的制药制造环境的理想选择。
NKP Pharma 启动了一个试点项目,在其检查机器上测试该解决方案。作为实施的一部分,该公司包括 21 CFR 第 11 部分的标准,如用户级访问控制、报警报告和在线报告。通过对 FactoryTalk® Optix™ 进行结构化实验,NKP Pharma 在将其部署到车间的其他机器和客户机器之前,能够从现代化系统中受益。
制药合规性成功:惠及公司、客户及更广泛的领域
FactoryTalk® Optix™ 试点项目取得了令人印象深刻的成果。正如运营副总裁 Alpesh Mistry 所说:“我可以自豪地说,在试点阶段实施 FactoryTalk® Optix™ 后,我们拥有了经济高效的市场解决方案,解决了 IPC-SCADA 昂贵的解决方案问题。”换句话说,新的 HMI 解决方案不仅满足了合规性要求,还降低了成本——这正是 NKP Pharma 想要实现的目标。
随后,NKP Pharma 在客户机器上成功地使用了 FactoryTalk® Optix™。客户对改进的可访问性和性能表示赞赏,这导致了对配备新 HMI 解决方案的机器的订单增加。
采用 FactoryTalk® Optix™ 巩固了 NKP Pharma 作为印度制药包装行业领导者的声誉,这一声誉正在全球范围内稳步增长。
未来,NKP Pharma 还有什么计划?该公司计划将 FactoryTalk® Optix™ 集成到其灌装生产线机器中,并通过先进的注射药物解决方案(如吹灌封机器和盒式灌装机)来多样化其产品组合。
通过投资自动化、基础设施和研究,NKP Pharma 有望保持其在制药机械领域的领导地位,提供满足全球市场需求的前沿解决方案。
发布时间 2025年4月4日