Loading
案例研究 | 生命科学
Recent ActivityRecent Activity

通过互联自动化系统提升放射性药物产能

Promation 的互联数字工作流程可帮助放射性药物制造商扩大产能、提高可追溯性,并增强工人安全。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Promation 生命科学 机器人 自动化
promation 徽标

Promation 是一家自动化和机器人公司,拥有生命科学领域(包括放射性药物和医疗同位素)的专业技术。该公司开发并集成先进的自动化解决方案,通过工程、机器人、系统集成和数字技术,帮助制造商应对复杂的生产挑战。Promation 服务于高度监管的行业,与客户紧密合作,提供定制化解决方案,以提升产能、提高质量、加强工人安全,并支持可扩展的运营。其对放射性药物制造的日益关注,反映了行业对能够支持商业化、可追溯性和运营效率的自动化方法的需求。

Alex Sakuta
Director, Isotopes and Radiopharma, Promation
Mike Robertson
Radiopharma Program Manager, Promation
挑战

  • 支持放射性药物生产,助力新疗法走向商业化
  • 在保持安全、质量和可追溯性的同时扩大产能
  • 在整个制造生命周期内连接生产、质量、库存和物流
解决方案

  • CompactLogix® 安全控制
  • Kinetix® 运动控制和伺服系统 (统一机器人控制)
  • FactoryTalk® Optix™ 人机界面
  • FactoryTalk® PharmaSuite® MES
  • Emulate3D® 数字孪生软件
  • 集成安全、输入/输出、传感和工业计算解决方案
结果

  • 为放射性药物制造建模互联数字化方法
  • 统一生产、质量、库存和物流工作流程
  • 提升可追溯性和运营可见性
  • 通过数字孪生加快开发和验证
  • 简化自动化系统与机器人集成

Promation 与Rockwell合作开发了一个互联放射性药物制造平台,该平台集成了自动化、机器人、MES和数字孪生技术。该解决方案作为一个技术演示平台,展示了数字技术如何将生产过程与企业系统连接起来,同时支持行业不断发展的运营和监管要求。

挑战

放射性药物制造正进入快速增长期。尽管目前只有少数疗法获得商业批准,但还有数百种疗法正在通过临床试验并朝着商业化方向推进。随着制造商为不断增长的需求做好准备,他们必须在满足安全、质量、可追溯性和速度等严格要求的同时提升产能。

与传统药物不同,放射性药物无法有效储存,因为其治疗活性会因放射性衰变持续降低,这使得从生产到患者给药成为一场永无止境的时间种族,因此高效的生产和分销至关重要。制造商必须快速生产、包装、记录和交付疗法,同时最大限度地减少工人接触放射性物质的机会。

“许多放射性药物治疗方法正在逐渐成熟,并将在未来几年内实现商业化。一旦进入商业审批阶段,制造它们的唯一方式就是使用自动化。”

Alex Sakuta - Promation 同位素与放射性药物部门主管
解决方案

为了推动放射性药物制造的创新,Promation 与 Rockwell 合作开发了一个技术演示平台,该平台集成了自动化、机器人、MES 和企业连接。该平台展示了一个互联的数字工作流程,将生产设备与 MES、库存、订购和物流系统连接起来。

目前用于支持制药生产的许多系统都是独立运行的。Promation 副总经理 Mike Robertson 表示:“真正的诀窍是将它们与一个能够连接到 ERP 系统的平台联系在一起。所有用于制药生产的基础设施都还是在设备之外完成。我们的解决方案表明,这一切都联系在一起了。”

该平台展示了互联技术如何弥合生产设备与企业系统之间的差距,从而在整个制造生命周期内实现信息的无缝流动。

通过数字孪生加速开发

Rockwell 在该平台的开发中发挥了重要作用,集成了CompactLogix®安全控制、FactoryTalk® Optix™可视化、PharmaSuite® MES、Emulate3D® 数字孪生软件和统一机器人控制技术。

借助 Emulate3D®,Promation 团队能够在构建物理设备之前开发、测试和验证系统功能。虚拟调试有助于在开发过程早期验证设备行为、工作流程和集成,从而降低风险并加快开发速度。正如 Robertson 所解释的:“我们可以在数字孪生中完成所有这些工作。这可以缩短您的开发时间,以便一旦设备构建完成,基本上您就可以直接测试硬件。”

该平台还展示了如何将统一机器人控制技术直接集成到自动化系统中,从而无需单独的机器人控制器,并简化自动化与机器人操作之间的协调。

结果

该演示平台正在帮助制造商设想一种贯穿整个制造生命周期的信息与运营互联管理方法。Promation 与 Rockwell 之间的紧密合作对于实现该平台起到了关键作用。Robertson 表示:“合作非常出色。他们确实积极参与并提供了大量支持,尤其是在新技术方面。”

发布时间 2026年10月28日

主题: Accelerate Digital Transformation Life Sciences Emulate3D Digital Twin FactoryTalk Optix Human Machine Interface Motion Control Programmable Controllers
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 通过互联自动化系统提升放射性药物产能