Loading
案例分析 | 食品饮料行业
Recent ActivityRecent Activity

PFi 公司全新推出钛金属错流膜污水处理本土解决方案

该创新技术的三大优势:缩短停机时间,提升生产效益,减少环境足迹。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
PFi’s new Australian-made titanium cross flow membrane wastewater solution.
Products For Industry (PFi) Logo

Products For Industry (PFi) 是一家澳大利亚本土企业,由本地资本控股,在本地运营,服务面向工业客户。PFi 具备强大的内部综合实力,可为制造商提供机械自动化产品、系统和解决方案等方面的支持。

从小型车间工程需求到全厂自动化升级,PFi 为客户提供从概念设计到落地投产的全流程支持。

挑战

  • PFi 针对废水处理推出新型钛金属错流膜解决方案,所需自动化硬件必须有所精简、可复刻且易于集成。
  • 客户特别要求代码风格必须采用 PAC-ML 这一国际公认标准
  • PFi 的解决方案需要能够在进军出口市场时获得高度市场认可
解决方案

  • CompactLogix™ 控制系统
  • PanelView Plus™ 图形终端
结果

  • CompactLogix 控制器在性能、容量、生产率和安全性方面都有所提升,有助于满足制造业对智能机器和设备日益增长的需求。
  • PanelView Plus 通过与 CompactLogix 控制器无缝集成,提供图形化界面。该集成方案使工程师只需输入一次配置信息,即可应用于整个自动化设计流程。它还具备高速 HMI 点动控制按钮、可缩放矢量图形以及可提供诊断信息的预配置系统标头,可助力构建现代化应用程序。

挑战


澳大利亚创新企业 Products For Industry (PFi) 即将推出全球首款纯钛错流膜解决方案。相比传统废水处理方式,该方案在运行稳定性、环保性和生产效益等方面均具备一定优势。

历经十余年的研发,这款臻于完善且经过充分测试的产品已正式在澳大利亚一家知名饮料企业投入使用。该公司将这项新技术应用于废液处理流程的多个环节,实现固液体分离。

PFi 总经理 Gavin Dunwoodie 表示:“该解决方案将颠覆食品饮料行业,尤其是饮料与酒类行业。因为钛金属材质不仅可以降低设备占地面积,还可以延长定位清洗 (CIP) 间隔周期,从而缩短停机时间。”

PFi 由本地资本控股,在本地运营,具备强大的内部综合实力,可为制造商提供机械自动化产品、系统和解决方案从概念设计到落地投产的全流程支持。

Dunwoodie 补充说:“传统陶瓷或塑料材质的膜组件在反冲和清洁时易引发问题,导致设备整体寿命缩短。”

钛 (Ti) 是地壳中储量第九的金属元素,同时具有极高的强度 - 重量比特性。其强度与钢材相当,重量却轻 45%,兼具无磁性、耐腐蚀及不导电等特性。

“这家具有前瞻性的饮料企业希望采用先进解决方案,在持续提升其产能的同时减少环境足迹。”Dunwoodie 表示:“客户从一开始就明确要求,必须确保品质零妥协。”

解决方案


轻松集成自动化硬件

Dunwoodie 还表示:“我们所需的自动化硬件必须具备精简、可复刻且易于集成的特性,因此最终选择了罗克韦尔自动化的 CompactLogix™ 控制系统与 PanelView Plus™ 图形终端。这些方案为我们提供了优质的集成,能够获得此类国际顶尖饮料企业的认可。”

罗克韦尔自动化的 CompactLogix 控制器在性能、容量、生产率和安全性方面都有所提升,有助于满足制造业对智能机器和设备日益增长的需求。

PanelView Plus 通过与 CompactLogix 控制器无缝集成,提供图形化界面。该集成方案使工程师只需输入一次配置信息,即可应用于整个自动化设计流程。它还具备高速 HMI 点动控制按钮、可缩放矢量图形以及可提供诊断信息的预配置系统标头,可助力构建现代化应用程序。

Dunwoodie 说道:“罗克韦尔团队与我们协同挑选合适的硬件,确保完全契合需求,并在各阶段提供专业支持。”

“此外,客户特别要求代码风格必须符合国际公认的 PAC-ML 标准,为此罗克韦尔专门配置了适配该标准的技术。”他补充道。

罗克韦尔自动化南太平洋区域总监 Anthony Wong 表示:“我们非常高兴能为 PFi 在澳大利亚的最新创新项目提供自动化技术解决方案及持续支持。PFi 是罗克韦尔 PartnerNetwork™ 计划重要的金牌 OEM 合作伙伴,我们期待继续携手合作,为客户创造更多价值。”

结果


澳大利亚创新项目

为开发钛金属错流膜解决方案,PFi 在其昆士兰现有厂区内新建了一座工厂。

“三年前,我们在新西兰的一家污水处理厂进行了大量试点测试,发现钛金属解决方案能实现极高的流量和通量,支持快速便捷的定位清洗 (CIP),且不会因脂肪、油类和油脂类物质 (FOG) 产生污垢或长期性问题。Dunwoodie 表示:“测试结果还表明,该方案可以降低系统在其整个生命周期内的运行成本和能耗,且钛膜在溶液中使用结束后可实现 100% 回收。”

“同时,我们还要感谢澳大利亚政府的支持,这些支持帮助我们扩大规模并加速了该产品的成功推广,该产品在本地及出口市场均具有巨大潜力。”他补充道。

解决方案优势

钛材料具有天然优势,将其应用于错流膜可实现诸多优点,包括:

  • 连续长度超过 1.3 米
  • 可实现更广的孔径范围和过滤尺寸
  • 壁厚可达 400 微米以下,PFi 公司认为,这一特性在全球范围内具有独特性
  • 耐温、耐酸和耐压性能更强
  • 该膜具有行业领先的高通量与高流量特性
  • 材料耐腐蚀、可循环
  • 管密度与单位表面积处于行业领先水平
  • 支持反冲清洗、蒸汽清洁,并具有耐化学腐蚀特性。陶瓷膜无法进行反冲洗,成本却与新型钛膜相当
  • 可延长 CIP 间隔周期,缩短停机时间
  • 可缩小场地占用面积,减少能源耗用并延长产品使用寿命

可扩展性

Dunwoodie 认为该解决方案在全球市场潜力巨大,现已成功完成试点测试且被该饮料巨头所采用,下一步计划扩大业务规模。

“罗克韦尔的标准化设计将有助于提升我们的解决方案在出口市场的接受度。该技术在酒类行业的潜力尤为可观,能够替代纸质滤膜,在提升过滤效果的同时减少废弃物。”他补充道,

“钛材质提供了真正的闭环解决方案,作为唯一可 100% 回收的滤膜,即便使用 20 年或更长时间后仍可回收,对于终端用户的 ESG 目标而言,这是是一项显著优势。”

发布时间 2024年12月9日

主题: Accelerate Digital Transformation Drive Sustainability Sustainable Solutions Food & Beverage Water Wastewater Industrial Control Products
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

为您推荐

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left PFi 公司全新推出钛金属错流膜污水处理本土解决方案