Loading
案例研究 | 食品和饮料
Recent ActivityRecent Activity

Perth County Ingredients 公司削减被动式维护,节省大量开支

维护经理利用罗克韦尔自动化的 Fiix 平台,使得被动式维护减少 54%,每年得以节省 40,000 美元以上

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
一堆黄色蛋粉置于圆形木制砧板上,右边是一只蛋壳半开的鸡蛋。
Perth County Ingredients 徽标

Perth County Ingredients 是一家向加拿大乃至全球的食品、饮料和运动营养市场供应干燥蛋制品的供应商。

Tom Dufton
Tom Dufton
珀斯县配料公司维护/项目经理
挑战

  • 维护策略过于被动
  • 大量非工作时间的维护求助来电
解决方案

  • Fiix® CMMS
结果

  • 被动式维护减少 54%
  • 非工作时间的维护求助来电减少 47%
  • 维护成本降低 40,000 美元
挑战

天天忙于“救火”

早在 2012 年,Tom Dufton 就以承包商身份加入 PCI 公司的干燥蛋制品加工工厂,并于 2017 年担任现职,也就是维护/项目经理,并且对工厂情况已经有了深入了解。

“当我开始 [全职] 工作时,工厂升级势在必行。我们需要新的锅炉、新的冷却器,诸如此类的设备。”Tom 表示。而且,维护团队浪费了一些时间和资源。100% 的维护工作都采取了被动型策略。团队无法摆脱整天忙于“救火”的窘境。对于工作时间以外的紧急电话求助,其团队也没有什么深刻见解。维护团队得到提醒后,就必须有人做出响应,即使只是按下复位按钮或解决常规问题。

Tom 知道工厂迫切需要一种能够让团队更积极主动的解决方案。

解决方案

使用 Fiix 解决被动式维护难题并节省时间

工厂的 BAS 系统已经部署到位,但 Tom 知道这还远不足以掌控局面。他需要可靠的 CMMS 软件,因此选择使用罗克韦尔自动化的 Fiix 平台。只需花费少量时间,平台即可投入使用。

“这一过程很简单。”Tom 谈到在工厂中安装 Fiix 平台时表示。“您开始添加资产,开始提交工单,开始进行定期维护,并且您的团队可以查看软件来获取日常指导。”

Tom 知道 Fiix 解决方案需要通过移动设备访问。首先,Tom 为整个维护团队提供了装有 Fiix 应用程序的平板电脑。这款应用程序允许团队通过扫描资产上的二维码来记录和查找工作。此外,团队还能借助该应用程序快速查询标准操作规程 (SOP)、旧工单和 BAS。这一切都有助于加快问题排除速度,尤其是在承包商管理方面。

“我们在全厂部署了 Wi-Fi 无线网络,确保能够使用平板电脑和手机访问 Fiix 平台。”Tom 表示。

如果您在系统中存储了与定期维护相关的图片和资产标签等,您就可以利用这些信息创建承包商,而无需干扰您的团队。

在全公司实现维护自动化

PCI 运营副总裁注意到 Tom 所在的工厂取得了成功,并要求 Tom 全国其他七家 L.H. Gray 工厂实施 Fiix。

“得益于工厂的自动化能力,我们基本可以在同一位置执行多项操作。”Tom 在谈及该项目的优势时表示。“我和生产经理都会收到提醒邮件,因此,我们始终对工厂的情况了如指掌。即使不在现场,您也能知道发生的任何事情。”

“实施这些自动化措施,我们就能减少同一时间需要驻守在同一地点的人数。”Tom 表示。

更重要的是,Fiix 平台赋予 Tom 强大的掌控力,使其能够以远程方式继续推广部署 CMMS 系统,计划短期内不会放慢实施进度。

结果

寻求尽量提高维护效率

Tom 的策略奏效了。被动式维护减少了 54%,工作时间外的求助来电数量减少了 47%。但仍有很大的提升空间。

团队仍然采用以往的习惯来安排预防性维护工作。即使压缩机运行良好,我们每隔几周就会执行一次检查。技术人员基于对机油品质好坏的判断,决定是否更换机油。检查工作仍然采取人工方式。团队每周都要花数小时查阅仪表读数和记录数据。

虽然资产故障减少了,团队到处“救火”的窘境有所改善,但 Tom 知道上述工作也会耗费团队的时间和成本,这一切可以用在其他更有意义的事情上。因此,他开始着手免除此类工作。

这里只有一个问题,那就是 Tom 没有掌握准确描述此类工作所需的信息,也不具备使其自动化的工具。因此,他与 Fiix 的集成合作伙伴 Majik Systems 合作寻找解决方案。

通过基于状态的维护每年节省 40,000 美元

在 Fiix 和 Majik 的帮助下,Tom 将工厂的 PLC 连接至 CMMS。这使得他能够实时收集设备状态信息。现在他可以跟踪振动、温度或任何其他机器读数。

但是,如果没有实现 Majik 与 Fiix 的互联,这些数据将几乎毫无用处。得益于这种互联,资产数据得以进入 Tom 的 CMMS 系统,同时无需人工干预。一旦读数达到一定的阈值,就会创建工单。

最重要的是,集成工作可以远程完成。整个过程仅仅花费了两周时间(Tom 及其团队为此花费了不到一天时间)。

“现在一旦触发报警,操作员就会立即得到警示,即如果不采取措施或不联系维护人员,就会发生停机。”Tom 表示。“工厂全天候运行,但仅在周一至周五开展维护。因此,我们获取所有这些信息非常重要……因为当我们看到资产状况发生变化时,就表示我们需要采取措施。”

效果可谓立竿见影。从 Tom 将 Majik 部署到位以来已有九个月时间,通过减少设备故障和免除不必要的工作,工厂节省了多达 40,000 美元的成本。这相当于实现了三倍的项目投资回报。

那些老问题出现次数减少了。比如说,电机泵和轴承的更换频次,都减少了。随着 Tom 不断寻找优化维护规划的方法,并帮助公司做出更明智的资本支出决策,连接 Fiix 和 Majik 的价值只会不断增加。

发布时间 2022年5月22日

主题: Optimize Production Food & Beverage Fiix CMMS
订阅罗克韦尔自动化

从收件箱直接获取最新资讯、思想领导力和信息。

立即订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left Perth County Ingredients 公司节省大量维护开支