Loading
案例研究 | 金属
Recent ActivityRecent Activity

SPF 通过 Plex 提高效率和盈利能力

SPF 通过 Plex ERP 改变了运营方式,实现了 10% 的利润增长和效率提升。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
带有穿孔的铜带特写
SPF 徽标

Southern Precision Fabrication (SPF) America, LLC 是一家拥有 45 年以上铜母线和连接器生产经验的制造公司。该公司为 OEM 市场提供精密组件和组件,材料包括铜、低碳钢、不锈钢和铝。SPF 专注于质量,致力于成为超越客户期望的顶级产品供应商。

Joe Brackin
SPF America LLC 工厂经理
挑战

  • 现有的企业资源规划 (ERP) 系统未实现数字化,需要外部数据保留门户
  • 依赖人工数据收集和分析
  • 缺乏全面的工厂车间可视性
解决方案

  • Plex ERP 和 IntelliPlex
结果

  • 利润率提高 10% 以上
  • 按时交付率 (OTD) 提高 40%
  • 临时员工人数从 20 人减少到 3 人
  • 提高整体设备效率 (OEE)
挑战

是时候升级 ERP 了

SPF America, LLC 依赖于现有的企业资源规划 (ERP) 系统,该系统需要一个外部数据保留门户。该设置带来了几个挑战,其中大多数源于公司运营框架内缺乏数字化。缺乏数字化意味着员工必须手动将数据下载到电子表格中进行分析,这阻碍了效率和生产力。

此外,SPF 在现有的 ERP 系统中缺乏全面的工厂车间可见性,员工难以访问实时生产状态,只能通过手动搜索来获取信息。这减缓了运营速度,导致沟通中断和工作流程效率低下。SPF 面临的另一个困难是无法获得有意义和可信的数据。通过内部废品、外部废品和返工来衡量质量成本不一致,负面影响了质量记录。

认识到需要更强大的解决方案,SPF 开始寻找新的基于云的 ERP。公司寻求一个能够改进工作调度、增强运营成本可见性,并将会计、生产控制、物料管理和记录保留功能整合到一个系统中的平台。在经过涉及三个潜在解决方案的严格评估过程后,SPF 选择了 Plex ERP。

解决方案

选择和实施 Plex ERP

Plex 脱颖而出,原因在于它能够超越 SPF 的需求,避免基于订阅的定价模式,并且 Plex 实施合作伙伴提供了积极的支持。此外,Plex 提供了全面的产品演示,并将 SPF 与现有客户联系起来,这进一步增强了 SPF 对 Plex ERP 的信心。

Plex-SPF 关系始于 2021 年 12 月,培训随即开始,到 2022 年 8 月,SPF 已经在 Plex 上实现了上线。这个为期 9 个月的实施过程的成功归功于 SPF 团队、Plex 和实施合作伙伴 Control+M 解决方案的共同努力。

在 Control+M 的帮助下,SPF 制定了一个勤勉的实施方法。他们围绕计划创建了结构,利用检查表确保没有遗漏任何细节,并召开了每周的团队会议。SPF 的四名成员审查了迁移到 ERP 所需的现有数据。Plex 提供的互动培训课程有助于促进系统的平稳过渡。虽然过程很艰巨,但证明是非常有益的。

尽管在实施过程中遇到了一些挑战,但 SPF 的实施历程凸显了规划、沟通和适应意愿的重要性。这种组合促成了团队的成功上线。  

结果

实现卓越运营及更多目标

自从实施 Plex 以来,SPF America 在日常运营方面经历了重大转型,所有流程的可见性和效率都得到了提升。公司现在对车间运营有了前所未有的可见性,使员工能够更好地预测和管理潜在的中断。此外,SPF 还改进了对生产成本的控制,这是在竞争激烈的金属成型市场中保持盈利能力的关键方面。

通过利用IntelliPlex这一集成数据可视化和分析平台,SPF 现在能够自动跟踪所有业务流程,通过车间直观的仪表板提供实时见解。可用信息的增加,包括按时交付 (OTD)、整体设备效率 (OEE) 和废品率等指标,使得与车间负责人进行日常审查成为可能,鼓励持续改进并专注于 KPI。访问实时数据简化了订单加速流程,提高了盈利能力和对客户的响应速度。

通过 Plex 对车间运营的全面可见性,产出得到了进一步优化。通过增强的监控能力和报告功能实现了生产率的提高,Plex 在提供 OEE 指标方面的准确性超过了以前的系统。另一个好处是 SPF 的利润增长超过 10%。尽管 SPF 的多个地点和不同的上线日期带来了复杂性,但集成过程仍在继续,承诺随着时间的推移会有进一步的改进。

员工赋能

此外,通过每月会议促进员工对组织目标的理解和认同,员工的参与度和信心也有所提高。 流程简化和数据访问的增强使员工能够接受变革并积极提供意见。 SPF 还能够大幅减少临时劳动力,从 20 名员工减少到 3 名员工。 公司在不增加员工人数的情况下增加了销售额。

SPF 工厂经理 Joe Brackin 表示:“在使用 Plex 之前,我们的生产调度存在严重的限制,订单经常延迟。直到整个工作完成之前,我们几乎无法了解工作的实际成本。现在,借助 Plex,我们的生产调度非常准确;我们的整体设备效率在不断提高,按时交付率始终保持在 98%,我们可以查看每个操作的工作成本。”

本案例研究为复制版本,原版可在 Plex 网站上获取。要访问原版,请点击 此处。

发布时间 2024年9月24日

主题: Accelerate Digital Transformation Empower People Optimize Production Asset Management Digital Transformation Production Operations Management Metals Plex ERP
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left SPF 通过 Plex 提高效率和盈利能力