Loading
案例研究 | 石油和天然气
Recent ActivityRecent Activity

海上油和天然气平台实现消防和燃气系统现代化

海上平台实现安全系统现代化,零停机时间,提高可靠性并降低维护成本

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
日出时分的海上油和钻井平台。
Rockwell Automation

北海海上平台在空间受限的环境中运营,需要可靠的安全系统来维持连续生产并保护运营风险。

挑战

  • 老化的火气安全系统组件,故障率高
  • 柜空间有限,难以安装新硬件
  • 需要与现有的紧急停机系统 (ESD) 和矩阵系统集成
  • 老旧布线和基础设施带来的风险
  • 需要在不中断海上生产的情况下实现现代化
解决方案

  • 利用Rockwell Automation的安全系统专业知识制定现代化战略
  • 更换过时的输入/输出组件,同时保留关键基础设施
  • 预组装并经工厂测试的系统以减少安装时间
  • 分阶段升级选项与运营需求相匹配
结果

  • 迁移期间保持零停机时间的连续运营
  • 提高系统可靠性
  • 降低维护成本和长期运营风险
  • 通过验证的系统性能实现全面的安全合规性
  • 可扩展、面向未来的安全系统架构
挑战

老化的安全基础设施和空间限制

北海海上石油和天然气平台面临着其老化火气安全系统带来的日益严峻挑战。包括输入/输出子系统和支持硬件在内的过时组件出现了更高的故障率,导致维护需求和运营风险增加。

该平台还面临现有控制柜内物理空间有限的问题,难以安装新硬件。任何现代化升级都需要在系统升级、严格的物理限制和现有基础设施限制之间取得平衡。

复杂集成且不中断运行

安全系统与其他关键基础设施系统(包括紧急停机系统(ESD)和硬接线矩阵面板)紧密集成。更新系统的某一部分需要精心协调,以确保所有互联系统的安全和可靠运行。

既有布线和基础设施进一步增加了复杂性,在重新布线或更换组件时会带来风险。该平台还要求任何升级都必须在不中断生产的情况下完成,因此,时间安排、执行和风险缓解对于项目成功至关重要。

海上安全系统控制柜

控制柜支持海上油气安全系统,经过现代化改造以提升可靠性、降低维护量并保持连续运营

解决方案

现代化改造的改造策略

工厂团队采用了一种以改造现有基础设施为核心的现代化策略,而非完全替换。淘汰的输入/输出组件、电源和支持硬件被更换,而控制器和矩阵基础设施则予以保留,以降低成本和复杂性。

这种方法使平台能够实现安全系统现代化,无需进行大规模重新设计或增加额外空间。通过在可能的情况下利用现有设备,该解决方案最大限度提升了效率并将中断降至最低。

高效部署与灵活升级

为降低运营风险和缩短安装时间,系统组件在交付前已预制并经过测试。这支持了海上生产的更快部署,并可在安装前验证系统性能。

该解决方案还高效利用了现有的安装结构和布线,简化了安装流程并减少了修改需求。为操作员界面引入了灵活的升级选项,使平台能够将现代化工作与运营优先级和预算约束相匹配。

结果

平稳升级和可靠性提升

升级顺利完成,未中断海上作业,升级期间保持持续生产。通过更换过时组件,平台显著提高了系统可靠性,降低了组件故障风险。

升级后的系统提供了更稳定、更可靠的性能,使安全功能能够在苛刻的 海上环境中继续运行。。

降低成本,构建面向未来的系统

战略性地重复使用现有控制器、矩阵系统和基础设施,有助于降低整体项目成本,同时仍能实现性能提升。与此同时,升级后的输入/输出子系统提高了可维护性,减少了长期服务需求。

灵活的升级方法还为未来的增强功能创建了可扩展的路径。通过部署更标准化、更可靠的安全系统,平台能够更好地支持持续运营和未来的升级工作。

发布时间 2026年7月1日

主题: Accelerate Digital Transformation Optimize Production Process Solutions Safety Solutions Oil & Gas Safety Input Output (I O) Modules
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 海上油和天然气平台实现消防和燃气系统现代化