Loading
案例研究 | 石油和天然气
Recent ActivityRecent Activity

Liberty Oilfield Services 找到了理想的 CMMS

一家提供水力压裂服务的领先企业分享了升级至更直观、更有效 CMMS 的故事。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
liberty oil 抽油机

2017 年,Liberty Oilfield Services 美国市场维护经理 Jack Featheringill 在谷歌上搜索“维护软件”时,他就知道他需要找一套与他弃用的 CMMS 完全不同的软件。虽然其团队使用的第一套 CMMS 使他们在一段时间内摆脱了已过时的纸笔系统,但也带来了一系列问题。

“它并非为机修工或车间工人而设计,”Jack 解释道。“虽然它可以有效跟踪零件成本,但却无法提供我们需要了解的完整信息。如果客户想要记录,我们只能告诉他们,‘我们给那台设备装了四个过滤器。’ 但这只是一些零碎的事件片段。我们不能为机修工提供故障分析报告、脉络信息或其他保障。”

更糟糕的是,系统几乎无法使用。“我们只能反复点击。点击,不停地点击…最后只会迷失其中。机修工不可能花那么多时间尝试输入有用的信息。”

部件经理 Joe Netherland 补充道,当被问及使用 CMMS 的体验时,压倒骆驼的最后一根稻草出现了。“显而易见,我道出了事实,但他们并不想听到这些内容。他们要求我撤回评价,否则他们不会再给我们任何支持。”

寻找易用且有效的 CMMS

Jack 有过一次糟糕的 CMMS 体验,他决定利用自己学到的知识找到更好的替代方案。“我大约花费三周或四周的时间研究不同的系统。”他解释道。

“一开始我就知道,无论我们用什么,都必须要简单直观,因为这是我们以前的不足之处。此外,我们还要找到一种能够采集缺失信息的系统,让我不必坐在文件柜前,翻阅数百份手写文件来了解发生过哪些事情。”

Fiix® 从一开始就作为领跑者脱颖而出,因为 Jack 能够立即演示此工具。“其他公司都希望我输入大量信息,我这样做了一两次,但后来电话就开始响个不停。我很感激有了 Fiix,在我决定与其他人沟通之前,我可以先试用不同的功能,看看是不是我喜欢的。”

获取对购置 Fiix CMMS 的支持

Jack 亲自测试系统,因此很容易确认 Fiix 可以提供简单易用且以数据为中心的 CMMS 解决方案,但还需要向他的团队展示此软件。“我希望和团队一起做出决策。技术人员、维护经理、部件部门员工,这些人每天都会使用此软件,所以我想给每个人机会来决定是否适合他们。”

因此,这并不是硬性推销。“在此之前,我们经历了太多的混乱。每个人都知道这会改善他们的工作。

在他们达成了共同共识后,他们就开始着手实施这个系统。正如 Jack 所提到的,许多他需要的功能都能“开箱即用”,同时令他高兴的是,Fiix 也能提供一些定制化功能,如定制化控件、工作流程和状态更改,这些都对他们意义重大。

立竿见影的效果以及可扩展性

尽管 Jack 预计与旧 CMMS 相比会有显著改善,但他对 Fiix 能够如此迅速地提供所需的洞察力感到震惊。“我们立马就看到了差距在哪里,”他谈到 Fiix 时这样说。现在,这种洞察力已成为日常工作中的一部分。“在我心中,仪表板是最好用的功能。”他表示。“我喜欢快速了解每个地区以及全公司的情况。”

这些立竿见影的好处也延伸到零件和物资方面。正如 Joe Netherland 所解释的那样,在使用 Fiix 前,大量的盘点记录缺失导致了团队无法对巨额季度支出做出解释。Fiix 为此提供了一种快捷的解决方案,使每个部件都能被记录下来。现在,季度盘点工作已不再是问题。“我们的 CFO 告诉我们,库存成本现已经变得很低,没什么可担心的了”。

尽管 Liberty Oilfield Services 团队仍在快速发展,目前所有地区已有 400 多名员工在使用 Fiix,但没有人会担心使用人数过多的问题。“这个系统让我们如释重负,”Jack 表示。“它比我们以前使用的系统要好得多,我们非常高兴,终于走上了正轨。” 在零件和物资方面,Joe 也表达了同样的看法。“使用 Fiix 如同像按下按钮一样简单。我的同事们都非常喜欢。”

主题: Oil & Gas Fiix CMMS
订阅

订阅罗克韦尔自动化快讯,从收件箱直接获取新消息、思想领导力和信息。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left Liberty Oilfield Services 找到了理想的 CMMS