全球石油公司正在寻求满足不断增长的客户需求,同时实现积极的可持续发展目标的方法。
2019 年,罗克韦尔自动化与一家拉丁美洲领先的石油公司合作开展了一项项目,该公司的领导层认为,解决这一难题的答案在于改善水管理。
该公司向油藏注入加压水,以提高整体采油率并保持稳定的石油产量。他们在一定时间内生产的石油量与他们能够注入油藏的水量直接相关。我们说的是大量的水。该公司每开采 100 桶石油,其中 98 桶是水,2 桶是石油。
尽管该油田的自动化程度很高,但由于缺乏控制回路,过程控制仍有改进的空间。水转输和注水过程的不稳定性也是一个突出的问题。面对任何操作干扰,注水或转输泵都会完全关闭,导致石油产量大幅下降。
该公司联系了罗克韦尔自动化,寻求一种能够提高注水量、减少注入流量和能耗的波动性并创建稳定系统的解决方案。正如一位公司高管所说:“我们知道使用罗克韦尔自动化的技术对我们来说是一个双赢的局面,因为我们所有的现场装备都是由他们提供的,我们有着合作的历史。”
“我们希望设计出一个项目,让客户对我们提供的解决方案充满信心。”罗克韦尔自动化工程师 German David Gonzalez Gonzalez 说,“合同中包含一个绩效指标:注水量增加 1%。我们将风险分摊给公司和我们自己。” 因此,罗克韦尔自动化和该公司联手实现两个目标:注水量增加 1%,并降低每桶注入的能耗 (kW-hr/barrel)。