Nokta Makina 拥有超过 30 年的工程经验。该公司总部位于土耳其,通过伺服机动包装机提供多功能包装解决方案。
- Nokta Makina 希望利用数字技术来全面提升内部运营与客户服务能力。
- 设计、构建、测试、安装与调试全流程更快速便捷
- 与客户系统的集成更简单
- 出口潜力显著提升
- Emulate3D 数字孪生软件可在从销售到调试的全生命周期阶段实现效率提升、深度洞察与更快吞吐量
在当今竞争激烈的市场中,机械制造商绝不能仅满足于跟随趋势。相反,他们必须引领潮流,提供能满足甚至超越客户所有需求的功能特性和运营成果。
土耳其包装与威化生产线设备专家 Nokta Makina 正是典型代表,其是罗克韦尔自动化 PartnerNetwork™ 金牌级 OEM 合作伙伴。
该公司虽已位居土耳其领先机械制造商之列,但仍致力于通过数字化转型全面提升内部能力,同时为客户提供更深入的洞察、更优质的产品与服务。
这家位于伊斯坦布尔的企业正持续推进数字化转型,该战略直接指引着其机器设计及智能工厂集成能力的发展路线图。核心成果体现在优化机器与工程功能及产能,减少不必要的浪费并降低操作人员干预。
该土耳其 OEM 厂商面临的主要挑战在于其多供应商的自动化资产部署模式。这种标准化缺失导致了设计、集成、测试及最终调试方面的诸多问题。
其在调试阶段还面临额外瓶颈,因为必须等待设备交付安装完成后才能进行全面调试。
为此,Nokta Makina 的首要任务是优化其自动化技术体系。最终决定标准化采用罗克韦尔自动化的 Integrated Architecture® 系统,包含可编程自动化控制器、人机界面、I/O 模块、驱变频器及软件,这些组件均采用相同基础架构并使用统一通信语言。
通过这一举措,Nokta Makina 能够设计部署支持扩展的机器级、产线级及企业级工业控制系统,实现控制与信息数据的融合,从而提供更智能的技术、更高的生产效率和更安全的环境。
为解决调试难题,罗克韦尔自动化的技术团队建议部署 Emulate3D 数字孪生软件。
通过创建基于特定应用物理特性、产品数据、PLC 代码和过程变量的虚拟模型与仿真,Nokta Makina 的工程师甚至在实际加工开始前就能完成大量测试、模拟、问题排查和自动化调试工作。
Nokta Makina 标准化采用罗克韦尔自动化平台进行机器设计、开发、测试和运营的决策,不仅加速了数字化转型,更简化并加快了客户智能运营系统的集成流程,助力客户优化生产工艺。
此外,随着全球众多领先跨国公司和家喻户晓的品牌纷纷标准化采用罗克韦尔自动化解决方案,其获得了更广阔的市场渗透空间和出口潜力。
而且,得益于 Emulate3D 软件的部署,客户即使在初始销售阶段也能获得更沉浸式的设备体验:在此阶段可评估设计迭代方案,提前应对挑战,在开发成本较低的阶段解决问题,从而节省时间、精力和预算。
Nokta Makina 技术经理 Ahmet Yol 表示:
“我们不仅缩短了编程周期,还显著减少了在难以补救的项目阶段可能出现的设计问题。同时,我们成功提升了设备产能并简化了机器集成流程,所有这些改进都使设备更易于操作。”
发布时间 2024年4月8日