Loading
案例研究 | 汽车与轮胎
Recent ActivityRecent Activity

ERP 让 AVA 获得更多生产可见性和控制

Advanced Vehicle Assemblies 在将旧的 ERP 升级到 Plex 的新 ERP 系统后,生产可见性和控制得到了改善。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
黑色和银色汽车部件
Ava 徽标

Advanced Vehicle Assemblies, LLC 成立于 2021 年,以其独特的制造工艺而闻名,这些工艺使得生产复杂的金属组件成为可能。

Rob Arrowsmith
Rob Arrowsmith
高级车辆组件公司首席信息官
挑战
  • 与姊妹公司分离后,迫切需要新的 ERP 系统。这一选择标志着公司迈出了关键一步。他们采用了一个承诺简化运营的新 ERP 系统
  • 由于缺乏实时生产报告和库存跟踪,只能依靠手动流程
  • 数据收集严重滞后,且缺乏信任
解决方案
  • Plex ERP
结果
  • 建立了实时生产报告
  • 加深了对库存跟踪的了解
  • 提高了整个生产过程的可见性

挑战

时间紧迫:需要新的 ERP

Advanced Vehicle Assemblies (AVA) 于 2020 年 6 月从其前姊妹公司分离出来,开始紧急寻找新的 ERP 系统。他们之前隶属于一个共享服务协议,但协议即将到期。因此,公司寻找一种能够尽可能减少硬件维护(与之前的经验截然不同)并且能够在紧迫的时间表内实施的 ERP 解决方案。

此外,AVA 还面临着旧系统不包括制造执行系统 (MES) 集成的事实。缺乏实时生产报告和库存跟踪导致依赖手动流程,造成了重大延误,并且对收集的数据缺乏信任。由于 AVA 旨在在分离后快速实现独立和组织重建,选择新的 ERP 系统成为其战略重点的关键方面。

AVA 进行了调查、评估和演示,以帮助确定他们的首要任务,并借助用户反馈。尽管时间紧迫,但这一严格过程的最终结果是他们在 2020 年底选择了 Plex 作为他们的新 ERP 系统。这一选择标志着公司迈出了关键的一步。他们采用了一个新的 ERP 系统,该系统承诺简化运营、提高效率,并支持他们成为一个繁荣的独立企业的旅程。 

解决方案

加速的 ERP 之旅

在开始 Plex ERP 系统改造之旅时,AVA 将密歇根州米兰工厂作为其首个 Plex 实施站点,于 2020 年 12 月启动。更复杂的是,该工厂与 AVA 的姊妹公司共用过时的 ERP 系统。米兰团队深知时间紧迫,计划在 60 天内完成 Plex 的上线。

为简化过渡,AVA 寻求 Plex 实施服务的支持,后者为米兰工厂指派了一名项目经理。项目经理对项目参数和快速上线的紧迫性有深刻的了解。为加强工作,Plex 团队还聘请了外部顾问协助关键数据清理阶段,因为这些数据将被加载到 Plex 中。员工培训课程和研讨会也被优先安排,以帮助用户为即将到来的变革做好准备。

随着上线日期临近,一场令人印象深刻的协作展开了,每个班次最多有七名 Plex 团队成员在米兰工厂。各方的团队合作水平凸显了对成功实施的共同承诺。尽管 60 天的时间表充满挑战,米兰工厂还是在预期的时间内成功实施了 Plex。员工掌握了主要的 Plex 功能,顺利度过了迁移到新制造解决方案的自然学习曲线。

结果

通过洞察和数据实现运营转型

AVA 首席信息官 Rob Arrowsmith 表示:“在使用 Plex 之前,数据难以获取,功能难以学习。现在,实时数据触手可及,Plex 提供的在线学习资源丰富且易于理解。”

Plex 的实施为 AVA 带来了变革性的改进浪潮,彻底改变了其运营格局。最显著的是建立了实时生产报告和库存跟踪。访问实时数据使 AVA 对库存有了更高的认识,使员工能够及时解决问题,促进了响应的敏捷性并提高了整体运营效率。Plex ERP 还显著增强了整个生产过程的可见性。随着操作员在车间的参与度更高、更积极,AVA 见证了更快的问题解决速度。

解锁未来增长

Plex 的优势使 AVA 能够成功发展业务,同时保持精简的运营结构,尽可能减少管理 Plex ERP 系统所需的额外人员。关键绩效指标 (KPI) 变得更加可见和动态,能够无缝集成到 Plex 中,而不是从外部 Excel 表格中提取。

Plex 还消除了对财务合并软件的需求,简化了流程,使上下文数据变得唾手可得。Plex 系统的直观特性解锁了这种可访问性,使用户能够轻松浏览并找到所需的信息。Plex 的云端特性,加上其高度可配置的后台设置,提供了灵活性,使 AVA 能够继续测试和实施改进。

完全独立,所需支持极少

公司通过 Plex 实现的最重要成就就是获得了完全的独立性。实施完成后,内部调查确认 Plex 的成功,因为它在可靠性、速度和易用性方面获得了高分。该软件的采用和集成不仅限于密歇根州米兰的工厂,AVA 员工能够在内部完成剩余的 Plex 实施,几乎不需要现场 Plex 支持。

本案例研究为复制版本,原版可在 Plex 网站上获取。要访问原版,请点击 此处。

发布时间 2024年9月24日

主题: Accelerate Digital Transformation Automotive & Tire Plex ERP
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left ERP 让 AVA 获得更高的生产可见性和控制力