您可能还对以下内容感兴趣
Brock Solutions 是一家专注于工程解决方案与专业服务的公司,致力于为全球广泛工业/制造业及运输/物流机构设计、构建并实施实时解决方案。
滑铁卢地区位于安大略省西南部绿带核心地带,是中型社区集群。作为安大略省增长最快的区域之一,滑铁卢区服务人口已超过 63 万。
- 需在保持不间断供水的前提下,对 157 处设施的 SCADA 系统与 PLC 进行现代化升级
- 必须平衡大规模系统升级与供水关键性之间的复杂关系
- 最大限度减少停机时间并提升运营效率
- 增强系统韧性、降低合规风险、提高服务可靠性
- 成功推进五年转型计划,现已进入最后阶段
实现关键水务系统无中断现代化改造
滑铁卢区是安大略省西南部的一个区域性城市,为三座城市及乡村辖区的 60 余万居民提供饮用水与污水处理服务。为维持高质量服务标准并符合行业规范,滑铁卢地区决定对 SCADA 系统及 PLC 基础设施进行现代化改造。
现有系统虽能运行,但缺乏长期高效运行所需的高级功能,尤其在安全性与韧性方面存在不足。项目范围覆盖广泛地理区域内 157 处不同规模与复杂度的设施,升级工程规模庞大。然而,关键水务基础设施现代化面临独特挑战:这些系统必须在保证基本服务零中断的前提下完成升级。
滑铁卢地区需要寻找能统筹技术性与操作性复杂难题,同时确保持续供水能力的集成合作伙伴。他们最终选择了能实现系统集成与控制柜供应的交钥匙解决方案提供商。Brock Solutions 被选为合作伙伴,标志着双方高度协同的多年转型合作正式启动。
采用分阶段协同模式推进水务系统升级
Brock Solutions 公司凭借其在水务及污水处理系统的专业经验,制定了量身定制的分阶段现代化改造方案。通过应用罗克韦尔自动化技术,他们针对不同类型设施开发了标准化解决方案,确保整个网络体系的协调一致。
对于小型户外设施,采用带板载 I/O 的 CompactLogix® 控制器提供精简易维护的解决方案。中型站点使用新型 CompactLogix® 型号,而最复杂的设施则配置具备全冗余功能的 ControlLogix® 控制器以确保可靠性。Stratix® 交换机、分布式 I/O 和数字环形拓扑结构为系统间提供了稳健的通信保障。这些标准化解决方案使操作员能在不同站点高效工作,有效减少停机时间并提升问题处理效率。
项目成功的关键因素在于持续的利益相关方参与。Brock Solutions 高级经理兼技术负责人 Michael Rowinski 表示:“沟通是该项目成功的关键因素。”
从项目启动伊始,Brock Solutions 就让操作人员、技术人员和管理人员共同参与每个实施阶段。通过每周例会、专题研讨会和实操测试会议,让拥有数十年 IT 经验的老牌操作员与负责网络安全的 IT 专家都能参与解决方案的塑造。
为降低工厂过渡期间的风险,Brock Solutions 采用了数字孪生仿真等先进测试策略。在部署之前,所有 SCADA 界面和 PLC 程序均在受控环境中完成构建与测试。工厂验收测试 (FAT) 让操作人员能在真实场景中与系统交互,在影响实际运营前及时发现潜在问题。在关键割接阶段,部署临时系统确保供水服务零中断,同时完成新控制柜与 PLC 的安装。
标准化、高韧性、面向未来的水务系统
历经五年的现代化改造项目现已进入最终阶段,滑铁卢地区政府的运营体系已实现全面转型。通过在所有设施中推行标准化自动化解决方案,操作员如今能更快诊断并解决问题,显著缩短停机时间并增强系统韧性。增强型监控能力为用水量、系统压力以及主管道破裂与紧急事件的响应时间提供了更精准的洞察。
此外,改进的网络安全性为关键基础设施构筑了抵御潜在网络威胁的防护屏障 Brock Solutions 在弥合 IT/OT 鸿沟方面发挥了关键作用,协助开发了契合滑铁卢地区需求的 OT 网络安全框架。
超越技术改进层面,项目的成功根植于坚实的协作与信任关系。“若需强调一点,那就是 Brock Solutions 与滑铁卢地区为构建合作关系、争取每位成员认同所付出的巨大努力。”滑铁卢地区高级项目工程师 Andrew Calder 说道。
通过培育开放沟通与持续学习的文化,Brock Solutions 和滑铁卢地区共同传递出现代化不仅是技术升级,更是赋能人才的理念。深思熟虑的变革管理、全面培训以及共同解决问题的承诺,为该地区奠定了长期成功的基础。
随着最后一座主要设施即将完工,滑铁卢地区已建成现代化且面向未来的水务管理系统,这套系统将在未来数十年持续为用户提供可靠服务。
发布时间 2025年6月23日