Loading
案例研究 | 金属
Recent ActivityRecent Activity

Winamac Coil Spring 通过 ERP 为增长做好准备

罗克韦尔自动化制造 ERP 帮助 Winamac Coil Spring 赢得更多业务并奠定坚实基础

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
工业环境中的金属弹簧和工人
winamac 螺旋弹簧徽标

Winamac Coil Spring, Inc. 成立于 1948 年,经过稳步发展,现已成为美国最大的单一地点弹簧公司之一。他们的使命是确保提供超出客户期望的优质弹簧。

Alan Page
Alan Page
Winamac Coil Spring IT 经理
挑战

  • 内部流程和系统碎片化,使用一个 ERP 和 15 个附加应用程序
  • 缺乏对业务的整体视图
  • 在为客户制定报价时需要猜测,无法回答有关定价和时间表的问题
解决方案

  • Plex ERP,将所有流程和系统整合到一个统一的平台中
结果

  • 全面掌控业务的各个方面
  • 能够向客户提供更准确的报价和更合理的定价
  • 为未来在市场上成功竞争做好准备
挑战

需要制造型 ERP 的长期业务

Winamac Coil Spring 早就知道他们需要制造型 ERP。作为一家成立于 1948 年的家族企业,Winamac Coil Spring 是领先的螺旋弹簧制造商,多年来的增长和成功导致了复杂的系统格局。作为美国最大的单一地点弹簧公司之一,该公司在有效管理其流程方面面临着挑战。Winamac Coil Spring 在为农业和 ATV/UTV 市场服务方面占据着显著地位。然而,他们的内部系统面临碎片化问题,他们选择 Plex 作为他们的制造型 ERP 合作伙伴。

采用制造型 ERP 之前的业务运营

在采用 Plex 之前,该公司使用单一的 ERP 系统以及另外 15 个应用程序,导致数据碎片化和工作流程脱节。缺乏集中式系统给预测、规划和向客户提供准确报价带来了挑战。团队在准确估算时间表方面遇到了困难,难以及时满足客户需求。这种脱节使得获取关键信息变得困难,阻碍了他们提供准确的定价和时间表的能力,而这对于客户满意度和竞争优势至关重要。

缺乏简化的系统导致了猜测而非明智的决策。该公司发现自己无法高效地满足客户的请求,并且难以整合来自各种应用程序的数据。缺乏集中控制和访问可靠数据的能力使 Winamac 团队无法为客户提供更好的定价,从而赢得更多业务。

解决方案

为克服这些挑战,Winamac Coil Spring 寻求一种制造业 ERP 解决方案,能够将他们分散的系统统一到一个单一的、连贯的平台中。团队的主要目标是重新掌控他们的流程,简化工作流程,并向客户提供准确的定价和时间表。追求一个整合系统旨在为改进业务控制和以客户为中心的运营提供基础,旨在支持他们获得更多业务的目标。

团队决定实施 Plex ERP,这是一种专门针对像他们这样的公司需求而设计的制造业 ERP。Winamac Coil Spring 的 IT 经理 Alan Page 表示:“当我们与 Plex 进行集成时,我们希望尽可能地消除障碍。”

清晰、透明和控制

这正是他们所做的。Plex ERP 的实施使 Winamac Coil Spring 能够将分散的系统整合到一个统一的平台中。这种转变使公司能够实现对其运营的整体了解,从而在各个部门和流程中实现更好的控制、可见性和同步。从管理生产计划、库存和订单到增强客户关系管理和定价准确性,Plex ERP 为 Winamac Coil Spring 提供了对业务各个方面的清晰了解。

该系统的直观界面,加上其可扩展性和对制造业独特需求的适应性,使 Winamac Coil Spring 能够标准化其工作流程,尽可能减少低效,并优化其运营效率。因此,公司已经做好了向客户提供更好的服务、增强决策能力并为未来的可持续增长铺平道路的准备。

结果

现在和未来的业务增长

Page 表示,在与 Plex 成功整合后,“现在我们拥有一个真实的数据源,以一种我们以前都没想到的方式推动我们的业务发展。”具体来说,Plex ERP 为团队提供了关于项目实际需求与向客户报价之间的实时数据。此外,在报价时,Winamac 团队可以查看过去产品的历史数据,以便在市场变化时就如何报价和定位未来产品做出明智的决策。

Page 总结了 Winamac Coil Spring 通过制造 ERP 实现的成果:“与 Plex 建立这种紧密的合作关系,帮助我们比以往任何时候都更快地扩展和适应。”

发布时间 2024年2月4日

主题: Accelerate Digital Transformation Digital Transformation Metals Plex
订阅罗克韦尔自动化

直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

立即订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left Winamac Coil Spring 通过 ERP 为增长做好准备