ECONO-PAK 是一家德国公司,专门制造纸箱包装机,拥有 35 年以上的行业经验。ECONO-PAK 与罗克韦尔自动化合作,设计和制造更高效、更具生产力和更安全的纸箱包装机。这些机器能够满足订单的高需求,并保持快速高效的交付时间,尤其是在全球动荡和不确定时期。
在持续的全球供应链问题和中断的背景下,打造能够提供客户所需的敏捷性、灵活性和员工安全性的机器。
- Emulate3D™
- 数字孪生技术
- 远程维护
下部进纸架
以更安全、更稳定的方式包装纸箱,强调人体工程学和工人安全。
敏捷转型
纸箱成型机可以快速适应尺寸和速度方面的需求。
更安全的工作环境
“无工具”维护和员工与机器的直接接触减少了出错的可能性。
远程维护
机器可以远程修复和操作,减少停机时间,提高效率。
ECONO-PAK 是领先的纸箱包装机制造商,拥有 35 年以上的行业经验。该公司总部位于德国法兰克福附近,始终保持着家族企业的氛围,能够提供个性化的客户服务。ECONO-PAK 的机器适用于各行各业的各种包装需求,并且可以轻松定制以满足特定客户的要求。
近年来,ECONO-PAK 与罗克韦尔自动化合作,设计和制造更高效、更高产、更安全的纸箱包装机。这些机器需要满足订单的高需求,并保持快速高效的交付时间,尤其是在全球动荡和不确定时期,例如当前的供应危机。罗克韦尔自动化能够通过确保在需要之前提供供应来支持 ECONO-PAK。
适应不确定时代
近年来,包装机制造商面临的一个主要挑战是需要具备敏捷性和灵活性。鉴于全球经济的不确定性和持续的供应链限制,快速调整生产的能力在当今市场至关重要。机器制造商正在寻找方法,以便根据需求变得更加适应性强,并能够在生产需求之间进行切换。这意味着缩短机器从生产一种纸箱形式切换到另一种形式的时间,并简化这一过程。
ECONO-PAK 国际销售经理 Max Schneider 表示:“我们大约在两年前开始与 Rockwell Automation 合作,目标是支持我们的客户实现机器数字化,以便更好地应对不确定性,并更积极地调整生产以满足市场需求。这需要能够快速决策和无缝切换机器的解决方案。”
得益于 Rockwell Automation 的支持,ECONO-PAK 现在能够通过使用数字孪生技术(如 Emulate3D™)提供能够应对这些挑战的机器。该软件允许通过孪生技术模拟测试,避免了试错方法,并创建了一个更高效、更经济的过程,可以信赖其在现实世界中的有效性。
Schneider 补充道:“我们从 Rockwell Automation 获得的支持使我们能够以一种对客户无缝的方式引入新技术,无论是在服务还是技术支持方面。”
打造更安全的工作环境
安全性也是包装机器的首要关注点。工人经常与机器近距离接触,因此减少人工干预并创造更安全的工作环境至关重要。ECONO-PAK 通过促进低位弹匣(用于向机器输送纸箱材料)来提高安全性。客户特别要求使用这些低位弹匣,以打造更符合人体工程学的机器并提高纸箱成型产量。
“我们的一个客户,一家冰淇淋生产商,希望增加纸箱的尺寸,同时确保这一变化不会给包装操作带来任何新的风险。低位弹匣机器通过降低弹匣的装载高度来提高安全性,”Schneider 补充道。
ECONO-PAK 和 Rockwell Automation 还强调了机器设计和操作的人体工程学。通过降低弹匣,员工不再需要像使用高位弹匣机器那样爬上平台来装载纸箱。加上更高水平的机器自动化和数字化,ECONO-PAK 能够在保持生产力的同时优先考虑员工安全。
通过缩短停机时间来维持维护
罗克韦尔自动化支持 ECONO-PAK 目标的另一种方式是增强机器维护能力,特别是通过远程维护。ECONO-PAK 的机器已变得“无工具”,这意味着可以在不需要传统工具(如螺丝刀)的情况下进行机器改造和更改。这不仅通过减少直接机器交互的需要来创造更安全的工作环境,还允许在远离工厂车间的地方对问题进行故障排除和解决。
“引入更强大的远程维护能力意味着我们可以为客户提供广泛的好处,包括节省成本、提高效率、延长正常运行时间以及通过允许技术人员远程排除故障和维修设备来增强安全性。这些能力减少了昂贵的现场访问需求,并提高了生产力和盈利能力,”Schneider 说。
随着时间的推移,ECONO-PAK 打算通过提供预测性维护能力进一步推进这一领域,这将使客户能够通过主动维护机器并避免停机风险来实现显著的成本节约。
携手共进
ECONO-PAK 与罗克韦尔自动化的合作关系对双方都极为有利。除了罗克韦尔自动化提供的专业知识、技能和知识外,ECONO-PAK 还能够利用 PartnerNetworkTM 生态系统。这包括访问全球专家和资源网络,以及与其他领先公司合作的机会。
这种关系的基础是密切的文化契合和对联合协作的热情。罗克韦尔自动化 OEM 西部地区的客户经理 Sebastian Cruz Euceda 表示:“与 ECONO-PAK 的合作关系是基于整个公司的相互信任和透明度。只有通过这种深度合作,我们才能实现共同的成功。”
Schneider 总结道:“我们与罗克韦尔自动化的关系是真正的合作伙伴关系。这种关系从一开始就是开放和协作的。这对我们 ECONO-PAK 来说非常重要,因为我们与罗克韦尔自动化的持续合作关系不仅仅是为了满足合同要求,而是为了支持我们的客户拥抱数字化并为未来做好准备。”
发布时间 2023年12月15日