Loading
案例研究
Recent ActivityRecent Activity

FactoryTalk® PharmaSuite® 赋能血液“智”品新时代

罗克韦尔自动化为血制品行业龙头企业部署 FactoryTalk® PharmaSuite® MES平台,打造血液制品行业智造新标杆

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Microscope examining laboratory samples with DNA imagery and digital medical icons.
挑战

  • 满足安全与监管需求
  • 生产数据透明度、可追溯性、标准化亟待提升
解决方案

  • FactoryTalk® PharmaSuite® MES系统
成果

  • 满足合规性需求
  • 生产全流程可追溯
  • 提升质量管理
  • 数据完整性和透明度
  • 提高生产效率
  • 树立血制品行业标杆

FactoryTalk® PharmaSuite® 赋能血液“智”品新时代

罗克韦尔自动化为血制品行业龙头企业部署FactoryTalk PharmaSuite MES平台,打造血液制品行业智造新标杆。

挑战


在制药行业,严格的监管要求是确保产品安全和质量的基石。血液制品---作为关系中国国计民生的重要药品之一,在合规层面,继疫苗法之后,国家药监局自2024年6月陆续发布了《药品生产质量管理规范》血液制品附录,以及《血液制品生产检验电子化记录技术指南》等新规。针对血液制品的行业特点,通过现代化的MES、LIMS等信息化系统解决方案,探索在血液制品领域内实现电子可追溯的智慧监管,及安全可追溯的质量管理。作为血液制品行业头部的生产厂商之一,这家企业在此次新规落地企业之列。

同时该企业也意识到提升企业的智能制造成熟度的必要性,通过智能化转型,提升企业的运营效率,树立血制品行业的新标杆。在此背景下,罗克韦尔携手该企业,通过FactoryTalk® PharmaSuite® MES套件,以及多年的制药行业工程实施经验,助力企业在满足监管需求的同时,也为数字化转型奠定基础,最终提高企业的产品质量和生产效能,实现企业的数字化转型。

解决方案


The FactoryTalk PharmaSuite manufacturing execution system (MES)平台助力卓越生产 

  • 满足合规性需求:

通过对人、机、料、法、环等生产要素的全面管理,以及全流程避免错误的生产过程管控,PharmaSuite 助力企业全面落实了《药品生产质量管理规范》等监管要求,解决方案帮助企业确保生产过程严格按照SOP和法规标准执行,减少人为操作失误和违规风险。

  • 生产全流程可追溯:

系统记录从原材料入库到成品放行的全生命周期信息,实现全流程可追溯性,并提高了产品安全性、可靠性,为未来长期的追溯需求提供了坚实基础。

  • 提升质量管理水平:

借助MES,企业能够实时监控、记录各环节质量数据,并对异常情况进行快速响应和处理,质量问题的提前预警,能显著降低不合格品的风险。

  • 数据完整性和透明度:

所有设备数据、人员操作和检验信息都能被自动记录和保存,防止数据篡改,帮助该企业保障数据的完整性和透明度,为应对监管审查提供强有力的证据支撑,提升了企业的公信力。

  • 提高生产效率:

系统优化了生产流程和资源配置,通过实时数据分析和智能化调度,减少了生产过程中的浪费和延误。此外,通过使用MES解决方案,减少了工人花费在手动记录和管理数据的工作量上的时间和精力,进一步提高了生产效率。

合作伊始,罗克韦尔自动化与该企业紧密合作,组建了熟悉制药领域的专业的项目团队。项目团队深入了解各项监管要求,业务需求及企业长期的规划,为项目的成功落地打下了良好的基础。

该工厂负责人表示:“罗克韦尔不仅拥有高效的实施方法和成功实施经验,在项目启动后,双方团队还进行了充分的沟通和业务调研,这也为MES系统的成功部署和上线运行做好了充分的准备。”正是得益于此,罗克韦尔确保了上线后的MES系统,能够帮助该企业在满足监管需求的同时,实现企业的智能化运营。

成果


赋能生产全流程,树立血液“智”品典范

如今,在提升产品质量、实现生产合规的基础上,众多血液制品企业开始注重差异化竞争力的打造,期望提高组织的敏捷性和应对市场波动的韧性。

在血液制品生产的全过程中,MES系统在优化生产过程、提升生产计划精度、优化资源配置、助力生产合规等方面,发挥着重要的枢纽作用不言而喻的重要作。在行业严要求、强监管和注重数字化转型的大背景下,MES作为承上启下的关键IT系统,其高效部署对于血制品行业整体的高质量发展和迈向智能制造极为重要。

凭借在制药行业多年的工程经验积累,以及开放、灵活、高效的解决方案,罗克韦尔助力了这家血制品行业龙头企业满足合规生产、实现降本增效和全流程电子可追溯性等需求,并为更及时、更准确掌握生产和质量情况,做出更智能的决策打造了数据底座。未来,罗克韦尔也期望与该企业展开更多合作,携手打造更多行业标杆项目,引领未来无限可能。

发布时间 2026年4月14日

主题: Drive Sustainability Build Resilience Empower People Optimize Production Digital Transformation Life Sciences FactoryTalk InnovationSuite
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

为您推荐

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk® PharmaSuite® 赋能血液“智”品新时代