Loading
案例研究

Kenmec Mechanical 在物流应用中采用 Emulate3D 可视化技术

通过数字仿真和动态建模优化系统设计和验证流程。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
用于 Emulate 3D 的虚拟调试图像
2021-kenmec-logo

KENMEC 机械工程有限公司成立于 1976 年,位于台湾。1985 年 3 月进行了改革和重组。公司拥有 15 家相关公司、7 个服务基地和近 40 项专利发明,在行业的各个流程中拥有多年的工程经验。工程设备的低成本和市场的竞争优势使客户的产品在市场上更具竞争力。

挑战
  • 在早期阶段花费过多时间构建物流系统和进行反复沟通
  • 物流设计过度或不足导致不必要的潜在成本
  • 需要在物流现场持续调整软件
解决方案
  • Emulate3D™
结果
  • 加快初始物流系统的设置效率
  • 优化物流设计以降低成本
  • 缩短物流现场的软件和硬件设置时间,提高业务方面的沟通效率和质量
  • 项目时间表缩短约 20%

挑战

在全球化和消费模式不断变化的时代,物流系统必须变得越来越灵活和智能,以便为客户提供更优的成本效益。Kenmec Mechanical 处于智能物流创新的前沿,但他们也意识到,传统的物流系统设计方法需要大量时间来规划运输站点、进行亲和力分析等。此外,在实际实施之前进行产能验证的挑战往往会导致设计不匹配或系统过度设计,这会对成本控制和企业声誉产生负面影响。

解决方案

kenmec 采访

为应对这些挑战,Kenmec Mechanical 采用了 Emulate3D™,这是一种以数字孪生技术和 PLC 验证为核心的解决方案。通过利用动态数字仿真的强大功能,Emulate3D 使 Kenmec Mechanical 能够在虚拟环境中识别生产线和机器设计中的潜在问题,从而在实际实施过程中进一步提高效率和精度。

“随着消费市场的快速变化,为客户提供高效灵活的物流系统是保持竞争力的关键。传统的仓库系统 2D 模拟已无法满足客户的期望。”
Jackson Chen - Kenmec Mechanical 自动化业务集团销售部 II 总监

 

“通过使用 Emulate3D 模拟实体仓库的运营,我们可以缩小虚拟环境和实体环境之间的差距,有效提高业务方面的沟通效率。”

Emulate3D 在仓储物流中的应用包括:

  • 初步规划
    通过利用数字模拟创建可视化的虚拟现实,Emulate3D 帮助 Kenmec Mechanical 建立完整的虚拟仓库,并在规划阶段进行初步测试,增强项目理解和信心。
  • 装配模拟
    高保真模拟环境使 Kenmec Mechanical 能够有效地展示涉及机械和人工的实际拣货和包装。及早识别潜在风险有助于尽量减少对生产能力的负面影响,进一步降低实际运营过程中的风险,提高仓库设置的精确性。
  • 验证测试
    通过将可编程逻辑控制器集成到验证中,Kenmec Mechanical 可以更灵活地测试生产线。这减少了工程师在现场重新测试软件所需的时间,并允许在完成后立即进行验证,从而加快项目进度。

结果

emulate3d-图像
Kenmec Mechanical 成功地应用 Emulate3D 来模拟各个领域的大型项目流程。与之前的运行测试相比,Emulate3D 将项目时间表缩短了约 20%。最近的项目包括协助客户在航空、电子商务和制造等各个行业执行物流系统规划。
 
  • 桃园国际机场第三航站楼项目:通过模拟行李传送带操作,可以在虚拟环境中评估行李分拣和登机口合并等流程。无需物理设备的容量验证可以优化项目时间表。
  • 电子商务、零售和制造业:通过利用 Emulate3D 的动态仿真和可视化功能,运营商可以通过模拟场景清楚地了解物流站点、工作流程和任务持续时间。这使得可以预览运营关系并加快系统设置时间。

发布时间 2024年9月26日

主题: Optimize Production Empower People Industrial Automation & Control Smart Manufacturing Emulate3D Digital Twin
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left Kenmec Mechanical 在物流应用中采用 Emulate3D 可视化技术