Loading
案例研究 | 航空航天
Recent ActivityRecent Activity

通过 Plex ERP 获得更好的库存和收入洞察

通过 Plex ERP,Tech Met 实现了对收入和库存的实时洞察,打破了信息孤岛,成为了一个更加数据驱动和先进的组织。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
配备金属设备和航空航天照片的质量控制室
techmet-logo

Tech Met Inc. 是一家领先的先进化学后处理和表面处理供应商,专注于世界上更先进的增材制造应用。Tech Met 专注于高性能金属合金,自 1988 年以来一直以前所未有的精度和质量为航空航天、医疗、工业和商业市场提供服务。从飞机发动机组件到脊柱植入物,Tech Met 的过程控制、精益实践和六西格玛认证项目经理提供符合更严格规范的质量保证产品,并获得 Nadcap AS7004 和 AS7108 认证。

Robert Vaccaro
Robert Vaccaro
技术服务经理,Tech Met
挑战
  • 传统的纸质系统无法提供实时、可靠的数据
  • 缺乏对库存和收入数据的可见性
  • 开票流程缓慢,收入实现较少
解决方案
  • Plex ERP
结果
  • 通过基于云的系统随时随地访问生产和质量文档
  • 即时开具发票,更快地获取收入
  • 由于库存的实时可见性,获得全公司范围的信任

挑战

摆脱云端和纸质化

位于宾夕法尼亚州匹兹堡西南 10 英里处的Tech Met Inc.是一家化学铣削公司,主要为医疗和航空航天市场提供服务。作为服务提供商,Tech Met 从客户那里接收数千个零件,根据提供的印刷品重新加工材料,将产品发回,并跟踪每个零件。

他们的传统系统无法提供实时、可靠的数据。报告不准确的情况很常见,这使得工厂经理很难依靠系统来做出决策。生产主管经常被告知材料有库存,但实际上并没有,这导致了延误、低效率和对系统的信任度下降。

Tech Met 在短短几年内迅速扩张,从少数客户发展到增加了更大规模的客户。公司知道他们需要一个系统来维持他们的成功。他们有明确的痛点,需要他们的新系统来解决:缺乏数字化、工厂车间可见性和实时数据。公司没有单一的信息来源来运营,他们的大部分流程都在各种电子表格中跟踪。

此外,作为承包商,Tech Met 需要保存生产和质量文件长达 30 年。这是任何公司都需要保存的大量文档,尤其是当它主要是纸质化时。某些文件存储在场外,可能很难检索且耗时。没有数字化 ERP 系统,生产可见性只能靠口口相传。公司需要转型并开发一个可靠的业务系统,让员工和客户都能依赖。

解决方案

意想不到的实施历程

Tech Met 组建了一个小型工作组,旨在为公司的需求找到更好的 ERP 解决方案。他们审查了许多解决方案。在其托管服务提供商的推荐下,公司将目光投向了 Plex ERP。正是 Plex 的实践方法使其软件在众多软件中脱颖而出。在罗克韦尔自动化系统集成商 (SI) Control+M Solutions 的帮助下,Tech Met 参与了演示,展示了 Plex 如何适应其现有基础设施。在看到 Plex 能为公司带来的价值后,Tech Met 继续前进。

Plex 实施项目于 2020 年初启动,专门成立了一个团队来促进这一过程。Tech Met 还与 Control+M Solutions 的项目经理合作,他们认为该经理在实施历程中发挥了重要作用。实施在遇到 COVID-19 大流行时发生了急转弯,实施时间表被推迟。

2021 年,随着公司开始从疫情中复苏,Tech Met 重新启动了实施过程。最大的任务是弄清楚如何将客户数据从他们当前的系统转移到 Plex。显然,为每个零件配备单独的过程路由器是不可行的。相反,Tech Met 批量转移了他们的生产步骤。此举加快了实施速度,并带来了积极的项目进展。目前,Plex 中有 2,000 多个零件,随着 Tech Met 继续整合其流程,数量还会更多。尽管实施历程比预期的要长,但 Tech Met 于 2023 年 10 月上线了 Plex。 

结果

简化运营、实现更多收入、赢得全公司信任

Tech Met 通过迁移到 Plex 获得了许多好处。此前,Tech Met 主要采用纸质文档,重要文档存储在多个位置。现在,可以实时访问生产和质量文档。借助 Plex 的云平台,可以在任何地方访问这些文档。最大的改进之一是 Tech Met 获得了收入的可见性,并实现了客户开票自动化。在 Plex 之前,生产开票需要一个多月才能完成。现在,生产结算只需几天。此外,Tech Met 现在可以在工作发货后立即向客户开票,而在实施 Plex 之前,这可能需要一周多的时间。

数据现在既准确又可访问。以前,库存可能会停滞不前,未分配给任何工作。现在,员工可以更好地了解设施中的产品,从而更有效地利用现有库存。这种可见性在 Tech Met 内部营造了一种信任文化,甚至赢得了犹豫不决的员工的支持。

展望未来,Tech Met 计划继续发展和优化业务。Tech Met 希望实施 Plex MES 和 QMS,继续实现流程自动化和简化质量数据。公司还致力于将生产计划全面集成到 Plex 中。这种集成不仅可以让公司受益于生产可见性,还可以获得更多的车间可见性。经过一年的成功,Tech Met 对与 Plex 的未来充满期待。

“在使用 Plex 之前,我们各自为政,彼此之间没有联系。我们对一切都进行了适当的管理,但我们仍然依赖纸质文档,并且需要进行大量的文档返工。使用 Plex 之后,纸质文档减少了,我们可以更快地实现收入。我们可以访问大量数据,并且比过去更快地发现错误。”

Robert Vaccaro - 技术服务经理,Tech Met

发布时间 2025年6月12日

主题: Accelerate Digital Transformation Aerospace Plex ERP
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 通过 Plex ERP 获得更好的库存和收入洞察