Loading
案例研究
Recent ActivityRecent Activity

智能运维赋能天然气管道运营

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
智能运维赋能天然气管道运营 hero image

天然气资源从勘探到使用经历着漫长的旅程,在那团燃烧的蓝色焰火背后,正是一条条错综复杂、四通八达的天然气运输管道。随着中国天然气产量、消费量逐年攀升,如何保障天然气管道的平稳运行,是摆在企业面前的难题。放眼当下,在智能化时代的大背景下,这一传统产业焕发出了怎样的生机?


一条管线,百般痛点

据统计,2019年,中国天然气管道长度达到69.8万公里,同比增长11.98%。在高增长的态势下,天然气长输管道却因大多分布在野外,很难全天候处于专业维护状态。近年来,国内外就发生过多起天然气长输管道机械伤害、爆管、停输的重大事故,这对天然气长输管道企业的管理提出了更为严苛的要求。

采取相应的技术和管理措施,确保长输管道及其附属设施处于安全状况,从根本上防止事故的发生,这是企业必须铭记于心的知识点。值得指出的是,在管线的日常管理和优化中,人员的常规巡护、管道保护附属设施的完善,以及现代新技术的运用,成为天然气管道企业解决维护难题的新思路。

放眼当下,数字化转型浪潮已如日中天。为了应对恶劣天气、长距离以及专业人员缺席等运维难题,天然气长输生产运行环节中的智能远程运维备受关注,收获数字化技术的红利,天然气管道企业当然不容错过。


一切指向数字化

在国家管网公司成立前,国内的长输管线主要由“三桶油”运营。以中石油为例,其运营的西气东输管道系统、陕京管道系统、涩宁兰、长吉线等长输管道,天然气管道长度约5.33万公里,约占全国天然气长输管道的71%。本案例企业系中石油旗下的某天然气管道公司,负责的天然气管道长3000多公里,场站数量若干。

从管道全生命周期的角度来看,想要平稳运营天然气管道,要从长输管道工程的前期规划、设计、建设、运行到退役报废等全链条考虑,让全局都处于可控之中。因此,数字化技术成为了升级改造的刚需。在本案例中,该企业想要打造智能管道系统,在未来规划做到场站无人或少人值守的水平。因此这个智能远程运维平台,不仅要满足管网的平稳运行,还要满足未来管线系统的扩展性,并能提高系统运行周期,易于维护。

与此同时,客户还有场站远程运维专家指导,以实现减员增效、降本、及时处理问题的需求。此外,伴随着数字化仪表仪器的快速迭代,对于企业来说,数据的采集已经不是一个大问题,但是在海量数据中“大浪淘沙”,消除信息孤岛,保证实时的数据联通,也是该客户所面临的重大问题之一。


分步实施,打造智慧运维

在对客户进行咨询服务的过程中,罗克韦尔自动化发现,其缺乏一个高性能的工业数据中心。在中心机房工作站、服务器方面,客户亟需进行一定的整合,减少物理硬件,以达到合理布局、节省空间、机柜以及布线的效果,并从根本上降低能耗。此外,伴随着客户公司内部硬件的更新换代,有一些数据难以恢复,如果除去PC的大多数无关功能,将操作终端改为瘦客户端,将更易于更换和维护,并降低TCO总用有成本。

基于百年历史沉淀的硬件技术优势、行业知识以及软件上的创新能力,罗克韦尔自动化为其制定了两个阶段的实施计划,即首先保证高性能工业数据中心服务器的运转,再通过软件,实现各子公司的集中管理和界面呈现。罗克韦尔自动化深知,没有底层设备系统的智能都是伪智能。因此,在解决方案落地方面,根据客户的需求,罗克韦尔自动化主要提供了智能化产品——集中管理工业数据中心IDCE3000,以及ThinManager瘦客户端管理软件平台。

作为标准的、预集成的虚拟化数据中心解决方案,IDCE3000既节省了硬件系统采购、安装、配置的成本,又节省了机房布置空间,同时便于维护和升级拓展;ThinManager瘦客户端管理平台通过QR码、蓝牙、WiFi和GPS定义位置,并安全传输应用程序到移动巡检设备,解决了天然气管道企业巡检不到位、点检位置变换、运行成本高等问题。


创造价值,拥抱未来

最终转型的成效显著,在整体解决方案的帮助下,客户运行效率预计提升30%,通过ThinManager平台,现场项目人员成本也节省了约30%。此外,IDC故障排查切换功能,减少了75%平均无故障时间;虚拟化平台服务器降低能耗,将效率提升了25%;远程运维平台更是将安全性提升了30%左右。不仅如此,虚拟化平台服务器的远程运维功能,大大减少了现场操作的时间和费用成本,整体还将客户的工业软件生命周期延长5年,数字化转型为企业运营创造了实实在在的真金白银。

在客户需求的指引下,该智能运维解决方案十分注重连续性和一致性,传递了罗克韦尔自动化核心的价值主张:

  • 虚拟化使得硬件、操作系统、应用软件的投资得到保护,中心机房节省了空间,减少了设备,也大大降低了能耗,这是方案精益价值流的体现;
  • 帮助客户实现各分公司的集中式管理和分布式呈现外,操作安全与网络安全的并重,以太网的一网到底、纵深防御,助力了智慧管道完整性管理,以达到企业自动化深化的目的;
  • 通过数字化手段,罗克韦尔自动化为客户打造场站可无人值守、可远程遥控、高效能的监控平台;可靠、高效的运营管理平台,让企业消除信息孤岛,深度整合了IT/OT数据,并实现协同办公,降低了运营成本,这都是数字化转型的累累硕果。

此外,成熟石油天然气管线的标杆经验,可以快速复制到未来的升级路径中,这体现了罗克韦尔自动化前瞻的商业洞察。

目前,客户反馈系统整体运转良好,并在考虑后期扩容数据中心,为后续新建管线站的数据并入做准备。未来,在网络安全服务、网络架构咨询服务等方面,罗克韦尔自动化还将继续与该公司保持紧密合作,让数字化、智能化、精益化的种子,在3000多公里的天然气管道上生根开花。

发布时间 2021年9月30日

主题: Oil & Gas ThinManager
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 智能运维赋能天然气管道运营