Loading
案例研究 | 2024 年 3 月
Recent ActivityRecent Activity

罗克韦尔自动化和 SINCI 开发过程控制系统

这两家公司为瓜纳华托州的一家废水处理厂实施了他们的第一个过程控制系统集成项目。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
日落时分的水处理厂
Sinci 徽标

SINCI 是一家拥有近 35 年自动化服务、工业过程控制和信息系统经验的墨西哥公司。目前,它是罗克韦尔自动化的铂金系统集成商。

挑战

将自动化和过程控制系统集成到一家跨国食品公司的新建废水处理厂中。

解决方案

  • 可编程控制器
  • FactoryTalk Historian
  • FactoryTalk Batch
  • FactoryTalk View
  • FactoryTalk AssetCentre
  • 传感器和开关
结果

精确可靠地测量工厂用水的质量,以避免根据相关法律法规受到处罚和/或罚款。

挑战

挑战

SINCI 是一家专注于实施创新数字化转型解决方案的技术公司,重点关注过程控制、信息系统和 OT/IT 融合,将业务管理解决方案与工业 4.0 制造相连接。

该公司于 1989 年在墨西哥瓜达拉哈拉开始运营,使命是为自动化和工业过程控制提供完整的“交钥匙”项目。它在墨西哥的多个地方开发了项目,目前在瓜达拉哈拉、蒙特雷、克雷塔罗和墨西哥城设有四个办事处。该公司还为 470 多家客户实施了近 5,300 个项目,目前活跃于 10 多个不同类型的行业。

其最终客户之一是一家美国跨国乳制品公司,在墨西哥经营已有 30 多年,销售自有品牌的天然奶酪、加工奶酪、奶油奶酪和酸奶。

2022 年,该公司在瓜纳华托州开设了一家工业工厂。该跨国公司在这里设有一个废水处理计划 (PTAR),通过一系列物理、化学和生物过程消除废水中的污染物。

处理厂通常运行四个主要过程,包括预处理(使用排水收集废水);初级处理(沉淀,水流入水箱,固体沉到底部,非固体上升到顶部);二级处理(使用好氧和厌氧处理以及活性污泥降解生物内容);三级处理(使用过滤、电离和净化完全消除微生物)。

近四年前,在该工厂,SINCI 和罗克韦尔自动化在当地启动了一个绿地项目,该项目集成了能够监控工厂中所有变量的过程控制系统。

解决方案

经验和能力

需要注意的是,这是两家公司(合作 32 年)为污水处理行业(无论是公共事业还是私营企业)开发的首个此类举措。  

SINCI Bajio 区域经理 Salvador Navarro 表示,最初的挑战之一是将初步设计(在美国开发)调整为适合该站点的设计,验证机械设备的能力,并与储罐供应商以及工厂专家协调。 

“实施此类项目的主要挑战是需要全面了解过程,并能够识别我们将遇到的变量类型。一旦熟悉这些变量,将它们纳入控制系统需要在液体废物处理方面拥有丰富的经验和能力,”他解释道。 

“分析仪器变量是污水项目中非常具体且相关的要素,例如电导率、溶解氧、水硬度和 pH 等,”他补充道。

正是这种全面的经验和对控制自动化的了解使客户选择了 Rockwell Automation 和 SINCI 的方案。还需要找到一家拥有技术和人力资源的供应商,在当地实施最初在美国设计的方案。 

在这方面,Navarro 表示,“罗克韦尔自动化品牌的声誉以及 SINCI 在该国拥有最高认证的事实,是显著影响最终用户选择两家公司来执行该举措的关键因素。” “基本上,每个客户从所聘请的公司那里寻找的是确保项目按时按规格执行的确定性,”Navarro 补充道。

结果

精确测量

这种自动化和控制解决方案的主要优势在于,客户可以随时精确测量水质。这有助于他们避免因政府代理机构依法进行的突击检查而受到处罚。“这样一来,就可以避免因不符合环境标准而可能产生的罚款或处罚,”Navarro 指出。 

需要强调的是,罗克韦尔自动化为废水处理提供的过程控制解决方案高度可靠且灵活。它们不仅能够尽可能提高生产率,还能降低实施成本,尽可能减少生命周期成本,验证合规性并为未来扩展提供支持。 

具体到 PowerFlex 变频器,Navarro 指出,由于其在管理溶解氧过程方面的灵活性和精确性,这些变频器非常重要,而这正是此类工厂的一个重要方面。“另一个重要属性是分析仪器信号的处理,”他补充道。

SINCI 总经理表示,罗克韦尔自动化品牌的技术支持和备份确保了公司在竞争中的主要优势。这有助于他更可靠、更自信地应对最终客户的需求。“在这方面,我们的认证和品牌提供的销售渠道的力量使我们非常强大,”Navarro 说。

“通过这类项目,我们意识到有几个业务线尚未开发。我们现在的想法是将其复制给不同业务的其他客户,”Navarro 总结道。 

精确测量

这种自动化和控制解决方案的主要优势在于,客户可以随时精确测量水质。这有助于他们避免因政府代理机构依法进行的突击检查而受到处罚。“这样,就可以避免因不符合环境标准而可能产生的罚款或处罚,”Navarro 指出。

需要强调的是,罗克韦尔自动化为废水处理提供的过程控制解决方案高度可靠且灵活。它们不仅能够尽可能提高生产率,还能降低实施成本,尽可能降低生命周期成本,验证合规性并为未来扩展提供支持。

具体到 PowerFlex 变频器,Navarro 指出,由于其在管理溶解氧过程方面的灵活性和精确性,这些变频器非常重要,而溶解氧过程是此类工厂的一个重要方面。“另一个重要属性是分析仪器信号的处理,”他补充道。

SINCI 总经理表示,罗克韦尔自动化品牌的技术支持和备份确保了公司在竞争中的主要优势。这有助于他更可靠、更自信地满足最终客户的需求。“在这方面,我们的认证和品牌提供的销售渠道的力量使我们非常强大,”Navarro 说。

“通过这种类型的项目,我们意识到有几个业务线尚未开发。我们现在的想法是将其复制给不同业务的其他客户,”Navarro 总结道。

发布时间 2024年3月26日

主题: Build Resilience Process Automation Control Food & Beverage Water Wastewater Programmable Controllers FactoryTalk View
推荐内容
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 工业过程控制系统集成