Loading
案例研究 | 船舶
Recent ActivityRecent Activity

汇总的情境化数据可缩短停机时间

系统集成商 ITHENA 帮助一家海运公司整合发动机运行、物流、维护和天气数据,以减少停机时间并提高航线效率。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
在公海上运输集装箱的驳船

ITHENA首席执行官 Probodh Chiplunkar (Chip) 热衷于让世界变得更环保、更智能、更安全。ITHENA 是一家数字解决方案和服务提供商,帮助全球客户将数字技术与业务流程相结合。

“我们通过管理和部署数字投资来帮助客户取得成果,”Chip 说。“我们带领他们完成业务转型之旅,并提供适合的技术来完成工作。”

作为罗克韦尔自动化 PartnerNetwork™ 的成员,ITHENA 还与罗克韦尔自动化战略联盟合作伙伴 PTC 保持着长期的合作关系。三家公司共同为一家美国海运运输公司实施了智能制造解决方案。该公司的大型驳船和船只在近 5000 英里的内陆水道上航行。

观看视频

视频
ITHENA 通过情境化数据帮助海洋客户

系统集成商 ITHENA 帮助一家海运公司整合发动机运行、物流、维护和天气数据,以减少停机时间并提高航线效率。

probodh chiplunkar ithena ceo

Probodh Chiplunkar

ITHENA 首席执行官

数据可见性和集成

“缺乏对设备性能的可见性是主要痛点,同时还需要在集中位置连接和共享这些信息,”Chip 解释道。“由于他们的车队地理位置分散,且并非总是有网络,这尤其具有挑战性。因此,数据捕获和通信的延迟是一个问题。”

为了解决这些挑战,ITHENA 部署了 PTC 的 ThingWorx 工业物联网 (IIoT) 平台。该平台能够收集船舶及整个船队的多个来源的发动机数据,并将这些信息与其他数据集(包括位置、天气、路线以及河流的水流和深度)集成。此外,基于角色的仪表板为各种用户提供数据可见性,例如港口工程师、物流经理、维护工程师以及客户服务和支持成员。

“在这个项目之前,他们很难知道何时出现了问题,直到事件发生后才知道,”Chip 解释道。“现在,通过引入所有这些数据,并配合警报和报警,他们可以更具预测性——这将导致停机时间更少。因此,例如,当发动机的一个参数发生事件时,后续事件可能会在其他地方发生,客户可以采取行动来防止这种情况发生。”

可持续高效运营

这种可见性带来了显著的成果,包括船只停机时间减少 27%,航线规划效率提高 17%,燃料消耗准确性提高 12%,从而提高了船队运营的可持续性。客户服务的改善也是另一项好处,响应时间提高了 18%。Chip 预计未来会有更多好处。

“数据越成熟,解决问题就越容易,效果也越好。通过远程协作和管理劳动力及设备,如果有人无法独自解决问题,他们可以实时与专家联系,”Chip 解释道,“我认为,既然数据和技术已经到位,就有很多机会继续改进。”

“罗克韦尔自动化拥有出色的技术平台;其分销商拥有客户关系和对客户痛点的了解;ITHENA 有能力引入解决方案来满足业务需求,”Chip 说。“所有这些因素的结合促成了为我们的客户成功部署了这款支持 IIoT 的移动和数字化解决方案。”

主题: Digital Transformation Marine Thingworx IIoT
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 汇总的情境化数据可缩短停机时间