Loading
案例研究 | 船舶
Recent ActivityRecent Activity

丹麦海军如何为他们的帆船注入新风

LOGIMATIC 设计了新的海洋技术解决方案,为水手提供了反应更快的终端和工具

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
丹麦海军如何为他们的帆船注入新风 hero image

挑战

  • 在服役 15 年后,丹麦海军需要对阿布萨隆级支援舰上的技术进行重新装备和现代化升级

解决方案

ThinManager

  • 通过添加额外的监控功能层来提供更好的性能。提供可根据船舶需求扩展的控制和安全性。

FactoryTalk View SE(HMI 软件)

  • 为船员提供更简洁、更清晰的内容系统(针对船舶的具体情况和/或等级)

IPMS(集成平台管理系统)

  • FactoryTalk 应用程序将 8000 多个信号编译成综合模拟显示画面,便于概览和控制

罗克韦尔自动化 PartnerNetwork

  • LOGIMATIC 是罗克韦尔自动化的系统集成商,提供设计、服务和支持

成果

缩短停机时间

  • 升级后的系统和简化的终端是“插件”解决方案,可尽可能缩短海上停机时间

提高效率

  •  HMI 软件帮助船员在任务和监控系统之间快速切换。 “互联”船舶为船员提供图形用户终端,以便从任何地方快速处理问题/任务

增强安全性

  • 最强大的安全协议,既能控制信息流,又能抵御任何网络攻击

当今的杰出实践技术案例中,很少有以海军舰艇、危及生命的情况和战争潜力为开端的故事。但在丹麦海军及其精英阿布萨隆级支援舰队需要升级舰艇的情况下,正是如此。

即使是最优秀的“民用”技术架构师也很难理解武装部队的具体需求,然而,作为领先的系统集成商,LOGIMATIC 在与海军合作方面拥有丰富的经验。与长期合作伙伴罗克韦尔自动化一起,他们在丹麦海军的第一艘灵活支援舰进入干船坞进行全面技术检修时,迎来了挑战。

他们知道自己不仅要像在大海中航行一样思考和行动,还要突破海洋技术的界限。

十五年海上生涯

HDMS ABSALON (L16) 是丹麦海军的一艘军舰,建造于 2003 年,计划在 15 年的服役期满后,完全更换其自动化和远程控制系统。此时,船舶的整个技术基础设施都需要进行全面升级。

运行船舶过时的“厚”系统不仅维护成本过高,而且在许多情况下已经过时,无法再进行更新。船上各处的用户终端配备了控制不同功能(如火灾管理、警报系统、摄像头监控和报警)的屏幕组,维护起来非常费力。

对这套老化的基础设施进行彻底改造已势在必行,确保为海军人员提供的现代化可视化系统不仅能改善用户体验,还能节省时间并可能挽救生命,让他们能够在正确的时间从正确的位置访问正确的应用程序。

LOGIMATIC 项目工程师 Mathias Jensen 解释说:“显然,这艘船的技术能力已经过时,需要与更现代的能力保持一致。丹麦海军热衷于为其人员寻找新的灵活而有弹性的解决方案,这些解决方案可以轻松实施和激活。”

课程设置为更新

LOGIMATIC 知道这种情况需要一个“精简”的系统,该系统能够连接整艘船,使船上的任何船员都能在任何地方管理、传递和共享内容。

然而,向丹麦海军证明该系统是杰出的攻击计划并不像标准推销那样简单。因此,LOGIMATIC 决定付出额外努力——他们定制建造了一个专门的、完全可操作的概念验证实验室,在这里可以对他们提出的系统进行第一手的尝试和测试。

在与海军进行了深入磋商(包括在实验室内的时间)后,LOGIMATIC 建议设计和实施 ThinManager,这是罗克韦尔自动化的简化技术架构,可简化硬件、应用程序和视觉资源的管理。海军人员对在此咨询过程中使用 ThinManager 执行的许多前期工作印象深刻,并欣然同意启航。

“我们与丹麦海军在概念实验室里花费了大量时间,不断审查设计并排除潜在问题。”Mathias Jensen 继续说道。 “我们知道在船上可用的时间有限,因此让所有各方都对我们的计划感到满意至关重要。概念实验室是实现这一目标的绝佳方式。”

项目一旦正式获批,LOGIMATIC 便迅速意识到,必须走出陆地实验室,与船员一起出海,尽管与丹麦海军合作已有 20 年历史。他们需要更深入地了解痛点、海军需求以及 ThinManager 实施所需的理想解决方案。

当 LOGIMATIC 团队开始直接与海军支援舰船的船员合作时,所有与民用客户相关的“标准做法”都被抛诸脑后。诸如在屏幕之间切换、按下按钮甚至标准鼠标的大小等看似简单的问题,都需要被视为潜在的生死攸关问题。

通过深入了解和欣赏 IT 基础设施需要执行的条件,LOGIMATIC 团队开发了专门定制的 ThinManager 解决方案。专门设计的软件被编程到经过仔细考虑的硬件中,多个来源被集成到单个显示终端中,能够即时读取和响应来自船上所有 IP 摄像头、FactoryTalk View SE SCADA 系统和其他第三方软件包的不断传入的数据。

乘风破浪,拥抱科技浪潮

初始系统安装完成后,LOGIMATIC 团队继续与丹麦海军一起在新改装的 HDMS ABSALON (L16) 上航行。在挪威和苏格兰的实际场景中测试和完善基础设施,使各方能够协同努力,完善系统、硬件和协议。

在每个用户终端上,原本由大量老旧硬件和无数子系统组成的庞大系统已升级为基于定制服务器的软件和虚拟机。HDMS ABSALON (L16) 由此实现了从十五年前的旧系统到新系统的巨大飞跃,后者在几个月前刚刚被吊入干船坞。HDMS ESBERN SNARE (L17) 姐妹舰也因此迅速获得批准,进行全面的技术改造。

“任何海上意外停机都可能带来危险,尤其是在潜在的战斗情况下,”丹麦国防部采购和物流组织电力和自动化项目经理 Søren Præsius 分享道。

“能够以一致且极快的速度处理终端事务,这在某种程度上就是生死攸关的问题。我们的船员现在能够在任何压力水平下快速行动,使用的系统既一致又直观。”

降低运营成本也是丹麦海军在实施 ThinManager 后获得的主要好处之一。过时且维护成本高昂的硬件已被更现代、高效的控制系统和 HMI 软件所取代。ThinManager 还具有可扩展性,允许在未来几年内进行任意数量的调整和必要的更改,这将转化为成本的降低,尤其是与旧系统相比。

任何武装部队的安全都是至关重要的,尤其是海上或码头的海军舰艇,必须采取一切预防措施防止故障和外部威胁,例如,防止外部人员将计算机或 USB 设备带上船。LOGIMATIC 实施了 ThinManager 系统,以采用最高级别的安全措施。虽然新系统仍然是“开放系统”,但其架构使得执行保护措施更加高效和有效。

“我们看到该项目对整个丹麦海军产生了非常积极的影响,”Søren Præsius 说。“新技术为我们舰队的其他舰艇的改进提供了蓝图。对 HDMS ABSALON 和 ESBERN SNARE 的成功升级为我们三艘海军护卫舰的改进铺平了道路。我们期待着看到我们还能一起完成什么。”

上述结果是丹麦海军将罗克韦尔自动化产品和服务与其他产品结合使用的具体结果。其他客户的具体结果可能有所不同。

商标信息:

ThinManager、FactoryTalk View SE 是罗克韦尔自动化公司的商标。

 

发布时间 2019年12月10日

主题: Accelerate Digital Transformation Safety Solutions Digital Transformation Marine ThinManager FactoryTalk View SE FactoryTalk View ME
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 丹麦海军如何为他们的帆船注入新风