Loading
案例研究 | 食品和饮料
Recent ActivityRecent Activity

HDG 创新提供可持续包装

包装集团帮助客户重新思考产品包装,以提高可回收性并减少能耗。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
包装机 tpg hdg

Marcus Behrens 是 HDG 的董事总经理。HDG 是一家总部位于德国的原始设备制造商 (OEM),是 The Packaging Group 的成员,该集团旗下拥有多家为包装行业制造机器的公司。HDG 专门生产水平成型、灌装和密封 (HFFS) 系统,供食品、宠物食品、个人护理、制药和化工市场的客户用于灌装和密封袋子。HDG 是罗克韦尔自动化 PartnerNetwork 的金级 OEM 成员。

为可持续发展重新设计机器

可持续发展是包装行业的必备条件,因为大型公司追求雄心勃勃的目标,以满足消费者需求并实现更高的环境标准。为了支持这些努力,HDG 正在重新设计其机器,以帮助客户使用天然包装材料,尽可能减少资源消耗,降低电力消耗,并监测能源消耗。

观看视频

 
视频
HDG 创新提供可持续包装

HDG 旗下的包装集团帮助客户重新思考产品包装,以提高可回收性并减少能耗。

包装集团董事总经理 Marcus Behrens,HDG 的一个部门

 

Marcus Behrens

HDG 董事总经理

 

“人们正在逐渐摒弃传统塑料包装。传统的复合膜有多达七层,用于保护产品免受氧气和湿气的影响,但几乎无法回收利用,”Marcus 说。“制造商正在寻求转向易于回收的单一材料。

单层薄膜对加工的反应与制造商几十年来使用的材料不同。这些新兴材料对温度更敏感,对热的反应也不同。  

Marcus 解释说:“材料的行为特别具有挑战性。从自动化的角度来看,我们必须修改我们的机器,以包括更多的控制和传感器,以更好地控制制袋过程中施加的热量。我们还必须修改用于实现质量要求的算法。”

客户目标推动创新

HDG 正在开发一套系统,帮助一家大型欧洲制造商在过渡到 100% 可回收的纸质包装袋时使用单一材料。

Marcus 表示:“他们走在潮流前沿,计划在未来几年内推出替代所有塑料包装的产品。他们的热情激励我们付出更多努力,开发出尚未面世的产品。”

HDG 还与罗克韦尔自动化合作开发 HFFS 系统,配备能源监控解决方案,帮助客户访问和可视化数据,以减少能源消耗。

Marcus 解释说:“当您了解生产线的能耗情况后,您就可以将当前数据与之前和未来的批次进行比较。如果能耗不同,问题是:为什么会这样?数据很有帮助,透明度会提醒您进行必要的设备维护或材料质量偏差。”

这种洞察力已经帮助 HDG 发现了一个降低封袋用热温度并将能源成本降低 20% 的机会。

基于团队的方法

Marcus 表示,在追求可持续包装和材料的过程中,团队合作对于成功至关重要。

“让包装供应商、机械供应商和客户共同参与进来非常重要。这三者之间的紧密联系是确保项目完美实施的关键,”他表示。“虽然总会有一些调整和微调的需求,但如果大家齐心协力,就能节省大量时间。”

2023 年 5 月 30 日发布

主题: Network Architectures Integrated Architecture Sustainability Household & Personal Care Industrial Control Products Programmable Controllers Motor Control
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left HDG 创新提供可持续包装