由罗克韦尔自动化技术提供支持的 VK Logic 解决方案正在帮助专业移动种子分级业务 Klean A Seed 延长正常运行时间并提高产能。
新解决方案的主要优势包括产能提高至 36 吨、质量保证、污染控制更好以及清洁效率更高。
相关技术认识到,谷物处理是一个复杂的过程,需要专注于质量、卫生和正常运行时间。为了生产适合供应商或重新播种的干净、分级的最终产品,谷物通常会被运到现场外的加工厂。
挑战
解决方案
成果
由罗克韦尔自动化技术提供支持的 VK Logic 解决方案正在帮助专业移动种子分级业务 Klean A Seed 延长正常运行时间并提高产能。
新解决方案的主要优势包括产能提高至 36 吨、质量保证、污染控制更好以及清洁效率更高。
相关技术认识到,谷物处理是一个复杂的过程,需要专注于质量、卫生和正常运行时间。为了生产适合供应商或重新播种的干净、分级的最终产品,谷物通常会被运到现场外的加工厂。
VK Logic used Rockwell Automation technology to create a unique mobile grain handling solution that is delivering uptime and efficiency benefits to Klean A Seed.
将种子运送到加工厂和从加工厂运出会增加延误和费用,因此 Pat Cummins 在维多利亚州与新南威尔士州交界处的 Yarrawonga(距 Albury/Wodonga 以西约 100 公里)建立了一个移动粮食加工业务 Klean A Seed。Klean A Seed 提供种子分级、谷物加工、污染控制和优质种子处理服务。
“我与农民合作处理冬季谷物,如小麦和大麦,并为播种做准备。Klean A Seed 有助于进行害虫和疾病控制,我们的专业种子分级有助于避免种植机械堵塞。”自 2009 年以来,Cummins 一直拥有并经营着 Klean A Seed。
在多年提供移动种子分级服务后,Cummins 注意到,如果使用正确的技术,有几个方面可以提高效率、产生更高质量的结果并提高盈利能力。
经过深入研究,康明斯聘请了总部位于北奥尔伯里的专业设计、建造和自动化公司 VK Logic,利用新技术建造了一辆新卡车。
“开发 Klean A Seed 解决方案面临许多挑战。Pat 对他想要实现的目标有着远大的愿景,但卡车的尺寸和尺寸限制了它的适用性,同时还要保持其适合公路和非公路使用的道路适用性和安全性,”VK Logic 董事总经理 Justin Van Klaveren 说。
VK Logic 提供全面的端到端工程解决方案,包括内部工程和制造,结合了机械、电气和自动化专业知识。将设计、建造和维护能力集中在一个屋檐下意味着与聘请两家或三家独立公司相比,项目可以更高效地完成。
“为了保持卡车在一定的尺寸和重量分布范围内,但要添加如此先进的技术和过程,这是项目最大的挑战之一。我们发现罗克韦尔自动化的技术为我们提供了实现这些复杂要求的最大灵活性,”Van Klaveren 补充道。
VK Logic 确定了新卡车建造中可以改进的关键领域,包括使其更易于使用,使操作员能够更好地控制机器和过程,提高产能并减少维护停机时间。
The new mobile seed grading machine features a unique telescopic arm, allowing the machine to fill multiple silos from the one position.
“考虑到复杂的要求,我们知道,使用罗克韦尔自动化技术可以实现杰出的过程控制解决方案。Pat 不仅已经熟悉罗克韦尔的设备,而且罗克韦尔自动化还可以在现场提供更便捷的支持,这对于一家在乡村帮助农民的企业来说是一个至关重要的优势。”Van Klaveren 说道。
Rockwell Automation technology gave Klean A Seed greater control over the machine, leading to efficiency and performance benefits.
VK Logic 设计了一种新的移动式种子分级机,采用了罗克韦尔自动化的 CompactLogix™ 安全处理器、基于以太网的 PowerFlex 525 变频器、PanelView™ 和 PowerFlex 750 变频器。
Van Klaveren 表示:“罗克韦尔自动化提供了杰出的产品和解决方案,完美契合我们正在打造的新卡车,且其服务是一个宝贵的附加优势。”
新型移动式种子分级机的独特设计在之前的设计基础上实现了一系列创新,包括:
罗克韦尔自动化新南威尔士州客户经理 Matthew Taylor 表示:“作为罗克韦尔自动化银级系统集成商合作伙伴,VK Logic 出色地倾听了客户需求,开发了更高效、更易用的解决方案,能够年复一年地持续提供价值。”
新卡车投入运营后,康明斯在产能、用户友好性和维护方面获得了广泛的好处。
“项目的主要目标之一是提高产能。我们从一开始就指定了每小时 32 吨的产能,现在卡车完全建成后,轻松实现了每小时 36 吨的产能,这是一个很好的结果。”Van Klaveren 补充道。
维护是新卡车设计的另一个主要考虑因素。为了避免污染并为客户提供质量保证,Klean A Seed 需要在客户之间清理整个机器。
VK Logic 设计了卡车,使机器倾斜出来,这使得清洁工作更容易,从而减少了停机时间。“我们估计,每次 30 分钟的清洁任务现在减少到 5 或 6 分钟。考虑到 Pat 服务的客户数量,这种节省的时间确实很可观。”Van Klaveren 说。
“我们为这个解决方案感到自豪,并且它将为 Klean A Seed 带来持续的好处。Rockwell Automation 为我们提供了技术特性、灵活性和服务,向我们的客户推荐了一个强大的解决方案,因此这是一个理想的合作伙伴关系。”他总结道。
发布时间 2022年8月17日