为您推荐
挑战
- 一家全球化工生产商需要降低运营成本并提高数据分析能力,以保持竞争力
解决方案
• 获取实时过程和生产信息,以提高生产率和效率
• 缩短部署时间,降低总体拥有成本
• 连接到几乎所有控制系统或人机界面 (HMI) 软件,并以高速和全分辨率收集实时数据
成果
降低年度成本
- 统一软件解决方案降低了运营成本并提高了效率,从而加快了投资的价值实现
提高了可视化能力
- 增强了可视化和分析多年生产数据的能力,以实现优化目的
你可能从未停下来思考过,你为第一天上班买的衬衫是如何获得那种闪闪发光的白色光泽的。或者说,你新装修的客厅墙壁上的油漆也是如此。这种纯净的表面可以在各种家用物品中找到,从化妆品和防晒霜,到打印机中的纸张和糖碗中的糖。这些小奇迹都是一种鲜为人知的颜料的结果,这种颜料几乎无处不在。它被称为二氧化钛。
这种色素只在世界上极少数地区自然存在,通过高度专业化的提取和生产过程获得。只有少数几家制造公司具备相关专业知识。
其中一家企业是总部位于捷克共和国的 Precheza。该公司是无机颜料的主要生产商和供应商,生产二氧化钛已有 50 多年历史。
Precheza 将其约 90% 的产品出口到全球各地,以满足对这种重要化学品的全球需求,同时致力于在职业健康和安全管理系统、质量、环境保护和能源管理等领域遵守全球公认的标准。为了保持与这些标准的一致性,Precheza 依靠强大的数据管理和分析流程来推动运营效率和工厂安全。
投射染料
过程管理在二氧化钛的生产中起着重要作用。操作员需要使用专业工具来监控生产设施的关键要素,例如温度和压力。这些数据有助于做出影响工人安全和工厂盈利能力的关键决策,因此,快速全面地访问信息至关重要。
部署合适的软件对于有效的工厂管理至关重要,它能够捕获和分析大量历史数据,从而帮助做出更明智的当下决策。
显然,为了保持竞争力,需要一种新的解决方案。Precheza 在业务的其他领域一直在使用罗克韦尔自动化控制系统和可视化软件,因此也开始考虑我们在此案例中的解决方案。这样做的一个主要吸引力是将业务中用于自动化的软件解决方案统一到一个供应商,这将允许更大程度地集成系统,并节省运营成本。
这促使我们探索历史化系统 Factory Talk (FT) Historian SE。操作员还在寻找具有增强分析和可视化功能的更好报告工具。FT Historian 使用户能够访问历史数据以进行渐进式优化,通常需要处理和分析多年的数据。
Precheza 的 IT 团队使用临时许可证来确保我们的解决方案满足他们的需求。在满足其选择标准后,Precheza 开始与我们合作,从旧平台过渡到 FT Historian。
按时完成
实施本身是一个简单的过程。制定了一个带有实施截止日期的工作计划,在此之前是为期一年的准备期,其中包括明确技术要求、在测试场地进行验证以及商定整个项目的条款和条件。
安装和配置过程始于 2018 年 8 月,为安装客户端应用程序、操作员培训和将原始历史数据转移到新系统提供了充足的时间。最终,FT Historian SE 于 2019 年 1 月准备好投入生产。设立了为期三个月的停用期,以便两个系统并行运行,最终于 2019 年 3 月终止了旧平台。
安装于 2019 年 4 月完成,生产设施没有发生任何停机时间。
引入新技术
在整个过渡过程中,面临的最大挑战是将前一个系统中五年的数据转换到 FT Historian。由于两个系统中使用的软件不兼容,选择将这些数据转换到新系统的正确方法至关重要。经过多次测试,选择了罗克韦尔自动化推荐的解决方案,但即便如此,这一过程仍需要 Precheza 员工的人工干预,尤其是对传输的数据进行验证,这大约需要 20 天的工作时间。
系统集成商、斯洛伐克公司 M - D - J, spol. s r.o. 和 Precheza 自己的 IT 团队在数据转换中发挥了重要作用。M - D - J, spol. s r.o. 在 FT Historian 解决方案方面已经拥有丰富的经验,并领导整个项目取得了成功。该公司还提供了其 FT Historian 专有技术的优势,并灵活地响应了实施过程中出现的其他要求。团队中不可或缺的还有分销商 ControlTech Ltd.,它确保了供应的顺畅和项目业务方面的协调。
探索新功能
Precheza 目前运营的环境主要配备了罗克韦尔自动化的控制和可视化系统。其用户非常欣赏系统的开放性以及从各种来源集成数据的简便性,这使他们能够在内部管理应用程序需求,而不必过度依赖我们的支持。
从实际角度来看,由于新系统的高水平运行性能,整个系统的维护工作得到了极大简化。FT Historian SE 确保即使在主服务器发生故障时,用户也能获得生产数据。它可以在运行期间进行维护,而不会有数据丢失的风险,这带来了节省人力资源的额外好处。
然而,Precheza 获得的最大好处在于其能够利用数据的方式。运营商现在可以访问一系列功能,帮助他们协调生产过程的分析和可视化。这使用户能够更深入地了解生产状态,并提供卓越的报告功能。Precheza 员工已经发现,这些功能可以帮助他们做出更好的决策并优化任务。
更好地了解流程
实施带来的好处完全符合 Precheza 的预期。新系统的运营总成本需要几年时间才能完全显现,但与之前的系统相比,它已经具有明显的优势。基于其新的数据分析能力,Precheza 现在将重点放在高级制造数据分析的深入用户培训上,以便充分挖掘 FT Historian SE 提供的全部功能。
作为下一步,Precheza 计划采用 FT Historian SE 的更多资产框架功能。除了降低数据运营的资本支出外,该项目还将创建一个生产过程分析框架,使其能够更好地将运营各个部分的数据置于特定背景中。最终,这将有助于提高数据分析的速度和准确性,并带来 Precheza 以前的架构无法实现的可视化水平。
换句话说,未来看起来一片光明,熠熠生辉。
发布时间 2020年6月16日