Ascend Automation & Controls 提供经验丰富的专家团队,执行全方位的产品和服务,以实现高效的石油和天然气解决方案。Ascend 是 CAM Integrated Solutions 的一个部门。
- 在紧迫的时间表下为 Nuvoil 设计一个复杂的天然气调节厂控制系统。
- 罗克韦尔自动化集成架构,具有 Allen-Bradley ControlLogix 过程控制器 和 FactoryTalk HMI。
- 系统管理 3,000 多个数据点。
- 工厂在 9 个月内建成并投入运营,在 12.4 个月内达到满负荷生产。
- 工厂每天处理约 320,000 立方英尺的天然气,每天的收入约为 20 万美元。
充分利用稀缺资源
每当开采原油时,水、沙和天然气都会成为混合物的一部分。当在墨西哥韦拉克鲁斯以南的伊克萨奇油田发现大量储备时,开采和运输石油相对来说就变得容易了。
通过管道分离和运输石油一直相当简单。管理天然气则是另一回事。
Grupo Nuvoil 工程总监 Mudar Jamal Eddin 表示:“石油像液体一样被处理,并通过管道或卡车运输。天然气必须经过处理和压缩,才能通过商业管道运输。”
如果无法进入加工厂,生产商通常会点燃或“燃烧”天然气来处理它。这种做法既浪费又会引发环境问题。燃烧天然气也会导致油田运营商的收入损失。
为了尽可能减少燃烧并实现收益最大化,Ixachi 运营商呼吁 Nuvoil 尽快在油田附近交付一座天然气调节厂。Nuvoil 是一家总部位于韦拉克鲁斯的领先能源服务和解决方案提供商。
紧凑的时间表。复杂的过程。
气体调节厂的工作范围包括工程、采购和建设,以及已建成工厂的运营和维护。已建成的 Papan 天然气处理厂位于 32 英亩的土地上,距离井场约 10 英里,专门用于每天处理 3.45 亿标准立方英尺 (345 MMSCFD) 的天然气。
“虽然时间紧迫,但我们知道自己有能力满足客户的需求,”Eddin 说。“我们过去建造过类似的工厂,避免火炬燃烧是我们的核心业务。”
为了满足客户的要求,Nuvoil 设计了一个低温气体处理系统。该系统的复杂性难以言表。
在井口,油、水、沙和天然气被分离。所产生的“酸性气体”含有硫,进入 Papan 天然气处理厂时的温度约为 200°F。在第一步中,气体被冷却至 120°F,残留的沙子和污垢被分离。
接下来,气体进入脱硫厂,在那里去除硫,然后进入分子筛脱水系统,在那里吸收湿气。在随后的冷却过程中,气体温度降至约 -121°F。
“冷却会引发气体凝结,”Eddin 解释道。“因此,我们可以去除液化石油气(丙烷/丁烷)和其他碳氢化合物。剩下的几乎是纯甲烷和乙烷。”
最后,气体被压缩以通过商业管道运输。
管理 3000 多个数据点
为了加快工厂的实施,Nuvoil 选择了他们过去成功合作过的控制系统集成商 Ascend Automation & Controls。Ascend 是 CAM Integrated Solutions 的一个部门,也是 罗克韦尔自动化 PartnerNetwork™ 计划的成员。
Ascend Automation & Controls 副总裁 Horacio Tinoco 表示:“我们公司非常熟悉气体调节系统。大约 11 年前,我们为 Nuvoil 开发了一个控制系统。当然,新的系统可以实现更复杂、更高效的操作。”
罗克韦尔自动化控制平台基于 Allen-Bradley® ControlLogix® 过程控制器 和 FactoryTalk® View HMI。为了简化系统监控,Nuvoil 在工厂中使用了一个视频墙,配备了十二个 55 英寸的显示屏,以及控制室中的四个操作员工作站。
为了管理这一过程,系统物理连接了 3,000 多台仪器,并包含近 150 个 PID 回路。
“在这样一个复杂的系统中,数据点会迅速增加,”Tinoco 说。“通过数据趋势分析,Nuvoil 可以生成报告来支持运营、维护或托运。”
此外,Ascend 很快将向系统中添加 FactoryTalk Historian 软件。
“首先,我们专注于让工厂正常运转,”Tinoco 说。“现在,我们的目标是提供长期数据存储能力,以便 Nuvoil 可以进行多种用途的分析。”
超出预期
Nuvoil 在 9 个月内完成了工厂建设,并在 12.4 个月内实现满负荷运行。如今,该工厂每天处理约 320,000 立方英尺的天然气,每天的收入约为 20 万美元。
“当油田运营商燃烧天然气时,他们是在燃烧资源和金钱,”Tinoco 说。“天然气调节设施开辟了额外的收入来源。”
Ascend 期待与 Nuvoil 继续合作,继续优化工厂运营。
“目前,我们正在探索人工智能 (AI) 选项以提高效率,”Eddin 说。“我们正在评估我们的确切需求,以便与罗克韦尔自动化提供的产品相匹配,并增加这些功能。”
了解有关我们 PartnerNetwork 计划 的更多信息。
发布时间 2023年9月14日