Loading
案例研究
Recent ActivityRecent Activity

恒天然特拉帕工厂案例研究

环境解决方案符合不断发展的合规性标准,并且可以提高数据采集、监控和报告的效率

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
恒天然特拉帕工厂案例研究 hero image

挑战

  • 恒天然希望拥有一个可以及时提供以上信息的系统,且不会造成较大的成本负担。

解决方案

  • Rockwell Software 提供有效的 合规性保证

成果

  • 提高了污水处理厂外部的环境工作人员对环境绩效的实时可视性
  • 降低了与机构报告延迟或不准确或违规事件相关的罚款和负面宣传的风险
  • 更容易追踪污水的最佳实践关键绩效指标
  • 提高了对违规事件的调查能力
  • 加快了编制例行报告的流程。

挑战

恒天然一直专注于减轻其制造业务对环境的影响,而其特拉帕工厂设有先进的污水处理设施,可在工厂产生的污水排放到怀卡托河之前,对污水进行处理,使其达到高标准。新西兰环境法规要求恒天然定期提供详细的污水合规报告。该系统必须特别注意克服以下问题:

  • 缺乏及时信息——某些环境绩效信息直至翌日才能提供给操作员或环境工作人员;
  • 消耗宝贵的劳动力——员工每周至少花费 14 小时记录、输入和格式化数据,然后将其上传至非集成实验室信息管理系统和多个电子
    表格;
  • 记录和报告的准确性和安全性受损——整个系统的污水和监管计算中存在人为错误、无效/不合格的输入数据、不一致的公式和繁琐的校正结果;
  • 原始数据、计算、记录和报告分散在多个系统,带来结果意外操纵风险,且难以与审计人员进行核实。

解决方案:Rockwell Software 提供有效的合规性保证

通过对环境绩效的实时评估,实时环境管理 (REM) 应用程序可以保障经处理的污水及其他排放物的“有效合规性”。REM 提供了一个灵活且可拓展的解决方案,有助于满足各种监测和合规性报告需求。它自动收集、验证和汇总各方数据,因此可管理恒天然的关键目标,即提供一个可以准确监测和保证环境合规性的系统。

通过 REM,恒天然可以使用按需定制的报告提供基于角色的实境化实时视图,主动监测其污水处理的最佳实践绩效和排放。此外,REM 还会提供关于即将发生的违规或违反限制的电子邮件警报。

简而言之,REM 为特拉帕工厂提供了许多优势,其中包括:

  • 更易查阅对环境绩效的实时评估
  • 可以随时随地主动监测趋势
  • 更易访问组织中其他级别(不仅仅是工厂级)的信息
  • 环境绩效的准确性和及时性
  • 输入数据的质量保证有助于减少合规报告的错误和返工
  • 监管信息的单一可审计存储库
  • 随着法规和公司目标的变化,可灵活地进行补充或修改。

恒天然通过 Rockwell Software REM 降低风险,节省时间

恒天然认为该系统具有以下优点:

 

  • 提高了污水处理厂外部的环境工作人员对环境绩效的实时可视性
  • 降低了与机构报告延迟或不准确或违规事件相关的罚款和负面宣传的风险
  • 更容易追踪污水的最佳实践关键绩效指标
  • 提高了对违规事件的调查能力
  • 加快了编制例行报告的流程。

特拉帕员工利用 REM 基于浏览器的用户界面来查看实时绩效,并创建内部合规报告。恒天然利用“Pavilion8 REM”创建了一个全面的系统,可以自动准确地记录和报告其环境绩效,并有助于验证其长期的环境合规性。这一部署非常成功,因此恒天然希望将 Rockwell Software REM 污水处理应用扩展至其他工厂。

发布时间 2019年12月20日

主题: Food & Beverage Water Wastewater
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 恒天然特拉帕工厂案例研究