Loading
案例研究 | 食品和饮料
Recent ActivityRecent Activity

灵活制造助力食品和饮料 OEM 提升产能

先进、灵活的制造工艺使 Clēan Works 能够调整生产,缓解 N95 口罩供应链的压力。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Clean Works 通过灵活制造满足全球需求

挑战

  • 在整个产品系列中实现可扩展控制解决方案的标准化

解决方案

  • 利用 Micro800™ 控制平台实现可扩展、经济的解决方案
  • PanelView™ 800 操作员界面提供机器控制、状态可视化以及利用内置 VNC 服务器对 HMI 进行远程控制/查看
  • 实现设计和控制、HMI、安全和工业组件的标准化

成果

  • 通过远程连接到机器,Clēan Works 可以监控关键机器数据并提供远程支持或系统升级
  • 解决方案物理上适合控制面板的小限制,同时为系统增强提供更高的控制和灵活性
  • 供应链中的合作伙伴关系将生产机器的交付和制造时间缩短到八周内的创纪录数字

就在几个月前,Clēan Works 主要以其去污处理技术闻名于食品和饮料行业。

该过程使用紫外线、过氧化氢蒸汽和臭氧,通过创新的无水技术杀死水果和蔬菜上的 99.99% 病原体。该技术已在食源性病原体上得到验证,对杀死病毒也非常有效。

现在,该技术可以应用于材料和表面上的病原体和病毒,包括在抗击 COVID-19 的过程中,医疗保健和必要工作人员使用的 N95 口罩和其他个人防护设备 (PPE)。

Clēan Works 及其合作伙伴依靠先进且灵活的制造技术调整生产,并快速扩大和维持供应链和生产,以满足新兴的全球重大需求。

结果:仅在八周内,Clēan Works 就生产了 65 台机器。国际需求持续推动需求增长。

Clēan Works 总经理 Joe Symons 表示:“通过合作伙伴的灵活性,我们能够成倍地提高生产能力。Rockwell Automation COVID-19 工作组快速采购材料,在许多情况下将交货时间缩短了一半。Rockwell Automation 授权分销商 Gerrie Electric 和我们的电气工程合作伙伴 Synchro Engineering 的支持非常宝贵。团队的关键成员动员起来,提供全天候支持,回答问题并解决挑战。我对此印象深刻。”

Clēan Works 新闻发布会
Main Image
新闻
Clēan Works 新闻发布会

安大略省政府正在投入 200 万美元,帮助 Clēan Works Medical 和 Pure Life Machinery 制造一种独特的消毒设备——Clean Flow Healthcare Mini,并借助 Rockwell Automation 的力量。

立即观看
机器标准化提高了效率

Clēan Works 团队希望在其产品系列中采用可扩展的控制解决方案进行标准化。单一平台可以实现系统组件和机器代码的标准化,并简化系统的支持和维护。

Rockwell Automation 与授权分销商 Gerrie Electric 自 Clēan Works 的初始试验机器用于消毒产品以来一直参与其中。原始设计混合了各种组件。团队共同对面板中的设计和控制、HMI、安全和工业组件进行了标准化,并继续添加功能和增强机器。

增加口罩产量

这项工作的成果是 Clēan Batch、Clēan Flow 和 Clēan Flow Mini 系统的自动化系统。新的Clēan Flow Mini 机器每小时可以消毒 1,200 个口罩,或者每天几乎可以消毒 30,000 个口罩。

Clēan Works 技术已获得加拿大卫生部认证,并经加拿大安大略省圭尔夫大学食品科学系验证。对于个人防护设备和 N95 口罩的消毒,该技术已获准在加拿大境内使用。

解决方案需要在物理上适应控制面板的狭小空间,同时在系统发展过程中提供控制和灵活性,以便进行系统增强。

Micro800™ 控制平台可提供可扩展的经济型解决方案。PanelView™ 800 操作员界面提供机器控制、状态可视化以及利用内置 VNC 服务器对 HMI 进行远程控制/查看。通过远程连接到机器,Clēan Works 可以监控关键机器数据,并利用 PanelView 800 中的 VNC 功能提供任何远程支持或系统升级。

Joe 补充道:“在 Gerrie Electric 的技术支持下,我们能够围绕一个经济实用且技术强大的框架来设计我们的设备。”

自动化在疫情响应中的作用

“我们与分销商的紧密合作伙伴关系以及他们在客户中的可信顾问地位,使信息和需求的流动变得无缝且高效,”罗克韦尔自动化渠道客户经理 Mark Carmount 说。 “我为我们的团队能够团结一致,做正确的事情并采取一切必要措施来抗击这场全球大流行病而感到非常自豪。”

发布时间 2020年8月11日

主题: Remote Support Food & Beverage Life Sciences Human Machine Interface Programmable Controllers
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 灵活制造助力食品和饮料 OEM 提升产能