Loading
案例研究 | 汽车与轮胎
Recent ActivityRecent Activity

缩短车队停机时间,提高 Fiix 的效率

Pro-Vac 如何通过 Fiix® CMMS 简化车队维护并扩大运营规模。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
连续的专业真空卡车
pro-vac-logo

Pro-Vac 是一家先进的全方位服务风暴维护和环境服务公司,服务于整个太平洋西北地区的客户。Pro-Vac 总部位于西雅图地区,运营着一支庞大的车队,拥有 100 多项资产,需要定期维护。他们的口号是“因为规模很重要”,这可不是开玩笑;在全国范围内,Pro-Vac 运营着一支由 50 多名机械师组成的令人印象深刻的团队,分布在 13 个北美站点。该团队负责管理 700 多项资产的维修和维护,全天候工作,确保所有设备处于一流状态,随时准备在路上接受考验。

Jeff Potts
Jeff Potts
Pro-Vac 车队主管
挑战

  • 现有系统无法跟上业务的快速增长
  • 依赖手动流程进行数据输入和库存可用性评估
  • 不同站点位置的可见性差
解决方案

  • Fiix® CMMS
结果

  • 车队停机时间减少 27%
  • 路线规划效率提高 17%
  • 燃料消耗跟踪准确性提高 12%
  • 简化 DOT 审计合规性
挑战

跟上快速增长的车队管理和多站点可见性

管理车队设备是一项挑战。设备实际上处于移动状态,并且会因长途驾驶而承受磨损和物理压力。但随着最近新站点的收购,总部位于西雅图的风暴维护和环境服务公司 Pro-Vac团队发现自己处于一个有趣的境地。 公司已经扩张,收购了新站点,并将其车队规模扩大到700多个资产。管理这样一个地理分散的车队,在单个站点拥有200多台设备,需要在各个地点之间实现无缝协调和可见性。

Pro-Vac车队总监Jeff Potts表达了既兴奋又担忧的心情:“我们实现了指数级增长,要了解所有这些站点的情况,以及每位机械师的表现,确实让人感到压力巨大。 

具体来说,跟踪设备状态并及时响应工单成为一个重要的痛点。就像个人汽车每行驶1000英里左右就会提醒需要保养一样,车队卡车也是如此。团队现有的系统缺乏扩展能力和集中监管能力,这使得维护可靠、随时可用的设备变得困难。

解决方案

通过 Fiix CMMS 简化车队管理和维护

Pro-Vac 采用了 Fiix® CMMS,这是一个与他们当前的车队管理工具 Samsara 平滑集成的集中式平台。通过这种集成,关键的车队数据(如里程数、工时和维护计划)可以自动流入 CMMS,无需手动输入数据。

该平台能够跟踪工单、评估资产重要性和优先处理任务,大大减少了瓶颈。司机现在可以提交带有照片的工作请求,使 Pro-Vac 能够更快、更明智地做出决策。

此外,该系统的库存管理功能帮助团队设定了最低库存阈值,以确保在需要时有零件可用。Fiix® CMMS 还通过集中维护记录简化了对运输部 (DOT) 规定的合规性。

结果

车队管理效率、减少停机时间以及可扩展增长的基础

正如团队所说,Fiix® 对 Pro-Vac 来说是救命稻草。它现在已成为公司的一部分,提供车队健康状况的实时快照,并帮助他们实现规模化增长。

通过利用 Fiix® CMMS,Pro-Vac 在公司运营方面取得了显著的改进。CMMS 与 Samara 的集成实现了车队数据的无缝跟踪,通过主动维护计划将停机时间减少了 27%。对工作请求的可见性增强,借助照片等视觉辅助工具,支持更快的决策和更好的任务优先级排序,从而实现更快的维修和更高的车队可靠性。

Pro-Vac 还通过利用 Fiix® CMMS 的零件跟踪功能优化了库存管理,确保关键组件始终有库存,帮助防止不必要的停机时间。这种简化的方法不仅节省了时间和资源,还支持合规工作,使 DOT 审计变得更加轻松,因为维护记录已集中管理。随着 Pro-Vac 的不断扩张,Fiix® CMMS 已成为保持卓越运营和支持其增长战略的不可或缺的工具。

本案例研究为复制版本,原始版本可在 Fiix® 网站上获取。要访问原始版本,请点击此处。

发布时间 2025年2月11日

主题: Optimize Production Automotive & Tire Fiix CMMS
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 缩短车队停机时间,提高 Fiix 的效率