You may also be interested in
- 新型的回转式太空舱摩天轮对控制系统提出了极高的同步性、精确性和稳定性需求。
- 需要改进传统的有线通讯方式,解决布线复杂,施工周期长,耗费人力,及存在安全隐患等问题。
- PowerFlex® 755 变频驱动器、GuardLogix® 安全控制器、POINT Guard I/O 模块和 Guardmaster® 安全继电器等全套控制产品。
- 自动设备配置(ADC)、专家数据库、能耗管理及预测性维护等功能的软件平台。
- 应用5G专网,在降低布线施工、运维难度的同时,交付了更好的稳定性与可靠性,为同类设施提供了可参考的范例。
- 整合了全方位的电气自动化与安全技术,提供了坚实的技术保障,树立了大型回转式摩天轮智能控制与智慧运维的新标杆。
这台旨在打造梦幻体验的水上摩天轮高达128米,拥有28个可独立自旋的高科技太空舱,单舱可容纳20余人,为游客提供了美好的观光体验。然而,要帮助这一摩天巨轮实现安全又稳定的运转,就必须解决一系列前所未有的技术挑战。
- 采用创新式轿厢,控制要求精益求精
水上摩天轮对控制系统提出了极高的同步性、精确性和稳定性要求。与采用悬挂式轿厢、依赖重力保持平衡的传统摩天轮不同,作为新型的回转式太空舱摩天轮,其轿厢安装在主轮外部,由伺服电机进行独立控制,无论主轮的状态如何,都要求太空舱能够通过伺服控制实现自平稳,同时还要保障整个摩天轮运转的安全可靠。
- 轿厢多状态监测,带来数据交互挑战
为了每一位游客的游玩安全和良好体验,摩天轮轿厢内安装了各类传感器,用来实时监测轿厢内的各种状态。以往项目中,这种轿厢与中控室之间的数据交互,采用有线滑环或冗长的线缆连接方式,不仅布线复杂,施工周期长,安装、维护工作还耗费大量人力,且时间长易磨损,带来不必要的可靠性隐患。
罗克韦尔自动化依托深厚的技术积累与工程经验,为该项目提供了一套从硬件到软件、从设计到交付的全方位、交钥匙解决方案。在这一过程中,罗克韦尔全生命周期服务团队承担了从电气系统设计、元器件制造、控制柜组装、程序编写到现场安装调试与售后服务等工作,实现项目高效、高质量交付和无忧运营。
- 全方位硬件与安全控制体系
项目采用了罗克韦尔全系列产品家族,主轮驱动系统由48台PowerFlex® 755变频驱动器 驱组成,助力庞大的轮盘实现平稳运行。核心控制采用GuardLogix®安全控制器,搭配搭载了STO功能安全卡的PowerFlex变频器,以及POINT Guard I/O™模块和Guardmaster®安全继电器,构建起覆盖主轮驱动与轿厢控制的安全控制系统,实现了高效、稳定、安全的运营。
- 5G专网通讯架构
针对数据通讯这一核心痛点,项目团队摒弃了传统有线方案,在摩天轮行业成功应用了5G无线专网通讯方案。该方案通过在摩天轮主轴部署基站,构建了双独立冗余网络,确保了网络连接的可靠性和稳定性。轿厢的各项传感监测数据以及各项控制指令,均实现了实时、稳定地传输。
- 以强大软件支持智慧运维
在这一项目中,罗克韦尔团队还针对项目的全生命周期运维需求,打造了功能完备的软件平台,包括自动设备配置(ADC)、专家数据库、能耗管理及预测性维护等,实现了更高效、更绿色的智慧运维模式。
罗克韦尔提供的全方位解决方案,圆满完成了水上摩天轮的成功交付与稳健运营。在先进软硬件系统和5G无线方案的赋能下,这座旨在打造梦幻体验的水上摩天轮不仅能提供创新的观览体验,还优化了施工和运维模式,树立了摩天轮乃至大型文旅装备领域智慧控制及运维的新标杆。
历经近一年的实际运营验证,该无线方案的稳定性与可靠性超越了传统有线方案,并能有效抵抗无人机等信号的干扰,实现了通讯可靠性、施工效率与运维便捷性的综合提升。罗克韦尔团队整合了全方位的电气自动化与安全技术,为这一聚焦安全与可靠性的项目提供了技术保障,树立了大型回转式摩天轮智能控制与智慧运维的新标杆。
发布时间 2026年9月9日