Loading
案例研究
Recent ActivityRecent Activity

FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™赋能聚合物行业,打造精益生产典范

罗克韦尔自动化助力国内聚合物龙头企业实现高水准的APC改造

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
16x9-polymeric-dye-plastic-pellets-colorant-SHS-556451251

挑战

  • 最新聚合物生产工艺包对技术操作要求槛高
  • 装置需要频繁调整,年轻操作员操作经验匮乏,导致产品质量产生波动性
  • 传统牌号切换对人工依赖大,会有生产波动等潜在不确定性因素

解决方案

  • 全套先进控制产品套件FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™ Suite

成果

  • 基于Web图形化界面的实时趋势显示,加深人员对先控系统的理解
  • 减少装置和产品质量波动,提升产量和设备投用率
  • 实现自动牌号切换功能,保障牌号切换一致性,缩短切换时间、降低员工劳动强度
  • FactoryTalk Analytics PavilionX的在线编程和修改功能,让客户可以自定义优化目标函数,最大程度降低辅助物料消耗与能耗,实现产量最大化

小到各式各样的汽水瓶、塑料袋、食品包装,大到汽车轮胎、工业制造零部件,种类繁多的聚合物产品,丰富着人类赖以生存的物质世界。毋庸置疑,社会经济的高速发展,也为以聚乙烯、聚丙烯为代表的聚合物生产工业,翻开了“黄金时代”的发展序章。

然而,作为典型的流程行业,聚合反应过程与工序十分复杂,在业务需求日新月异、原材料成本上涨以及国内外竞争愈演愈烈的挑战下,许多企业基于现有的过程控制系统,已经无法满足新时代对聚合物安全、稳定、高效生产的需求。

 

先进工厂也有生产隐疾

某国内聚合物领域的领先企业,坐拥行业一流的大型生产基地,业务覆盖聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、丁二烯等主流聚合物产品,致力于成为绿色化工和可持续发展的本土典范。作为一家技术主导型化工企业,该企业的聚合物生产装置,全部采用了全球最新的工艺包技术(Hostalen ACP聚乙烯和Spherizone聚丙烯工艺),操作和技术门槛都很高。

在实际生产过程中,由于装置需要频繁调整,年轻操作员操作经验的匮乏,常导致产品质量产生一定波动性。为提升企业核心竞争力,客户对于提升工艺参数稳定性、降低参数波动等,都提出了更高的要求。

此外,对于一座产品种类繁多的大型化工生产基地而言,想要提高产品质量、产量以及装置长期操作的稳定性,提升牌号的切换效率是关键所在。传统的牌号切换会涉及复杂的人员统筹协调,不仅高度依赖牌号参数的手动更改、整定,还会面临生产波动、设备适应、产品形态变化等潜在的不确定性因素,这也给该企业实现降本增效设下了重重阻碍。

 

FactoryTalk Analytics PavilionX助力运营效率飞跃

近年来,随着现代控制理论的不断演进和发展,各种先进控制策略、方法和技术已经在流程工业中得到广泛应用。相较于经典的PID控制,先进过程控制APC系统以多变量预估为核心, 有着不可比拟的优势,包括更强大的适应能力、鲁棒性和预测功能,是化工企业挖潜增效、稳定生产装置、优化产品质量和实现卓越运营的有效利器。

该企业的技术前瞻性与行业地位,让其在选择技术合作伙伴时极为严谨。经过一系列的深入调研,客户最终采用了罗克韦尔自动化的全套先进控制产品套件FactoryTalk Analytics PavilionX Suite,以及独创的基于机理模型和统计模型相结合的工艺计算和非线性、多变量先进控制技术来解决难题。

在基础功能实现层面,FactoryTalk Analytics PavilionX以面向服务架构SOA为基础,能轻松与客户现有业务和工厂基础设施进行集成,不仅能对聚合物装置中大量的PID回路进行分析、评价和整定,所内嵌的控制器性能指标计算,更能便于客户对先控系统的投运效果进行动态评估和长期监控,为反应器提供更稳定运行保障。

通过内置数据库,FactoryTalk Analytics PavilionX可以重现控制器的历史动作以及控制曲线,方便客户快速进行故障分析预处理。基于独特的混合非线性模型,系统能实现聚合物全过程的控制以及全装置的卡边控制,有力保证预测精度和产品质量稳定。凭借独有的神经元网络外推增益约束专利技术(EGCNN),系统还能保障模型在超出正常生产操作工况时,仍具有良好的精度,为运营效率飞跃保驾护航。

针对该客户过去员工操作经验不足的问题,FactoryTalk Analytics PavilionX 基于 Web 图形化界面的实时趋势显示,亦能加深人员对整套先控系统的理解。得益于 FactoryTalk Analytics PavilionX 模型的在线编程和修改功能,客户还可以自定义优化目标函数,这对于流程复杂、过程耦合严重的石化生产尤为重要,能更大程度降低辅助物料消耗与能耗,并实现产量更大化。这些都是 FactoryTalk Analytics PavilionX Suite 不同于其他 APC 解决方案的差异化价值所在。

 

打造聚合物精益生产的典范

现如今,该客户已经成功在两套聚合物装置上进行了APC改造。待项目正式投运后,借助FactoryTalk Analytics PavilionX非线性控制器与自动牌号切换软件,操作员只需在菜单中点击按钮,控制器就能按设定自动开启、结束牌号切换,并能自动恢复所有牌号参数和控制参数(如MI、密度、温度、乙烯分压等),无需手动更改和整定。不仅保障了牌号切换一致性、缩短切换时间,更能大大降低员工劳动强度,解决人工调节不及时、不稳定的棘手问题。

不仅如此,在该项目合作过程中,罗克韦尔自动化强大的项目执行能力、软件产品与解决方案、专业Know-How和商务沟通等,均得到了客户的高度认可。其全面的培训、调试和交付服务,也为该客户打消了后顾之忧,该客户计划后期在其他聚合物和化工装置上进行方案移植。

当然,该项目能得以获得客户如此高的评价,还归功于罗克韦尔自动化在聚合物领域的丰富项目经验积累。早在1995年,罗克韦尔自动化就成功实施了第一套聚合物装置APC项目,至今累计完成160多套、共计200余个聚合反应器的先进控制升级,几乎涵盖了已知的各种聚合工艺和催化剂类型。罗克韦尔自动化提供的领先聚合物APC解决方案,也在国内外众多头部聚合物企业的生产基地中发挥着重要的“压舱石”作用。

这套APC解决方案不仅能利用非线性模型,控制不同产品牌号的聚合反应釜,还能对挤压造粒机和聚合物料仓实施先进控制,为产品质量、产量和转化率提供多重保障。据统计,类似项目执行后可获得这些价值点提升:

  • 减少装置波动30-50%
  • 产品质量波动减少30-70%
  • 产量提高2-8%
  • 牌号切换时间平均减少20-50%
  • 减少等外品2-5%
  • 投用率大于95%

作为中国产能最大的石化工厂之一,该客户APC解决方案的成功实施和部署,在行业内极具推广和复制价值。未来,凭借自身强大的技术优势和丰富的项目经验,罗克韦尔自动化也将继续以已所长,投身更多客户的数字化转型赋能之旅,为国内外更多石油化工行业客户的工厂,源源不断地注入数字化、智能化解决方案的能量。

发布时间 2023年5月19日

主题: Optimize Production Accelerate Digital Transformation Digital Transformation Smart Manufacturing Chemical Distributed Control Systems Programmable Controllers PlantPAx
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™赋能聚合物行业,打造精益生产典范