Loading
案例研究 | 金属
Recent ActivityRecent Activity

Pax 采用新 ERP 并获得数据可见性

Pax Machine Works 采用 Plex 企业资源规划,增强的数据可见性可提供即时的业务成果。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
pax 机器在金属冲压工厂工作
pax machine works 徽标

Pax Machine Works, Inc. 总部位于俄亥俄州塞利纳,是一家家族经营的金属冲压公司,成立于 1948 年。Pax 从最初的小型维修车间起步,经过多年的发展,现在在 160 英亩的土地上运营着一个 455,000 平方英尺的工厂。此外,Pax 工厂与其姊妹公司 Pax Products 相邻,后者在另一个 36,000 平方英尺的工厂运营。Pax Machine Works 是全球高品质精密金属冲压件的主要供应商,具备冲压、模具设计、工具和模具等多种能力。

挑战

  • 容易出错的纸质流程
  • 报价流程缓慢
  • 无法跟踪员工职责和责任
  • 缺乏数据可见性
  • 传统系统需要定制编程,并且依赖于单一员工
解决方案

  • Plex 企业资源规划 (ERP)
结果

  • 提高数字化程度和可见性
  • 从纸质流程转向数字化流程
  • 提高问责制
  • 加快客户响应时间
挑战

自 76 年前成立以来,Pax Machine Works, Inc. 已发展成为一家知名的精密金属冲压件、机械加工组件和装配件生产商。Pax 以全方位服务提供商而闻名,致力于始终超越客户的质量期望。随着公司在不断变化的制造市场中不断发展壮大,Pax 团队一直在努力确保业务也能系统地进步。针对这些持续的对话,团队确定,虽然对其既有系统的体验总体满意,但 Pax 需要探索实施新系统以保持竞争力。

定制的既有系统无法扩展

由于需要大量定制编程,并且依赖一名员工在其既有系统中协助 Pax,团队认识到新系统是保持其势头的更佳选择。因此,他们开始了搜索,最终审查了 17 个软件包并进行了七次演示,以找到更合适的选择。成立了一个由四人组成的委员会,审查每个不同的系统并验证他们做出了正确的选择。

尽管最初对 Plex 的云端模型有所犹豫,但 Pax Machine Works 对 Plex 以及智能制造技术如何支持公司的未来改进感到很感兴趣。在演示了 Pax Machine Works 现有的拼图如何无缝地融入 Plex 并最终得到进一步增强后,Plex ERP 被选为 Pax 的新系统。

解决方案

通过实施拥抱变革

在高层管理人员的鼓励和 Pax Machine Works 关键人物的个人参与下,Plex 实施项目成功获得采纳。公司内部的深入了解使得在实施开始时形成了统一战线。Pax 还寻求了第三方系统集成商 Revolution Group 的帮助,后者在整个过程中提供了帮助。此外,Pax Machine Works 还使用了部门主题专家 (SME),他们带头并接受了 Plex,作为对所有 Pax 员工进行培训的前奏。

2016 年 2 月,Pax Machine Works 启用了 Plex ERP——他们的团队感到有信心继续前进,所有各方都已做好充分准备。上线本身被描述为“有趣”,Pax 在切换系统的第二天经历了一场大风暴和停电。然而,即使在恶劣的天气下,Pax 团队也完成了实施。他们惊喜地发现,在恶劣的天气中,他们可以使用 Plex 从电池供电的笔记本电脑上的手机连接发送零件。这一额外的好处让 Pax 团队确信他们做出了正确的决定,迁移到 Plex。

变革可能很困难,即使在成功上线后,一些员工也表示对转向 Plex 感到犹豫。由于多年来一直使用旧系统,员工们对他们习惯使用的自定义编程感到舒适和自信。然而,Pax Machine Works 行政经理 Jeff Pax 表示,这些员工完全接受了 Plex,甚至在几天内发现 Plex 更易于导航。

结果

简化报价流程

在实施 Plex 之后,公司希望看到几个主要改进:数字化程度提高、可见性增强以及易用性提升。幸运的是,自 2016 年实施以来,Plex 帮助简化了 Pax 的流程并实现了这些目标。具体而言,报价流程得到了简化,公司现在可以更好地跟踪员工的职责。车间采用了更现代的技术,包括自动检查表,老一代和年轻一代员工都接受了这些技术。随着新招聘员工的涌入以应对即将退休的员工,Pax Machine Works 对车间现代化的影响感到满意,并且相信创新技术将在未来几年继续发挥作用。

审计准备能力

“我很高兴看到一些经验丰富的员工接受了 [Plex],”Pax 表示,“那些不太习惯使用计算机的员工也全力以赴地投入其中。”

从传统系统迁移到 Plex 是 Pax Machine Works 团队的一项显著改进,这不仅有助于简化流程,还能推动责任落实。数字化流程还帮助提高了对 Pax 客户的响应率,并提供了实时数据以增强可见性。由于客户的要求,公司还经常接受审计——Plex 通过允许 Pax 快速检索必要的信息简化了审计过程。

可扩展的解决方案,助力未来业务增长

Pax Machine Works 正在继续优化运营效率,并制定了与 Plex 合作的宏伟计划。该团队目前正在实施 Plex MES 自动化和编排 (A&O),这是一种可扩展的过程自动化解决方案,同时还在进一步将 Plex 实施到车间机器中,希望提高数据可见性。此外,Pax 正在开发各种生产仪表板,以实现更高的可见性,并朝着全面过渡到 Plex UX 的方向发展。

借助 Plex,Pax Machine Works Inc. 正在金属冲压领域不断取得进步,并坚持客户期望和赞赏的质量标准。

Pax 表示:“在 Plex 之前,我们的 IT 基础设施已经非常强大,但 Plex 让它更上一层楼。就报告功能和易用性而言,[Plex] 让我们处于更有利的位置,我们的员工也真正接受了它。”

发布时间 2025年2月7日

主题: Accelerate Digital Transformation Metals Plex ERP
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left Pax 采用新 ERP 并获得数据可见性