Loading
案例研究 | 食品和饮料
Recent ActivityRecent Activity

Emulate3D 让 Garvey 的装瓶改进成为现实

Glenvern Group 使用 Rockwell Automation 的 Emulate3D® 直观展示了 Garvey 瓶子积压系统的吞吐量和效率优势

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Garvey 装瓶生产线与 Emulate3D
Garvey 徽标

Garvey 的专利积压输送带和积压传送带可以以行业内的最高速度处理最不稳定的产品。它们还提供最低的总体拥有成本,回报周期以月为单位,而不是以年为单位。Garvey 的使命是尽可能地提高您的生产效率!

Garvey 传送带

挑战
  • 寻找一种能够在标准硬件上运行的解决方案,并且在向潜在客户进行现场演示时能够轻松操作。
  • 需要能够更改输入并实时显示不同的场景。
解决方案
  • Emulate3D®
结果
  • 通过 Emulate3D 可视化,Garvey 能够更好地向主要饮料客户展示其积累系统的优势。
  • 屏幕录制的演示与实时互动相结合,使销售团队能够直观地传达关键的生产线见解,从而支持客户获取工作。
Garvey 装瓶生产线与 Emulate3D

By simulating real plant conditions using Emulate3D, Garvey was able to showcase the throughput and efficiency benefits of implementing its bottle accumulator technology in beverage applications

作为传送带和积压系统专家,Garvey(由 Columbus McKinnon(Garvey)运营)希望更好地展示其瓶子积压系统的吞吐量和效率优势。

Garvey 的产品服务对象涵盖从小型酿酒厂到世界上最大的食品、饮料、制药和家居用品制造商。

积压台是一种专门的传送带系统,用于临时存放和积压产品或材料。这些台子可以是圆形、矩形,甚至是定制形状,以适应特定的生产线要求。它们在生产过程中充当缓冲区,允许物品在制造、灌装、贴标或包装的不同阶段之间顺畅流动。

通过与其母公司 Columbus McKinnon 的关系,Garvey 发现了罗克韦尔自动化的数字孪生可视化软件 Emulate3D。Columbus McKinnon 之前曾与澳大利亚公司 Glenvern Group(罗克韦尔合作伙伴)合作,进行制造项目的可视化,Garvey 看到利用 Glenvern Group 的 Emulate3D 专家应用团队在全球推广其解决方案优势的潜力。

“我们可以看到,使用 3D 可视化软件跟踪关键数据点并模拟真实世界的情况,可以更好地展示我们积累系统的优势。”Garvey 工程高级总监 Bill Reese 说。 

“Glenvern Group 曾为另一家 Columbus McKinnon 公司 Dorner 定制过 Emulate3D 软件,我们可以看到它是目前最复杂但又直观的 3D 可视化技术之一。我们看到了帮助向潜在饮料客户展示优势并改善客户获取工作的潜力,”Reese 说。

Garvey 的积累系统的实际运作

Garvey’s accumulation system in action

挑战

Garvey 的目标是直观地展示如何通过增加积累系统来减少瓶装生产线的瓶颈并提高产量。

“我们的挑战是找到一种能够在标准硬件上运行并且在向潜在客户进行现场演示时能够轻松操作的解决方案。我们没有内部解决方案,因此 Rockwell 的 Emulate3D 是理想的选择,”Reese 说。

“展示预先创建的模拟是一回事,但能够更改输入并实时显示不同的场景则是一个颠覆性的改变,”Reese 说。

解决方案

Emulate3D 是罗克韦尔自动化推出的行业领先软件,提供动态 3D 建模环境,用于创建基于物理的高保真离散制造和物料输送系统模型。

“Glenvern Group 专注于 Emulate3D(及其早期软件版本)的定制和实施已有 20 多年。它将可视化与仿真、虚拟调试和数字孪生功能相结合,”Glenvern Group 董事 Alec Poulton 说。

“我们曾与哥伦布麦金农集团在亚太和北美的多家办事处合作过,这次有机会与美国的 Garvey 合作,我们感到非常兴奋。我们建立了一个完整的装瓶厂可视化模型,理想地展示了积累系统如何减少瓶颈并保持生产流畅,”他说。

Garvey 利用 Rockwell 的 Emulate3D 软件和 Glenvern Group 的专业知识,准确地模拟了其积累系统,并向潜在客户展示了这些系统的优势(有数据支持)。

Garvey used Rockwell’s Emulate3D software and Glenvern Group’s expertise to accurately model its accumulation systems and display their benefits, backed by data, to potential customers. (Note: the simulation above shows the same bottling production line pictured earlier in the article.)

“基本上,如果没有积料台,一旦生产的某个部分停止,整个生产线都会停下来。有了积料台,生产可以在部分区域继续进行,同时解决问题。它还可以突出显示预防性维护的最佳时间,在此期间对产量的影响最小。”他补充道。

Emulate3D 在全球范围内被广泛应用于各个行业领域,包括自动化和物料输送、机器人、多样化制造过程、物流和仓储、OEM 和机器制造商、机场和行李处理等。

结果

通过 Emulate3D 可视化,Garvey 能够更好地向主要饮料客户展示其积累系统的优势。

Reese 表示:“屏幕录制演示与实时互动相结合,使我们的销售团队能够直观地传达关键的生产线见解,从而支持客户获取工作。”

“清晰的可视化示例包含了重要数据,例如装瓶数量、装箱数量,包括过去 60 秒内每分钟的装箱数量以及总体装箱数量。我们可以在演示前后使用这些数据来突出我们的积累系统的优势。”他补充道。

Columbus McKinnon 现在在多个地点和公司使用 Emulate3D,包括 Garvey 和 Dorner。除了提供软件外,Glenvern Group 还提供培训、定制、项目指导和持续的技术支持,以便用户能够优化他们从 Emulate3D 获得的价值。

Garvey Emulate3D

Garvey 帮助公司克服复杂的生产挑战,因此,清晰、专业地展示如何实现这一目标(有数据支持)有助于推动销售工作。

“Rockwell 的 Emulate3D 软件对我们来说是一个颠覆者,Glenvern Group 在如何充分利用它方面经验丰富。我们很享受这次合作,发现 Glenvern 在整个项目中反应迅速,沟通出色。”Reese 说。

“我们的销售团队很乐意将此带入会议。我们一直知道我们可以为客户提供服务,但能够以如此有效的方式展示这一点将事情提升到了一个新的水平。”Reese 总结道。

发布时间 2025年4月28日

主题: Accelerate Digital Transformation Digital Transformation Smart Manufacturing Scalable Control & Visualization Food & Beverage Emulate3D Digital Twin
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left Emulate3D 让 Garvey 的装瓶改进成为现实