您可能还对以下内容感兴趣
Drillmec 是一家国际领先企业,专注于设计、制造和分销适用于陆上和海上应用的钻井和修井钻机以及各种钻井设备。它是一家真正的全球性公司,但仍与其位于意大利机械工程中心的根基保持着深厚的联系。
- Drillmec 需要更快、更安全、更经济地完成碳捕获钻井入口点的工作。
- 这项工作需要大量人力,现场人员越多,健康和安全风险就越大。
- 钻井入口点的工作涉及使用重型机械,但必须非常精确,以避免返工和控制成本。
- Drillmec 选择 Allen-Bradley PowerFlex® 755TL AC 变频器来提高其自动化钻井系统的精度。
- 该公司与罗克韦尔自动化合作,将变频器集成、测试并部署为现场运营技术的一部分。
- 借助 PowerFlex 变频器,Drillmec 能够提高其钻井技术的精度和准确性,使公司能够更快地进行钻井作业,同时现场人员更少。
- 运营的改进帮助 Drillmec 控制了成本,减少了所需的现场访问次数,从而提高了安全性。
Drillmec 是一家国际领先企业,专注于设计、制造和分销适用于陆上和海上应用的钻井和修井钻机以及各种钻井设备。
凭借 100 多年的国际经验,Drillmec 取得了卓越成果,赢得了全球客户的认可,这得益于公司对持续改进的承诺,即在整个过程中追求高质量、专注于人力资源并强调效率。
安全、环境和创新是公司身份的核心原则。其可靠性的全球声誉是 Drillmec 广泛的工程开发、及时交付和卓越售后服务的体现。
碳捕集与封存 (CCS) 涉及在排放点(例如工厂)捕获碳,然后将其泵送到合适的地下储存设施进行永久储存,防止其释放到大气中。
为 CCS 设施创建新的入口点涉及对复杂岩层的精确钻探。这是一项繁重的工作,健康和安全风险较高。
为了满足对 CCS 不断增长的需求,Drillmec 需要尽可能降低任何钻探作业的成本、风险和昂贵返工的需求。为此,它必须找到一种方法来提高其钻探系统的精度、操作简便性和成本效益。
由于钻探平台的电力系统由国家电网供电,因此需要确保较低的谐波因数。这是保持总谐波失真 (THD) 在 5% 以内的必要条件。
Drillmec 使用 Allen-Bradley PowerFlex® 755TL 交流变频器升级了其 CCS 钻井系统,将其添加到其技术的固体处理泵的控制系统中。
通过使用带有有源前端 (AFE) 技术的罗克韦尔自动化变频器,Drillmec 能够确保系统的谐波失真因数保持在适当的限值内。
这使 Drillmec 能够实现更精确的电机控制,从而优化特定现场条件下的泵速和性能。
通过优化变频器性能,该公司可以减少系统的磨损,同时提高钻井作业的效率和速度,从而更快地钻探进入点。由于其技术有助于自动化钻井作业的许多方面,因此减少了现场所需的工作人员数量。
通过尽可能减少磨损,公司希望延长系统相关组件的平均故障间隔时间。这不仅会降低维护成本,还将有助于延长技术的运行时间,减少停机时间。这提高了利用率,使 Drillmec 能够在任何给定的时间段内钻探更多的进入点。
现场的工作人员减少了,确保遵守健康和安全标准的挑战也大大简化了。由于技术更精确,更容易动态调整以补偿不断变化的现场条件,因此从长远来看,它更节能。这有望进一步降低运营成本并提高效率。
随着发达国家的公司和国家寻找在促进经济增长的同时大幅减少排放的方法,对 CCS 站点的需求将会增长。通过开发一种快速、精确、安全且经济实惠的新建 CCS 站点的方法,Drillmec 正在帮助全球的组织和国家实现他们的环境和经济目标。
发布时间 2025年7月1日