Loading
案例研究 | 食品和饮料
Recent ActivityRecent Activity

PlantPAx DCS 帮助 Country Maid 提高产量

罗克韦尔自动化 PartnerNetwork 系统集成商 Interstates 帮助 Country Maid 提高产量和运营效率

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
男士站在自动化饮料工厂的 HMI 前

来认识一下 Ray Berning,他在 Interstates 担任自动化自动化经理。这家公司是电气自动化和运营技术解决方案的全球供应商,最近被指定为罗克韦尔自动化铂金级系统集成商合作伙伴。

Country Maid, Inc. 是一家时令和特色烘焙食品制造商,同时也是 Interstates 的长期客户。面对不断增长的生产需求,Country Maid 希望在不扩建工厂的前提下提升生产效率。

“一开始,我们更多的是提供咨询服务,”Ray 表示。“我们谈论了一下业务流程,实地参观了工厂,与他们的工程团队会面,就产能提升以及哪些措施最有效提出了一些看法。

“尽管他们拥有所需要的设备,但还未实现自动化。搅拌机、附加装置和其他设备如同彼此分割的孤岛一样。起初,他们提到制造一些更大型的搅拌机,但这也带来了一个问题,就是必须扩建厂房。”

观看视频

视频
PlantPAx DCS 帮助 Country Maid 提高产量

罗克韦尔自动化 PartnerNetwork 系统集成商 Interstates 帮助 Country Maid 提高产量和运营效率

Interstates 自动化经理 Raymond Berning

Interstates 自动化经理,Ray Berning

提高产量和产品质量

Interstates 转而实施了数字化转型解决方案,采用了罗克韦尔自动化的 PlantPAx® 分布式控制系统、FactoryTalk® Batch 和 FactoryTalk® Historian 软件产品。

“我们保留了现有搅拌机,还增设了第二条生产线,而且无需增加额外劳动力,”Ray 表示。他估计,自动化生产将搅拌时间缩短了 23%,而这些搅拌机则可以用于另一条生产线。我们还将生产线进料能力提升 14%,并使产能翻倍。”

此外,新系统使员工能了解对于产品质量至关重要的宝贵数据。例如,当使用莳萝、面粉等配方时,内部温度和外界温度会影响质地和稠度。

“通过强大的报告功能,我们能够了解影响产品的温度,”Ray 表示。自项目最初实施以来,这家烘焙产品厂商提高了自动化程度,使得他们能够投入更多原料,更好地控制温度变化的影响。

ERP 集成带来了额外的好处

Interstate 还将新型生产系统与 Country Maid 的 ERP 系统集成。现在,“当分销商输入订单时,ERP 系统会将这些订单添加到批次列表中,因此,当操作员开始操作时,系统已经为他们做好了一些准备,”Ray 表示。“他们只需要按下启动键即可。”

集成系统还可追踪原材料使用情况,并在需要时自动下单。

Ray 认为 Country Maid 是一家“非常具有前瞻性眼光”的厂商。“他们与我们合作开展了一些测试工作,推出了软件的测试版;最近,我们共同完成了 Plant Pax 5.0 升级。”

发布时间 2023年2月9日

主题: Optimize Production Process Solutions Process Systems Distributed Control Systems (PlantPax) Food & Beverage Distributed Control Systems
订阅

订阅罗克韦尔自动化快讯,从收件箱直接获取新消息、思想领导力和信息。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left PlantPAx DCS 帮助 Country Maid 提高产量