Loading
案例研究 | 采矿
Recent ActivityRecent Activity

Minetek 为关键设备增加实时数据可见性和监控

JH Tester 将 FactoryTalk DataMosaix 集成到 Minetek 创新的矿山蒸发系统中,提供对其关键资产的实时监控,支持澳大利亚及海外的采矿业务。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Minetek 水蒸发器
MINETEK 徽标

Minetek 是一家创新型、以解决方案为导向的公司,专门从事工业和采矿领域中常规和先进设备的工程设计、制造和实施。自 1984 年以来,Minetek 一直为采矿业提供高质量的产品和无与伦比的客户服务。

挑战

  • Minetek 希望为客户提供设备性能的更多实时可见性,以实现主动维护并验证商定的绩效目标。
解决方案

  • FactoryTalk® DataMosaix™
结果

  • 更强大、更安全的数据连接能力——包括来自各种源系统的所有传感器信息、报警和工程文档——适用于每个远程资产。
  • 生成的数据使 Minetek 的客户能够安排优化的预测性维护计划,以减少停机时间并节省成本。

澳大利亚 OEM Minetek 是一家全球供应商,专门为采矿业提供水蒸发系统、地下通风和降噪解决方案。该公司通过将实时监控技术集成到其关键采矿设备中,增强了其产品。此次升级是与自动化集成专家 JH Tester Industrial Automation 合作的成果,使用了 FactoryTalk® DataMosaix™ 平台。

JH Tester 在电子、机器人、定制机器和自动化技术方面拥有 40 多年的经验。他们与 Minetek 的合作体现了双方共同关注为在复杂、偏远环境中运营的客户提供创新和性能。

挑战

Minetek 希望改进其在澳大利亚和全球分散的采矿场点为客户提供设备支持的方式。“Minetek 希望为其客户提供设备性能的更多实时可见性,以便进行主动维护并验证商定的绩效目标,”JH Tester 董事 Murray Tester 说。

目标是实现从水蒸发器进行远程、安全和实时的数据报告,提供有关资产健康状况和性能的可操作见解,而无需物理基础设施或密集的人工监管。Minetek 高级电气设计工程师 Michael Fraser 说:“我们看到了通过采用允许远程实时报告关键资产的创新技术来增强我们的产品组合的机会。”

由于性能分布在不同的站点和设备类型,Minetek 需要一个可扩展、安全的系统,能够集成多个数据源,同时保持用户友好和经济实用。

解决方案

JH Tester 实施了罗克韦尔自动化的基于云的 FactoryTalk DataMosaix,这是一种软件即服务 (SaaS) 平台,旨在将运营技术 (OT) 和信息技术 (IT) 数据整合到一个统一的解决方案中。

“JH Tester Industrial Automation 是我们选择的交付合作伙伴,实施了罗克韦尔自动化的基于云的 FactoryTalk DataMosaix 技术。这彻底改变了我们与客户合作以关键监控其远程资产的方式,”Fraser 说。

FactoryTalk DataMosaix 允许通过卫星连接进行远程数据访问,将所有信息安全地存储在云服务器上。它捕捉传感器信息、警报和工程文档,并通过直观的仪表板呈现,用户可随时随地访问。这使得 Minetek 及其客户更容易分析实时性能、比较历史数据和优化维护计划。

“我们必须考虑多个站点的不同设备,需要一个能够将所有内容整合在一起的解决方案,因此我们选择了罗克韦尔自动化的 FactoryTalk DataMosaix,”Murray Tester 说。

Minetek 专门使用该平台在其水蒸发系统中进行数据捕捉、可视化、分析和实时报告。“数据安全对我们的客户至关重要,这已内置于系统中,这是罗克韦尔和 JH Tester 的专长领域,”Fraser 说。

结果

Minetek 已实现其设备的持续实时可见性,部署已在多个站点进行,并将继续进行。这使客户能够优化性能并主动管理维护,从而显著减少停机时间。

“这种运营绩效的实时数字化为关键资产提供了宝贵的见解。进一步的绩效优化,包括协助维修和维护的分析,可以提高整体运营效率,”Fraser 说。

由于它是一个 SaaS 平台,因此无需复杂的基础设施或维护要求,从而降低了前期成本并支持更轻松的扩展。“这意味着 FactoryTalk DataMosaix 不仅是合适的技术选择,而且是一种更具成本效益的解决方案,能够随着时间的推移持续带来好处,”Murray Tester 说。

对于拥有多个站点的客户来说,快速部署带来了显著优势,因为添加新站点只需一台运行 FactoryTalk DataMosaix 提取器的边缘工业 PC。展望未来,该解决方案具有更大的潜力。“DataMosaix 具有巨大的潜力。它可用于异常检测、预测性维护和调度,并且可以将实时数据与历史数据进行比较,以优化性能,”Tester 补充道。

“甚至有可能在企业层面部署 FactoryTalk DataMosaix,以便将所有信息集中在一个地方。每个资产都可以在一个地方轻松获取手册、技术数据、维护日志和停机时间。”

“虽然我们目前只使用 DataMosaix 处理运营技术数据,但它有能力并已准备好集成 IT 数据,如果 Minetek 或其客户希望在未来添加此功能。”

Minetek、JH Tester 和 Rockwell Automation 之间的合作为采矿行业的长期数字化转型和价值创造奠定了基础。

发布时间 2025年6月5日

主题: Accelerate Digital Transformation Optimize Production Build Resilience Digital Transformation Asset Management Data Science & Industrial Analytics Digital Thread Industrial Analytics Mining FactoryTalk DataMosaix
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left Minetek 为关键设备增加实时数据可见性和监控