Softing Industrial Automation 是一家世界领先的工业通信产品和技术提供商,专注于制造和过程自动化领域。
- 产品配方需要运行多个测试批次以优化结果,然后重复最成功的测试运行作为最终生产运行
- 需要快速将产品推向市场
- 罗克韦尔自动化的 ControlLogix® PLC
- Softing 的 tManager® 企业应用事务模块
- 快速开发新型花生包装材料配方,并在四家工厂实现规模化生产
开发可持续的包装花生
最近,一家北美制造商面临着一个挑战:开发一种对环境影响较小的包装花生。新型包装花生应使用相同的制造工艺,并在相同的挤出设备上生产。它还应符合与标准包装花生相同的质量标准。
制造商知道,在创新和测试各种想法的过程中,他们需要进行数百次生产运行。对于每次“运行”,捕捉显示每次迭代性能的详细信息至关重要。筒体温度、螺杆转速和进料含水量等参数会改变测试输出的密度、硬度和吸水指数。所有这些都会影响最终包装花生在实际条件下的性能,需要进行跟踪。
为了加快产品开发并更好地捕捉每次测试运行的按需生产数据,制造商联系了 Softing Industrial Automation,罗克韦尔自动化合作伙伴网络成员。他们共同决定使用 tManager 企业应用事务模块 (eATM) 来加快上市时间。
tManager 改善数据收集和分析
tManager eATM 是一种机架内模块,可实现 SQL 数据库与 罗克韦尔自动化 ControlLogix® PLC 之间的双向数据交换。该模块可轻松从 PLC 中提取数据并将其放入 SQL 数据库。数据一旦进入数据库,就可以用于从报告和分析到馈送订单处理系统的任何用途。
Softing 市场营销总监 Deane Horn 表示:“tManager eATM 的目的是对 PLC 进行数字化转型。它不仅仅是控制过程,而是发展成为更具自我意识并具有业务决策背景的系统。质量监控、跟踪与追溯、性能监控、跟踪 KPI 和下载配方只是 tManager eATM 通过将 PLC 连接到业务系统实现的众多应用中的一部分。该模块无需编写代码、添加 PC 或需要任何 OPC 协议转换即可实现这一点。”
这还不是全部,Deane 说:“tManager eATM 是双向的,这意味着它可以从 SQL 读取数据并将其写入 ControlLogix PLC 中的标签,或者它可以从 PLC 读取标签并将其写入 SQL 数据库。该模块执行此操作时不会影响 PLC 性能。”
在该项目中,制造商在用于生产新型泡沫花生包装的挤出机上安装了 tManager eATM。他们希望从测试运行中捕获数据,对其进行分类,并快速了解哪些参数是成功的。这种智能化能力将加快产品上市速度。
tManager eATM 在生产运行期间捕获了大约 90 个数据点,包括流速、温度区域和压力。捕获这些数据后,模块将运行期间使用的过程参数与特定样本联系起来。过程数据带有时间戳,这对于审计对特定测试运行结果有贡献的各个因素以及在未来的运行中准确复制结果非常重要。
数据捕获率也是一个重要的考虑因素。如果数据捕获率过低,制造商可能无法收集足够的有用数据。如果数据捕获率过高,他们可能会发现自己在浪费时间筛选不必要的数据级别。制造商能够调整 tManager eATM 上的数据捕获率,以便他们能够专注于最重要的数据。
加快上市速度
得益于制造商独特的产品开发方法以及 tManager eATM 的数据捕获和时间戳功能,制造商成功确定了可持续花生壳包装的优化材料配方。此后,他们在四个制造工厂扩大了新花生壳包装的生产规模。
制造商对在该项目中使用 tManager eATM 非常满意,他们已经开始使用它来支持其他项目的开发工作——测试宠物食品、水产饲料和替代蛋白质等产品的想法和生产技术。
发布时间 2023年12月11日