César Arriaga 是 IMDHER Bühler 的 IT 经理,该公司是一家家族所有的 OEM,是墨西哥动物营养市场的领导者。40 多年来,IMDHER Bühler 一直在设计、调试和维护自动化系统和工厂,生产安全健康的饲料,供各种动物食用,包括宠物以及农业和水产养殖业中的动物。
作为罗克韦尔自动化 PartnerNetwork™ 的银级 OEM 成员,IMDHER Bühler 为墨西哥和拉丁美洲的客户提供服务,已建成 100 多座工厂。
César Arriaga 是 IMDHER Bühler 的 IT 经理,该公司是一家家族所有的 OEM,是墨西哥动物营养市场的领导者。40 多年来,IMDHER Bühler 一直在设计、调试和维护自动化系统和工厂,生产安全健康的饲料,供各种动物食用,包括宠物以及农业和水产养殖业中的动物。
作为罗克韦尔自动化 PartnerNetwork™ 的银级 OEM 成员,IMDHER Bühler 为墨西哥和拉丁美洲的客户提供服务,已建成 100 多座工厂。
César Arriaga
IMDHER Bühler IT 经理
“我们的客户面临的一个日益严峻的挑战是如何将制造过程中产生的大量数据系统化。我们必须组织这些信息并将其传递给决策者,”Arriaga 说。“对于我们的解决方案,我们正在使用 Rockwell Automation 的各种工具。”
这些包括 CompactLogix™ 控制器 和 Studio 5000 View Designer® 软件,与 PowerFlex® 变频器、 IntelliCENTER® 软件和 FactoryTalk® View 软件结合使用。
“通过这项技术,运营商可以实时监控信息,并为决策过程增值,”Arriaga 解释道。
为了进一步提高过程效率、质量和可持续性,该 OEM 正在与罗克韦尔自动化合作,将 PowerMonitor™ 能源监测功能 添加到其解决方案中。
“通过使客户能够监控特定过程的能源使用情况,并将这些信息存储在云端以供历史查询,我们正在帮助客户优化流程并使其流程更加可持续,”Arriaga 说。
IMDHER Bühler 还利用罗克韦尔自动化提供的各种培训和教育资源来提高其在此类和其他智能制造技术方面的专业知识。
“通过这些实施和数据系统化的改进,我们的客户缩短了生产时间,同时节省了能源,”他补充道。“当您掌握了信息,您就能做出更好的决策,拥有更好的流程。您需要数据。”
发布时间 2023年6月5日