Loading
案例研究 | 汽车与轮胎
Recent ActivityRecent Activity

ParkOhio 利用实时数据提高盈利能力

ParkOhio 装配组件集团通过创新使用制造执行系统和访问实时信息的能力,提高了盈利能力和质量。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
parkohio 扫描器 MES 库存实时数据
parkohio 徽标

ParkOhio 是一家多元化的国际公司,为世界级客户提供供应链管理外包服务、生产线使用的资本设备以及用于组装产品的制造组件。

Mike Gerber
Mike Gerber
ParkOhio装配组件集团信息技术副总裁
挑战
  • 过时的传统 ERP 系统
  • 缺乏准确的信息
  • 手动批处理
  • 需要快速整合新收购的工厂
解决方案
  • Plex ERP
  • Plex MES
  • Plex MES Automation & Orchestration (A&O)
结果
  • 访问实时信息
  • 自动化流程
  • 改进质量控制
  • 降低不必要的成本
  • 提高盈利能力
  • 远程数据访问

Mike Gerber 是 ParkOhio 装配组件集团 (ACG) 的信息技术副总裁。ParkOhio 是一家多元化的全球供应链管理外包服务、生产设备和制造组件提供商。

ACG 部门是汽车、农业设备、商用卡车、叉车、发动机和工业设备中使用的高精密组件的领先制造商。该业务部门在美国、墨西哥和中国拥有 19 个制造、装配和仓储设施,使用 Plex ERP、Plex MES 和 MES 自动化和编排 (A&O)。他们的第一个 Plex 安装是在 2009 年。

 

挑战

过时的 ERP 系统和信息缺乏

2008 年金融危机之后,ParkOhio 发现自己陷入了困境。他们需要启动四个工厂,而与 ERP 供应商的合同即将到期。 

Gerber 表示:“我们迫切需要一个新的 ERP 系统。我们面临的最大挑战之一是从批处理环境转向更实时的环境。以前,信息是批量收集的,精确度不够,无法真正了解我们的成本。物料清单没有在系统中更新。但是,当您开始在实时环境中工作时,如果信息不准确,车间将关闭,您需要更高的精确度来做出良好的业务决策。”

ParkOhio 需要一个新的系统,能够在全球四个不同的地点部署,并且能够跟踪信息,达到启用实时运营所需的详细程度。

解决方案

将易出错的手动流程实现自动化

借助 Plex,ACG 能够将繁琐且易出错的纸质流程实现自动化。该部门选择 Plex 是因为它是基于云的解决方案,能够让他们在短时间内将工厂投入运营。

Gerber 解释说:“我们在六个月内成功启动了前四家工厂。由于 Plex 是基于云的环境,我们不需要承担基础设施的管理费用,因此能够非常快速地行动。”

无缝整合新收购的工厂

Plex 是该部门数字化转型和智能制造战略的基础,也是支持 ACG 快速收购增长的关键。

Gerber 说:“每次收购新工厂时,我们的目标是在六个月内实施 Plex。它为我们提供了一个通用的信息平台。现有的管理团队知道如何与 Plex 互动,一旦在新收购的工厂中实施,他们就不必再向被收购的公司索取信息。他们知道如何获得自己的答案,并且凭借一致的信息,他们可以更快地做出更好的决策。”

优先进行变更管理

ACG 优先考虑每个工厂的 Plex 实施的变更管理。他们组建了一个核心团队,成员代表该工厂所在地的各个职能部门。

Gerber 解释说:“我们的目标是尽可能多地让人们参与进来。我们对他们进行培训,让他们经历系统的多次试点。我们试图打破他们的旧习惯,并向他们灌输这是实时的。他们正在进行生产。他们不能等到明天再解决问题。”

结果

降低不必要的成本

更好地了解成本是 ACG 的业务要务,也是使用 Plex 的最重要成果之一。

Gerber 表示:“我们最近完成了最后三个 Plex 实施项目。现在,这些工厂真正了解了他们的成本,我们看到他们在改进后知道必须去哪里,无论是材料、定价、劳动效率提升等方面,都能获得盈利回报。”

提高产品质量

质量改进是 ACG 通过 Plex 获得的另一项好处。通过将机器数据集成到 Plex 中,该部门在橡胶软管硫化过程中创建了一个数据驱动的防错机制。硫化对于生产高质量、安全且耐用的橡胶软管至关重要。防错是一种有助于防止错误的持续改进过程。对于此应用,ACG 使用 Allen‑Bradley® PLC 设计了防错机制,以防止硫化不足的橡胶被运出。

“通常,防错机制只在一个操作中使用。您将部件放入其中,它就会判断是否合格,”Gerber 解释道。“但通过集成,我们可以跟踪工厂中从一个端点到另一个端点的部件,如果出现故障过程,它会阻止下一个过程运行。”

硫化过程错误会立即通过质量警报短信进行沟通,系统会将软管隔离。后续操作中会阻止使用软管,并防止运输。

监控过程指标的能力

该部门还使用 Plex 访问其橡胶混合操作中的实时过程和使用数据,这需要对成分进行仔细关注。

Gerber 表示:“监控油罐液位非常重要,因此我们创建了一个系统,允许买家远程监控液位,并在液位达到关键的重新订购点时发送警报消息。买家无需亲自到工厂进行人工读数,以确保油料不会耗尽(这会导致工厂停产),他们只需坐在办公桌前检查油罐液位即可。”

这只是 ParkOhio ACG 使用 Plex 的一些创新方式,以及它为何被评为 Plex 2023 年行业领导者影响力奖的原因。

发布时间 2024年10月28日

主题: Accelerate Digital Transformation Digital Transformation Automotive & Tire Plex ERP Plex MES Plex
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left ParkOhio 利用实时数据提升盈利能力