Loading
案例研究 | 生命科学
Recent ActivityRecent Activity

CooperSurgical 简化产品与法规控制

CooperSurgical 通过 Rockwell Automation 和 Kalypso,利用统一的 PLM 和 RIM 平台,实现了产品与监管控制的转型。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
戴着手术手套的手正在操作培养皿
Cooper Surgical

CooperSurgical 在生育和女性健康领域持续创新已逾30年。作为行业领导者,该公司率先推出了正在改变女性、婴儿和家庭护理格局的新技术。

Michelle Taub
Michelle Taub
CooperSurgical 产品系统总监
挑战

  • 在没有正式 PLM 系统的情况下高风险推出 ERP
  • 由于遗留产品设置决策,可能需要高成本的 ERP 重新部署
  • 分散的产品和法规数据分布在电子表格和平台中
  • 需要同时管理多个产品版本以满足全球合规性
  • 由于团队专注于 ERP 实施,业务带宽有限
解决方案

  • Kalypso 数字化转型服务,以实施统一的产品生命周期管理(PLM)和法规信息管理(RIM)解决方案
结果

  • 避免了 ERP 重新部署,并按时在北美上线 ERP
  • 与传统 PLM 项目相比,降低了成本和资源需求
  • 提升了产品和法规数据的可见性、控制力和合规性
  • 为企业决策能力建立了真实数据来源
  • 为变更管理和供应商质量举措构建了可扩展的基础
挑战

在高度监管的环境中管理 ERP 风险

作为一家专注于女性生殖健康的全球医疗器械公司,CooperSurgical 准备在北美推出一项重大 ERP 项目。但早期区域部署的既有决策带来了意想不到的复杂情况。通过重新部署 ERP 来解决该问题将会耗资巨大、耗时长久且会造成干扰。

与此同时,产品、制造和监管信息分散在不同的工具和电子表格中。这种碎片化导致全球注册管理和多版本产品支持变得困难,而产品保质期短和严格的监管要求又使这些挑战更加复杂。

产品系统总监 Michelle Taub 刚加入 CooperSurgical 仅几周。她意识到有机会用不同的方法来解决问题。基于她在 医疗器械组织的 IT 和质量方面的经验,她提出采用产品生命周期管理(PLM)的方法。PLM 能够在不影响现有 ERP 项目的情况下,解决当前的风险。

“我知道我们可以比重新部署 ERP 更快、更低成本地解决这个问题。但更重要的是,我知道可以信任谁来帮助我们,”她说。

解决方案

与 Kalypso 携手打造统一的 PLM 和监管平台

Michelle 联系了 Kalypso,这是她在以往岗位中成功合作过的团队。这份信任,以及 Kalypso 能够凭借成熟的加速器和深厚的领域专长快速响应的能力,让 CooperSurgical 有信心继续推进项目。团队规模较小,预算有限,但他们立即着手工作,为与 Rockwell Automation 和 Kalypso 建立更广泛的合作关系奠定了基础。

“PLM 通常意味着从一个空白的电子表格开始,”Taub 解释道。“有了一个起点,我们就能更快地解决问题,风险也会小得多。”

通过在同一平台上部署 PLM 和监管管理,CooperSurgical 免去了复杂集成的需求,使产品和监管数据保持紧密关联。该方法优先采用开箱即用的功能,以最大程度减少中断,同时打造一个合规、经验证且可直接与 ERP 集成的系统。

结果

改进控制、降低风险、可扩展的数字化基础

新平台使 CooperSurgical 能够按时上线 ERP,无需在各地区重新部署系统,从而避免了大量成本和运营中断。通过将产品和合规数据整合到一个经过验证的单一记录系统中,组织用共享的可见性和跨团队的控制取代了手动、分散的流程。

“我们从电子表格和短信转变为一个每个人都能看到相同信息的系统。仅仅这种可见性本身就是一个巨大的改进。”

Michelle Taub - CooperSurgical 产品系统总监

该解决方案还改变了工程、制造、质量和监管团队的协作方式。通过紧密连接产品和监管数据,CooperSurgical 在全球注册、产品修订和下游决策能力方面获得了更大的信心。

重复工作减少,交接更加清晰,团队可以花更少的时间协调数据,将更多时间专注于执行。

该计划的早期成功还帮助建立了组织信任。由新任领导发起的小型快速行动很快展现出价值,赢得了整个业务的更广泛支持。通过切实成果建立的信任,使 CooperSurgical 能够采取分阶段、系统化的方法进行扩展,而不是进行大规模转型。

因此,公司奠定了可扩展的数字化基础,并持续发展。CooperSurgical 现在有能力将平台扩展到变更管理、文档控制和供应商质量领域,以支持长期合规、运营韧性和未来创新。

发布时间 2026年8月25日

主题: Accelerate Digital Transformation Digital Transformation Life Sciences
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left CooperSurgical 简化产品与法规控制