Loading
案例研究 | 石油和天然气
Recent ActivityRecent Activity

集成控制提升了天然气的可靠性

一家偏远的天然气液化厂通过集成控制与安全系统提高了可靠性、安全性和运营连续性。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
default工业液化天然气储罐及设施综合体的鸟瞰图。

巴西一家偏远的天然气液化厂在恶劣环境中运营,需要高可靠性的系统以支持持续的液化天然气(LNG)生产和安全。

挑战

  • 偏远、恶劣环境,极端天气和基础设施有限
  • 不同的系统和供应商技术
  • 水合物形成和过程不稳定的风险
  • 对高可用性系统和 SIL 2 安全合规性的严格要求
解决方案

  • 过程控制系统 (PCS)
  • 安全仪表系统 (SIS)
  • FactoryTalk View SE
结果

  • 高可用性和运行可靠性
  • 通过集成 SIL 2 认证系统提升安全性能
  • 增强工厂运营的可见性与控制能力
  • 在偏远环境中实现稳定的液化天然气(LNG)生产
  • 为长期运营提供可扩展的基础
挑战

在极端和复杂条件下运行

巴西一家偏远的天然气液化厂在赤道恶劣环境中运营时面临重大挑战。高温、湿度和频繁的电力不稳定使得保持稳定可靠的运营变得困难。有限的基础设施和隔离进一步加剧了电力供应和通信的复杂性。

同时,该设施需要对天然气液化过程进行精确控制。管理压力和温度条件对于防止水合物形成至关重要,因为水合物会导致严重堵塞和安全风险。

天然气液化厂顶部

在恶劣环境条件下运行的远程天然气加工设施,需要可靠的集成控制系统

集成与可靠性要求

除了恶劣环境挑战之外,该设施还需要将多个系统和供应商技术集成到一个统一的集成平台中。工厂还面临着对系统高可用性和安全完整性的严格要求。其必须在满足SIL 2安全标准的同时,保持极高的正常运行时间,以保护人员和设备。长期可支持性也是一个关注点,因为偏远位置带来了与维护、备件和系统生命周期管理相关的挑战。

解决方案

集成控制与安全系统部署

该工厂选择了基于Rockwell Automation技术构建的综合集成控制与安全解决方案。该解决方案将过程控制系统 (PCS)、安全仪表系统 (SIS)以及火灾和气体系统集成在单一系统架构中。FactoryTalk View SE作为操作员界面,提供系统数据的实时可视化。

这种统一的方法实现了对所有工厂操作的集中监控与控制。集成平台支持过程系统与安全系统之间的一致安全和简化通信,降低了复杂性并提升了性能。系统还采用了冗余系统架构,以支持在恶劣环境条件下的高可用性和连续运行。

弹性设计与先进过程管理

为应对环境挑战,该解决方案包含了旨在承受极端条件的强大基础设施,提升了长期可靠性并减少了维护需求。实时监控能力为操作员提供了对系统性能的更深入洞察。先进的过程管理能力有助于维持液化操作的稳定性。水合物管理系统和连续监控创造了安全的操作条件,降低了过程中断的风险。

结果

提高可靠性和运营稳定性

该解决方案显著提升了整个设施的可靠性和运营稳定性。通过将控制系统与安全系统集成到统一的平台中,工厂实现了更一致的性能,并降低了中断风险。 系统的高可用性设计支持液化天然气的持续生产,即使在外部条件可能影响运营的恶劣环境下也能保持运行。增强的监控与控制能力使操作员能够维持稳定的工艺条件,并能快速响应变化。最后,该安全解决方案加强了整体防护,促进了安全运营,同时保持对SIL 2标准的合规性。

为长期绩效奠定更坚实的基础

该解决方案的实施为设施的未来建立了可扩展且具备弹性的基础。标准化的系统架构简化了维护,使得在设施整个生命周期内更易于支持。该设施转变为更具弹性的能源资产,能够在最苛刻的条件下持续安全运行。

发布时间 2026年6月25日

主题: Accelerate Digital Transformation Optimize Production Process Solutions Safety Solutions Oil & Gas Distributed Control Systems Safety Instrumented Systems FactoryTalk View
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 集成控制提升了天然气的可靠性